Stai esplorando il nuovo arrow.com, puoi tornare alla tua esperienza originale in qualsiasi momento. Torna al sito originale

Arrow Electronic Components Online

Interruttori di potenza

Interruttori di potenza siamo semplicemente un transistor progettato per collegare un carico a un'alimentazione. Diversi tipi di transistor possono essere usati come interruttori di potenza. Alcune caratteristiche generali di un interruttore di potenza sono la resistenza in conduzione molto bassa, i diodi flyback incorporati e l'alta velocità di commutazione. Gli interruttori di potenza sono divisi in 2 categorie di base: l'high-side (collegato all'alimentazione positiva e al carico) e il low-side (collegato all'alimentazione negativa, o alla terra, e al carico). L'IC di un'interruttore di potenza può contenere un solo interruttore, più interruttori dello stesso tipo, o più interruttori di diverso tipo. Poiché gli interruttori di potenza consumano generalmente una notevole quantità di energia, quando si progetta un circuito che utilizza questi componenti è fondamentale prendere in considerazione la resistenza termica e analizzare il flusso di calore.

957

Prodotti totali

Vedi tutti