Duplexer RF
Un duplexer RF è un dispositivo elettronico usato nei circuiti di trasmettitori per comunicazioni RF per permettere la condivisione della stessa antenna. Questo è importante perché i trasmettitori sono dispositivi di grande segnale ad alta potenza, e i ricevitori sono dispositivi di piccolo segnale estremamente sensibili. Senza un duplexer a isolare il ricevitore e il trasmettitore con una perdita di inserzione bassa per l'antenna al ricevitore, il trasmettitore sovraccarica e il più delle volte danneggia il ricevitore, nel caso in cui condividano la stessa antenna.
I duplexer sono disponibili in numerose tipologie. Gli interruttori RF possono collegare, trasmettere o ricevere in modo alternativo all'antenna in una disposizione multiplexing temporale. I circolatori sono dispositivi elettromagnetici a tre o quattro porte che consentono il passaggio della corrente in una sola direzione a causa degli effetti ferromagnetici in un materiale in ferrite. Alcuni materiali (come i granati) possono essere usati come circolatori ottici. I trasduttori di modi ortogonali sono dispositivi a guida d'onda che sfruttano la polarizzazione di segnali RF e microonde per tenere separato il segnale. Vengono usati nelle applicazioni VSAT e microonde terrestri. I duplexer di frequenza sono filtri altamente sensibili che consentono il passaggio del segnale dall'antenna al ricevitore alla frequenza del ricevitore, ma sono caratterizzati da un'impedenza molto elevata alla frequenza del trasmettitore. Questo filtro molto selettivo deve svolgere questa funzione per non causare una riduzione inaccettabile della sensibilità attraverso perdite nel percorso dall'antenna al ricevitore.
60
Prodotti totali