Sie erleben das neue arrow.com. Sie können weiterhin zur bisherigen Seite zurückkehren. Zurück zur ursprünglichen Seite

Arrow Electronic Components Online

Entwicklung hin zu verbesserter EV-Ladung

EV-Ladung06 März 2024
Alle Artikel anzeigen

Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) und verbesserten EV-Lademöglichkeiten steigt, stehen Ingenieure vor Designherausforderungen beim Ausbau von Ladestationen. Dieser Artikel beleuchtet zentrale Herausforderungen wie schnelleres Laden, Batterieverbesserungen und Thermomanagement und diskutiert die Rolle fortschrittlicher Konnektivitätslösungen sowie technologischer Fortschritte bei der Unterstützung des Übergangs zu effizienteren und zuverlässigeren EV-Ladestationen.

Video-Kapitel

Ein wachsender globaler Schwerpunkt auf transformativer Energie trifft auf die Erwartungen der Verbraucher im Transportwesen, die sich auf Sicherheit, Komfort, Bequemlichkeit und Funktionalität beziehen – und löst damit eine Revolution in der Fahrzeugarchitektur sowie einen Wandel hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) aus. Da erwartet wird, dass Elektrofahrzeuge zunehmend auf unseren Straßen präsent sein werden, gibt es auch einen zunehmenden Ruf nach einer breiteren Implementierung von kommerziellen und privaten Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die dazu beitragen sollen, die Batteriewiederaufladung zu beschleunigen.

Infolgedessen beschäftigen sich Ingenieure überall mit komplexen Entwurfsdynamiken, während sie Möglichkeiten prüfen, mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge entlang von Straßen, auf Autobahnen, in Häusern und an Arbeitsplätzen zu installieren. Da Elektrofahrzeuge noch ein aufstrebender Markt sind, hängt der Ruf der Marken von diesen kritischen Entscheidungen ab. In diesem Umfeld gesteigerter Aufmerksamkeit muss eine erweiterte Infrastruktur für die EV-Ladung wichtige Faktoren wie Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Wärmeverwaltung und sich weiterentwickelnde regulatorische Standards berücksichtigen. Lesen Sie weiter, um aktuelle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit EV-Ladestationen zu gewinnen.

Wichtige Design-Herausforderungen

Während Regionen auf der ganzen Welt Elektrofahrzeuge (EVs) erforschen, entwickeln sich die Designs weiter, und der Markt dürfte an Fahrt gewinnen. Tatsächlich wird laut UBS Investment Bank prognostiziert, dass EVs bis 2025 20 % der weltweiten Neuwagenverkäufe und bis 2030 50 % ausmachen werden. Ebenso merkt JP Morgan an, dass bis 2025 nahezu ein Viertel der weltweiten Automobilverkäufe auf hybride Gas-Elektro-Fahrzeuge entfallen wird. Dennoch werden derzeit mehrere zentrale Herausforderungen angegangen, um Innovationen im Bereich des EV-Ladens entsprechend voranzutreiben. Zu diesen Herausforderungen gehören:

Eine sich verändernde Ladeinfrastruktur

Da der Bedarf an verbesserter Zugänglichkeit und Effizienz von EV-Ladestationen immer dringender wird, leisten zusätzliche technologische und infrastrukturelle Fortschritte umfassende Unterstützung. Einige Beispiele sind nachfolgend zusammengefasst.

48V Leistung

Während das 12V-Strommodell seit den 1950er Jahren ein Industriestandard in der Automobilbranche ist, führen geänderte Emissionsgesetze zusammen mit den oben genannten Dynamiken zu einem Wechsel hin zu 48V-Designs. Tatsächlich integrieren Fahrzeuge, die als Mild-Hybride bekannt sind, bereits 48V-Systeme um Funktionen wie regeneratives Bremsen zu erhalten. Im Gegensatz zu Vollhybriden benötigen Mild-Hybride keine Ladung. Sie verwenden sowohl einen Benzinmotor als auch eine kleine Elektro-Batterie und können regenerierte Bremsenergie für die zukünftige Nutzung speichern.

48V-Leistung unterstützt die Produktion kleinerer Komponenten für jede Art von Elektrofahrzeugen, wodurch Automobil-Designer mehr Funktionen in einem begrenzten Raum unterbringen können. Das bedeutet, dass Fahrzeuge über erweiterte Funktionen wie drahtloses Laden, Infotainment und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) verfügen können. Da kleinere Komponenten weniger Materialien benötigen, können sowohl die Produktionskosten als auch der Gesamtenergieverbrauch entsprechend reduziert werden.

Effizientere 48V-Systeme helfen auch, Emissionen zu kontrollieren, während sie leichtere Fahrzeuge mit weniger Luftwiderstand ermöglichen – damit können diese Fahrzeuge besser manövrieren und mit einer einzigen Tankfüllung oder Ladung weiter reisen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass 48V-Systeme höhere Spannungen aufnehmen können, was die Leistungsübertragung verbessert und die Batterielast verringert. Im Hinblick auf das Laden von Elektrofahrzeugen kann dies bedeuten:

  • Verbesserter Energiefluss zwischen der Batterie und der Ladestation
  • Reduzierte Ladezeit bei verbesserter Akkulaufzeit
  • Bessere Unterstützung für leistungsstärkere Ladesysteme wie DC-Schnellladen

Um das Potenzial von 48V für Vollhybride und Elektrofahrzeuge voll auszuschöpfen, sind jedoch Energiesteuerungssysteme erforderlich, die höhere Spannungsniveaus handhaben können, um die Ladeeffizienz zu optimieren – sowie Steckverbinder, die Architektur-Upgrades vereinfachen.

Konnektivitätsinnovationen

Deshalb schaffen Innovationen wie die Molex MX150-Mittelspannungssteckverbinder wichtige Vorteile. Basierend auf dem praxisbewährten Molex MX150-Design unterstützen diese Single- und Dual-Row-Lösungen die Umstellung auf eine 48V-Verkabelungsarchitektur, während zusätzlicher Konstruktions- und Entwicklungsaufwand minimiert wird.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie hochmoderne Verbindungstechnik den Weg für eine effizientere Zukunft der Elektrofahrzeuge ebnet. Da heutige Automobil-Interconnect-Lösungen Fahrzeuge und Ladegeräte mit Strom versorgen, müssen sie vierfache Aufgaben erfüllen: effiziente Upgrades unterstützen, Platzbeschränkungen berücksichtigen, die Wärmeerzeugung minimieren und rauen Bedingungen standhalten, um eine sichere und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

EVs selbst benötigen versiegelte, miniaturisierte und robuste Steckverbindungen mit höheren Pitch-Abständen und mehr integrierten Funktionen. Fortschrittliche EV-Ladegeräte erfordern eine Reihe zuverlässiger und sorgfältig integrierter Steckverbinder von Draht-zu-Platine, Platine-zu-Platine, Klemmenblöcke, Barrierenstreifen, Speicherkarten-Steckverbinder und mehr – all diese müssen nahtlos und vorhersehbar funktionieren, selbst bei niedrigem Batteriestand. Wenn Fahrer ihr Fahrzeug anschließen, ist es ebenso wichtig, weder das Fahrzeug, die Insassen noch umliegende Strukturen zu gefährden.

Diese hochgesteckten Anforderungen erfordern bewährte Ingenieurkompetenz, kombiniert mit Marktkenntnissen, multidisziplinären Perspektiven und integrierten Fertigungskapazitäten. Beispielsweise arbeitet Molex regelmäßig mit Tier-1-Automobilherstellern und vertrauenswürdigen Branchenzulieferern zusammen, um das Kundenangebot auf sichere, konforme und wirtschaftlich rentable Weise zu diversifizieren. Molex nutzt außerdem die Digital-Twin-Technologie, um proaktiv die Leistung seiner Konnektivitätsproduktportfolios zu optimieren. Mit Hilfe von historischen Daten, maschinellen Lernalgorithmen (ML) und den neuesten Fortschritten im Bereich KI ermöglicht die Digital-Twin-Technologie sowohl Designern als auch Betreibern frühzeitig reale Einblicke, um die Leistung zu steigern.

Da sich das weit verbreitete Bewusstsein für transformative Energieoptionen mit der steigenden Verbrauchernachfrage nach verbesserter Fahrzeugsicherheit, Komfort, Bequemlichkeit und Infotainment verbindet, rücken Elektrofahrzeuge (EVs) und verbesserte EV-Ladelösungen zunehmend in den Mittelpunkt. In dieser facettenreichen Branchenlandschaft arbeitet Molex mit Arrow Electronics zusammen, um fortschrittliche Verbindungslösungen für eine Vielzahl von EV-bezogenen Anwendungen anzubieten. Die Innovationen von Molex – darunter Draht-zu-Draht-, Leiterplatten-zu-Leiterplatten- und Draht-zu-Leiterplatten-Steckverbinder, Kabelbäume und Sensoren – spiegeln jahrzehntelange bewährte Automobilkompetenz wider und liefern Spitzenleistung, die den ständigen Weiterentwicklungen der Kunden einen Schritt voraus bleibt.

Webinar: Zukunftssicherung der EV-Ladung: Der kritische Bedarf an Steckverbindern

Sehen Sie sich unsere On-Demand-Paneldiskussion mit Molex an, um zu erfahren, wie Konnektivität die Zukunft des EV-Ladens gestaltet.

Eine moderne Ladestation für Elektrofahrzeuge mit mehreren Ladeeinheiten unter einer überdachten Konstruktion.

Lassen Sie Molex Ihnen dabei helfen, die Zukunft mit den Lösungen zu gestalten, die Sie für Anwendungen der nächsten Generation im Transportwesen benötigen.

Eine futuristische Darstellung der Logistik mit Lastwagen auf einer Autobahn, einem Zug und einem Flugzeug im Hintergrund.

Artikel Tags

EV-Laden
Automobil- und Transportwesen
EMEA
Molex
Video
Elektrofahrzeuge (EV)

Verwandte Inhalte