Arrow Electronic Components Online

Soluciones de antenas: Conectando inalámbricamente la industria

Inalámbrico17 abr 2023
Ver todos los artículos

La popularidad de la conectividad inalámbrica y el crecimiento exponencial de la red de comunicación 5G significan que las antenas forman parte del diseño cotidiano. Habilitado por esta tecnología, el Internet de las cosas o IoT es la red global de máquinas que se comunican entre sí a través de Internet.

El Internet de las cosas está impactando ahora en una amplia gama de dispositivos que se utilizan en muchos aspectos de la vida; la mayoría de nuestra familiaridad con esta tecnología se encuentra en el hogar. Los electrodomésticos cotidianos ahora están equipados para compartir datos entre sí y permitir el control por parte del propietario utilizando un teléfono inteligente.

Pero el mayor potencial de los dispositivos habilitados para IoT se encuentra fuera del hogar. Con el despliegue de la tecnología 5G, el IoT ha encontrado aplicaciones en casi todas las industrias, desde la agricultura hasta la atención médica. Y, por lo tanto, es fundamental que la última generación de dispositivos conectados esté diseñada para ofrecer servicios más rápidos y eficientes que aborden de manera única este conjunto diverso de aplicaciones.

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

La industria automotriz ha sido rápida en aprovechar la comunicación de alta velocidad. El automóvil familiar moderno está lleno de tecnología, desde el estéreo más simple en el coche hasta el sistema de navegación más sofisticado. Los conductores y operadores ahora tienen acceso a una amplia gama de funciones, muchas de las cuales requieren conexión con el mundo exterior. A medida que crece la necesidad de más comunicación, los métodos existentes para proporcionar conectividad dentro del vehículo han demostrado ser incapaces de ofrecer el rendimiento requerido por la tecnología más reciente. Para ofrecer este enorme aumento en funcionalidad, el diseño del vehículo debe realizar estas conexiones de maneras claramente diferentes. Esto significa que, como resultado de nuevos conceptos de diseño, como la arquitectura zonal, las antenas jugarán un papel crucial en el diseño automotriz.

La conectividad inalámbrica ya se está utilizando para muchas tareas, tanto dentro como fuera del vehículo. Dentro del propio automóvil, la conexión más importante será entre los dispositivos personales del conductor y el propio automóvil. Esto se realiza a través de tecnología Bluetooth de corto alcance o, más recientemente, tecnología WiFi.

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

Esta nueva conectividad en el automóvil ha creado el concepto de “tercer espacio vital”, en el cual los dispositivos mejoran la experiencia del usuario como en el hogar o la oficina. Más allá del habitáculo de pasajeros, también habrá varias otras conexiones inalámbricas de corto alcance, algunas de las cuales ya se utilizan regularmente hoy en día, como los sensores de presión de neumáticos. La integración de estos dispositivos en una red inalámbrica reducirá aún más la necesidad de cables físicos y conectores.

El Mundo Exterior

Los vehículos también se comunicarán entre sí, compartiendo enormes cantidades de información de manera inalámbrica. Por primera vez, los automóviles formarán parte de una red dinámica en la que la información se comparte con otros usuarios de la carretera e incluso con la infraestructura de control de tráfico para hacer los viajes más seguros y eficientes. Conocida como comunicación vehículo a todo (V2X), esta tecnología requiere que los automóviles estén equipados con antenas que ofrezcan el mayor ancho de banda posible.

Las conexiones entre el automóvil y el mundo exterior desempeñarán un papel enorme en cómo utilizaremos los automóviles en el futuro. La integración del automóvil en el Internet de las Cosas (IoT) requerirá conexión a través de la última red de alta velocidad 5G, y el uso de los últimos sistemas de navegación por satélite permitirá a los automóviles utilizar sistemas de posicionamiento global y navegación por satélite (GPS y GNSS). Ya sea a corto o largo alcance, de alta o baja velocidad, la clave de todos estos sistemas de comunicación serán los sistemas de antenas.

La Fábrica Inteligente

Los diseñadores en el mundo industrial comparten muchos desafíos con los fabricantes de vehículos. La automatización industrial desempeña un papel integral en la línea de producción moderna. Ya sean motores simples o robots complejos, los equipos de manufactura pueden aprovechar la tecnología más reciente para reducir la necesidad de intervención humana. Este equipo de automatización se ha vuelto aún más importante en la nueva fábrica inteligente.

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

En contraste con las fábricas tradicionales, la fábrica inteligente emplea dispositivos conectados. El IoT crea un entorno de fabricación en el que la automatización industrial comparte información con la red de la fábrica. Esta comunicación bidireccional entre dispositivos proporciona flexibilidad al fabricante, permitiendo al usuario responder rápidamente a los cambios en la demanda.

Utilizando comunicación inalámbrica, el espacio de la fábrica puede ser reconfigurado para crear procesos alternativos. Los fabricantes incluso están instalando redes privadas 5G dentro de sus instalaciones para crear una red personalizada en la que cada elemento está integrado en la fábrica inteligente. Esto se mejora aún más con robots autónomos que navegan de manera segura por la fábrica utilizando datos de sus propios sensores e información compartida a través de la red inalámbrica. Estas máquinas dependen de antenas.

Soluciones de antenas Molex

Molex es uno de los mayores fabricantes de tecnología de antenas del mundo. Molex y Arrow ofrecen juntos la experiencia técnica, el conocimiento de la industria y el alcance global necesarios para proporcionar soluciones de antenas para las aplicaciones más exigentes.

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Las últimas soluciones de Molex incluyen el hub 7 en 1*, diseñado con antenas 5G y WiFi MIMO (entrada múltiple, salida múltiple) para ofrecer el mayor ancho de banda posible para las aplicaciones actuales que demandan gran cantidad de datos.

También está disponible el nuevo concentrador Sunshade 5-en-1 que incorpora las mismas antenas de alta velocidad en una carcasa de perfil bajo y fácil de instalar. Cualesquiera que sean los requisitos, Molex está listo para satisfacer y superar estas demandas y ayudar a crear las conexiones inalámbricas del futuro.  

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*Antena Multi-Hub 7 en 1 - stock disponible desde octubre de 2023 en arrow.com.

Mira el video técnico de Molex sobre antenas Multi-Hub (Youtube)

Productos Destacados

Productos aquí

Etiquetas de artículo

Global Global
Artículos y Videos
Artículo
Resources
IP&E

Contenido relacionado