GPS
GPS(全地球測位センサー)デバイスは、私たちが日常生活で使うGPS技術の大部分を占めています。これらのGPS技術は、Global Navigation Systems、Telit、STMicroelectronicsなど、さまざまな最先端メーカによって提供されています。ENTER GPS受信機は、20基以上の地球衛星と連携して使用され、受信機の複数の衛星信号に対する位置に基づいて正確な三次元位置を三角測量します。正確な位置を特定するためには、受信機が少なくとも4つの衛星と連絡を取っていることが重要です。このため、GPSシステムの軌道戦略では、地球上の任意の地点からいつでも少なくとも4基の衛星が視認可能です。ENTER GPSデバイスは、地球表面から数フィート以内の精度で受信機の位置を特定できます。これを実現するには、衛星と受信機の間に時間同期が必要です。同期の方法はやや複雑ですが、送信機と受信機の両方に正確なクロックがあれば、送信間の遅延により受信機は各衛星間の距離を非常に正確に測定できます。4つの異なる衛星からの距離情報を用いることで、三次元の位置精度を測定することが可能です。 GPS(全地球測位システム)装置は、特殊な衛星や同期時計を用いた位置特定技術を用いています。GPS受信機は、20基以上の地球衛星と連携して使用され、受信機の複数の衛星信号に対する位置に基づいて正確な三次元位置を三角測量します。
367
総製品数
GPS 製品カテゴリ
GPS受信機(367)