서지 억제기
서지 소거기는 일반적으로 서지 보호 기기(SPD) 또는 과도 전압 서지 소거기(TVSS)라고도 합니다. 전자 회로를 손상시키는 주 전력 공급 장치의 고전압 과도 현상(스파이크)을 방지하는 데 사용되는 기기입니다. 전력 라인에는 반응성이 높은 부하 스위칭 또는 결함 상태가 존재하는 고객으로 인해 수백 볼트의 스파이크가 발생하는 것이 일반적입니다. 번개(직접 낙뢰가 아닌 경우 포함) 또한 피뢰가 필요한 극도로 높은 전압 결함을 일으킬 수 있습니다. 스파이크는 일반적으로 지속 시간이 매우 짧고(1mS 미만) 전력이 저하되는 결과를 불러오며, 이 원치 않는 에너지는 신속하게 감지하고 분권하여 안전하게 소산시킬 수 있습니다. 에너지 분권은 클램핑(또는 "통과") 전압이 초과될 때까지 임피던스가 높은 경향이 있는 다양한 비선형 기기를 통해 이루어집니다. 이러한 상황이 발생하면 SPD는 신속하게 낮은 임피던스 상태로 전환하고 보호 라인에서 에너지를 전환합니다. 이러한 특성은 필수 안전 표준의 규제 대상입니다. 서지 보호기가 단일 이벤트에서 고장 없이 흡수할 수 있는 에너지의 양을 줄 등급이라고 합니다. 줄 등급이 반드시 SPD의 기대 수명을 반영하지는 않습니다. 분권 임피던스가 낮은 기기는 전류 경로의 다른 소스 임피던스에서 소산을 촉진할 수 있습니다. 이상적인 설계 방식은 기기 자체의 서지를 소산시키는 것보다 이러한 현상이 발생하도록 유도하는 것입니다. 서지 소거에 사용되는 비선형 기기에는 여러 가지 유형이 있습니다. 금속 산화물 배리스터(MOV)는 전압 의존형 저항기(VDR)의 한 유형입니다. MOV는 기기에 지정된 클램핑 전압보다 큰 전압이 공급될 때 낮은 임피던스로 작동합니다. 과도하게 긴 분권 전류로 인한 위험한 고장 모드를 방지하기 위해 퓨즈와 결합됩니다. 이 상황에서 확실히 끊어지는 퓨즈를 선택해야 합니다. 일반적으로 Transil™ 크로우바 보호 다이오드라고도 하는 과도 전압 억제기(TVS) 다이오드는 제너 다이오드의 일종입니다. 이러한 다이오드는 반응 시간이 가장 빠른데, 일반적으로 피코초 단위입니다. 이 다이오드는 대량의 에너지 소산에 대한 가장 강력한 옵션은 아닙니다. 일반적으로 정전기 방전(ESD) 또는 전류 흐름 중 삽입으로 인한 과도 상태로부터 보호하기 위해 저전압 회로에 사용됩니다. 클램핑 다이오드의 중요한 특성으로는 파괴 전압(전류 쇄도가 발생하는 전압)과 클램핑 전압(다이오드가 초과되는 것을 방지하는 전압)이 있습니다. ESD로부터 보호하고 전류 흐름 중 플러그 연결을 활성화하려면 많은 인터페이스에 과도 보호 다이오드가 필요합니다. 그 예 중 하나가 USB 인터페이스입니다. 이러한 기기는 데이터 라인이 불일치해서는 안 되는데, 충족할 수 있는 데이터 속도와 거리에 영향을 미치기 때문입니다.
699
총 제품