차단기 액세서리
회로 차단기는 기계식 스위치 또는 이를 통해 흐르는 부하 전류를 기반으로 전기 흐름을 차단하는 기기입니다. 이는 전기 회로의 중요한 안전 요소로서, 회로와 사용자 모두를 보호해 줍니다. 감전을 일으키거나 부품을 손상시키고 위험한 고장 모드로 이어질 수 있는 과전류 또는 전류 누출 조건을 방지하는 방식으로 보호 기능이 제공됩니다. 회로 차단기는 주 회로 격리 및 자동차 회로 보호와 같은 응용 분야에 사용됩니다. 고전압(HV) 전력 라인을 전기적으로 분리하기 위해 HV 배전에 사용되는 대형 오일 회로 차단기(OCB)가 있습니다. 단락 전류를 감지하고 자동으로 부하 회로를 여러 번 껐다가 켜서 결함 요인(동물이나 나무 등)을 라인에서 제거하고자 시도한 후 회로를 계속 차단합니다. 자동차 회로 차단기는 자동차 배터리의 위험한 과부하를 방지하고 단락으로 인해 와이어 하네스가 소손되는 것을 방지합니다. 이러한 고장은 화재 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다. 이 차단기는 어느 회로에 결함이 있는지를 나타낼 수 있고 치명적인 결함 모드의 가능성을 줄이는 데 도움이 되므로 결함 찾기에 매우 유용합니다. 예를 들어 차량의 난방 회로 고장으로 인해 난방 회로 차단기가 작동할 수 있지만, 결함이 구별되므로 차량을 수리할 때까지 안전하게 운전할 수 있습니다. 누전 회로 차단기(ELCB)와 잔류 전류 차단기(RCD 또는 RCCB)는 모든 가정의 전기 배선에서 매우 중요한 부품입니다. 건축법 규정에서는 일반적으로 이를 필수 안전 요소로 요구합니다. ELCB는 가정의 접지 회로에 흐르는 낮은 전압이나 차동 전류를 감지합니다. 오늘날에는 대부분 덜 위험한 고장 모드를 갖춘 RCD로 대체되었습니다. RCD는 상선과 중성선 사이의 전류 불균형을 감지합니다. 규정에 의해 설정된 특정 트리거 포인트를 기준으로 불균형이 관찰되면 접지에 전류 흐름이 있음을 나타내며, 수동으로 재설정할 때까지 차단기가 꺼집니다. 일단 트립된 회로 차단기는 재설정해야 합니다. 일반적으로 결함이 제거된 후 푸시 버튼이나 스위치를 수동으로 작동하는 방식입니다. 일부 회로 차단기는 유지 관리 및 수리가 필요합니다. 오일 회로 차단기는 시간이 지남에 따라 오일이 변성되고 격리 성능이 떨어지는 친수성 특징이 있을 수 있으므로 정기적인 오일 청소가 필요합니다. 필터링 장비는 회로 차단기 시스템의 일부이거나 필요한 액세서리의 형태일 수 있습니다. 노화로 인해 오일 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 육불화황 차단기에서 SF6은 교체해야 하는 액세서리에 속합니다. 진공 CB에서 진공 펌프는 필요한 여러 액세서리 중 하나에 해당합니다. 트립으로 인해 발생하는 전기 아크는 시간이 지남에 따라 전극 단자를 손상시키므로 교체해야 합니다. 전극은 모든 유형의 차단기에서 액세서리의 일부입니다. 차단기 제조사는 필수 회로 차단기 액세서리의 정식 목록을 지정합니다. 보관할 수량의 경우 제조업체에서 권장하는 수치가 있지만, 나중에 얻은 경험에 비추어 수정할 수 있습니다.
133
총 제품