Arrow Electronic Components Online

Erstellen Sie Ihre eigene Medienlösung mit Ihrem Raspberry Pi 3

Medienlösung13 März 2021
Nahaufnahme einer Raspberry Pi-Schaltung mit dem Raspberry Pi-Logo und detaillierten elektronischen Bauteilen
Alle Artikel anzeigen

Einer der beliebtesten Anwendungsbereiche für den günstigen und dennoch leistungsstarken Raspberry Pi 3 ist ein dedizierter Mediaserver. Der Pi bietet WLAN-Konnektivität, Unterstützung für 1080p-Displays und ein Linux-Medientool namens OMXplayer. Sie bringen das Display, den Audioausgang und das Popcorn mit.

Audio-Ausgang und VGA-Adapter

Wenn Sie die Absicht haben, ein älteres Display oder einen Projektor zu verwenden, muss der HDMI-Ausgang des Raspberry Pi möglicherweise mit einem separaten Audioausgang auf VGA umgewandelt werden. Falls dies der Fall ist, bietet Adafruit Industries eine Lösung mit einem HDMI-zu-VGA-Adapter und 3,5 mm Audiokabel in einem praktischen Paket. Sie können das Audiokabel verwenden, um es mit handelsüblichen Lautsprechern wie denen, die im Arduino Music Shield Kit enthalten sind, zu verbinden oder ein Ende abzuschneiden, um Ihren Raspberry Pi mit diskreten Lautsprechern zu verbinden.

8 Ohm Lautsprecher

Integrieren Sie diese Lautsprecher nahezu überall, um das elegante Media-Room-Gefühl zu erzielen, ohne Ihr Budget zu sprengen. Der Raspberry Pi kann die 8-Ohm-Lautsprecher ohne separaten Verstärker betreiben, und der Klang ist überraschend gut für einen Lautsprecher, der nur 6 mm hoch ist. Für basslastige Erlebnisse benötigen Sie sicherlich größere Lautsprecher, aber diese eignen sich gut für ein vollständig DIY-Setup.

8GB-Flash-Laufwerk

Während Sie all Ihre Lieblings-Online-Shows über den integrierten WLAN-Chip des Pi streamen können, können Sie auch Ihre Lieblingsspiele und -filme mitnehmen, indem Sie ein Flash-Laufwerk oder einen anderen externen Speicher an einen der USB-Ports des Pi anschließen. OMXplayer verarbeitet .mp4-Dateien gut, und es gibt einige Community-getriebene Projekte, die Ihnen helfen, eine Engine wie Steam auf dem Pi zu nutzen. Möglicherweise benötigen Sie eine separate Grafikkarte, damit Ihre Lieblingsspiele reibungslos laufen, aber wir wissen, dass Sie RetroPie laden und Arcade-Spiele nur mit den integrierten Treibern spielen können.

Stromversorgung

Versorgen Sie Ihr Pi überall auf der Welt mit diesem universellen Steckdosenadapter von der Raspberry Pi Foundation. Er liefert 5V mit bis zu 2,5A über einen microUSB-Anschluss.

5V Kühlventilator

Der Raspberry Pi kann bis zu 2A Strom ziehen, insbesondere beim Streaming von Videos, daher ist das Wärmemanagement sehr wichtig. Ein Kühlkörper ist gut, aber Luftbewegung ist besser. Dieser kleine 60x60mm Lüfter von ORION Fans läuft mit denselben 5V wie Ihr Pi und bewegt 20 Kubikfuß pro Minute (CFM), um Ihr System kühl zu halten, ohne zu laut für ein Kinozimmer zu sein.

Komplettes Gehäuse

Egal, welches Projekt Sie mit Ihrem Raspberry Pi durchführen, Sie sollten es immer mit einem geeigneten Gehäuse schützen. Dieses elegante matte schwarze/graue Gehäuse wird von der Raspberry Pi Foundation selbst hergestellt und passt zu Ihrem Pi3, während es Zugang zu allen wichtigen Anschlüssen ermöglicht.

ESD-Reinigungslösung

Elektronikgeräte werden staubig und schmutzig. Elektronikgeräte funktionieren nicht so gut, wenn sie Verunreinigungen auf ihrer Oberfläche haben oder Schmutz die Luftzirkulation blockiert. Wenn Ihr Staubwedel nicht ausreicht, ist dieser spezielle ESD-sichere Reiniger von Desco Industries die beste Wahl für Oberflächen in der Nähe von elektronischen Komponenten. Obwohl wir nicht empfehlen würden, Ihr Raspberry Pi in das Spray zu tränken, enthält der Reiniger kein Silikon, das an Elektronik haften und negative Auswirkungen haben kann, und ist zum Reinigen von ESD-Matten konzipiert, ohne sie zu beschädigen.

Artikel Tags

Global
Artikel
Adafruit Industries

Verwandte Inhalte