Annahme der Technologie-Revolution: Wie 5G endlose Möglichkeiten für Konnektivität schafft
Die neueste Generation der Mobilfunkverbindungen kam mit der Einführung von 5G im Jahr 2019 rasant auf den Markt. Mit ihr führten Smartphone-Hersteller neue Handgeräte ein, die ein schnelleres Internet und die fortschrittlichsten Funktionen versprachen.
In der Tat hat 5G die schnellste Einführung eines Mobilfunknetzes erlebt, zu einer Zeit, in der Millionen von uns gezwungen sind, aus der Ferne zu arbeiten. Die von 5G angebotene Hochgeschwindigkeits-Drahtloskommunikation kommt zum perfekten Zeitpunkt.
Doch während die Einführung der 5G-Mobilfunkkommunikation den Verbrauchern Zugang zur neuesten Generation von Mobiltelefonen gegeben hat, könnte dies viele von den wahren Auswirkungen der 5G-Technologie ablenken. So mächtig dieses Werkzeug für Verbraucher auch ist, verspricht 5G, in der Industrie eine weit größere Wirkung zu erzielen als alle bisherigen Netzwerke. Erstmals erreichen die Datengeschwindigkeiten, die durch 5G-Mobilfunkkommunikation angeboten werden, die herkömmlicher kabelgebundener Technologien und befreien Geräte plötzlich von den Fesseln eines physisch verkabelten Netzwerks.
5G in der Fabrik
Eines der interessantesten Entwicklungen im vergangenen Jahrzehnt war der Aufstieg des Internet der Dinge (IoT). Im Zentrum des IoT steht die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, die es elektronischen Geräten ermöglicht, Informationen ohne menschliches Eingreifen auszutauschen. Genau wie bei der Einführung der 5G-Technologie waren die offensichtlichen Beispiele dieser Technologie zuerst im Haushalt zu sehen. Von der Energiemessung bis zum Lebensmitteleinkauf spielen Maschinen nun eine größere Rolle im Alltag.
Die Nutzung des IoT im Haus von morgen ist jedoch nur ein kleines Beispiel für die Funktionalität, die das IoT den Designern bietet. In der Fertigungswelt hat das Industrial Internet of Things (IIoT) die Schaffung der Smart Factory ermöglicht. In einer herkömmlichen Fabrik führen Maschinen ihre eigenen Aufgaben aus, isoliert von ihren Nachbarn. IIoT, oder manchmal auch Industrie 4.0 genannt, verbindet diese Maschinen zu einem Netzwerk, das als einzelne Einheit arbeitet. Maschinen teilen Daten, was die Verwaltung nicht nur der Produktion, sondern auch der Lieferkette, der Wartung und der logistischen Aspekte des Betriebs ermöglicht.
Die Einführung von 5G-Kommunikation in die industrielle Umgebung wird eine zusätzliche Integration von Geräten in das Netzwerk der intelligenten Fabrik ermöglichen. Hersteller können eine private 5G-Zelle installieren, die die gesamte Einrichtung abdeckt und den Hochgeschwindigkeits-Datentransfer aus allen Teilen des Betriebs, von den kleinsten Sensoren bis zu den größten Maschinen, erlaubt. Der Einsatz eines drahtlosen Netzwerks wird beispiellose Flexibilität bieten, sodass Hersteller ihre Produktionslinien problemlos an neue Marktnachfragen anpassen können.
Fahrzeugtechnologie und medizinische Geräte
Außerhalb der Fabrikumgebung werden andere Industrien in der Lage sein, 5G-Kommunikation einzusetzen. Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einer großen Revolution, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst und autonome oder selbstfahrende Autos nun zu einem alltäglichen Anblick werden sollen. Dies hat zur Entstehung eines neuen Akronyms geführt, das beschreibt, wie Autos mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren: V2X (von Vehicle-to-X). In einer Umgebung, in der Bruchteile von Sekunden entscheidend für die Sicherheit sind, wird die Hochgeschwindigkeits-, Niedriglatenz-Kommunikation, die durch das 5G-Netzwerk bereitgestellt wird, entscheidend für den reibungslosen Betrieb von Fahrzeugen auf den Straßen und in den Städten von morgen sein.
Auf einer persönlicheren Ebene beginnt 5G eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten zu spielen. Da medizinische Geräte kleiner werden und die Entwicklung von tragbarer Technologie ermöglichen, wird das 5G-Netzwerk die Fernversorgung im Gesundheitswesen ermöglichen. Die neueste Generation von MedTech-Geräten wird sich über 5G mit den Gesundheitsdienstleistern der Patienten verbinden. Patienten müssen nicht mehr ins Krankenhaus gehen, um einen Arzt zu sehen, da sie aus der Ferne überwacht werden können und sogar Behandlungen erhalten können, was ihnen ermöglicht, ihr tägliches Leben fortzusetzen.
Noch größeres Potenzial
Selbst jetzt ist das volle Potenzial der 5G-Revolution noch nicht erschlossen. Mit Anwendungen in der Industrie, Medizin und im Verkehr sehen wir bereits den Einfluss, den echte Hochgeschwindigkeitsfunkkommunikation auf das tägliche Leben haben kann. In den nächsten Jahren werden noch spannendere Möglichkeiten entwickelt werden. Designer werden Zugang zur neuesten Komponententechnologie benötigen, die Hochgeschwindigkeit und hohe Zuverlässigkeit für diesen anspruchsvollen neuen Sektor bietet.
Molex bietet eine umfassende Palette an Hochleistungs-Konnektivitätslösungen für die Anforderungen von 5G. Antennen sind entscheidend, um Geräte als Teil des 5G-Netzwerks zu integrieren, und Molex bietet eine Reihe von flachen Antennenprodukten, die ideal für miniaturisierte Geräte sind. Molex ist auch führend in der Produktion von Hochgeschwindigkeitsverbindern, die sowohl für Geräte als auch für die Infrastruktur innerhalb des 5G-Netzwerks benötigt werden. Dazu gehören flach aufgedruckte Leiterplatten (PCB), wie die Mirror Mezz Connector-Serie, die Datenraten von bis zu 56 Gbps ermöglicht. Ebenso sind die neuesten Hochgeschwindigkeits-Hochfrequenz (RF)-Verbinder für die neueste Generation von Mobilfunk-Basisstationen eingeschlossen.
Die 5G-Technologie wird viele Aspekte unseres täglichen Lebens revolutionieren. Das Design für diese neue Technologie wird auf den richtigen Komponenten basieren, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Antennenlösungen
RF-Lösungen
I/O-Anschlüsse
Artikel Tags