Arrow Electronic Components Online

4 Vorteile des Designs mit Molex Standard-Kabelassemblies

Kabelsatz Sonstige20 Juli 2021
Ein Satz von Molex-Elektrosteckverbindern und -kabeln auf einem neutralen Hintergrund angezeigt.
Alle Artikel anzeigen

Die Off-the-Shelf (OTS) Kabelkonfektionen von Molex bieten Ingenieuren die Möglichkeit, Kabelkonfektionen direkt zu erwerben und dabei von jahrzehntelanger Expertise zu profitieren. Entdecken Sie die Zeit- und Kostenvorteile, die sich durch die Entwicklung mit Molex OTS Kabelkonfektionen von der Konzeptphase bis zum Prototyp und darüber hinaus ergeben.

Steckverbinder gehören zu den komplexesten Komponenten, die ein Ingenieur bei der Entwicklung eines neuen Geräts berücksichtigen muss. Sie können potenziell in allen Arten von Umgebungen und für alle Arten von Aufgaben eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Steckverbinder zwar per Definition lediglich Geräte verbinden, die enorme Auswahl jedoch überwältigend sein kann.

Die Auswahl des richtigen Steckers für eine Anwendung kann schon herausfordernd genug sein, doch der Ingenieur muss auch wissen, wie dieser Stecker in seine Ausrüstung eingebaut wird. Ein korrekt angeschlossener Stecker kann der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Design und einem gescheiterten Produkt sein.

Die Erstellung von Kabelkonfektionen für neue Designs bedeutet mehr, als lediglich einen Steckverbinder und ein paar Drähte festzulegen. Eine gut ausgeführte Kabelkonfektion erfordert spezielles Werkzeug, erfahrenes Personal und kalibrierte Prüfausrüstung. Dies kann bei der Einführung eines neuen Designs eine beträchtliche Investition darstellen, doch um sicherzustellen, dass ein Kabel korrekt gefertigt wird, ist es entscheidend, keine Kompromisse einzugehen.

In der Produktionsphase eines Designs kann diese Investition erheblich sein, aber wie sieht es während der Entwicklungs- und Prototypenphase aus? Jeder Konstrukteur weiß, dass es während der Erstellung eines neuen Produkts immer die Möglichkeit von Überarbeitungen gibt. Wenn sich die Anforderungen an Steckverbinder während der Entwicklung ändern, kann der zusätzliche Aufwand für die Herstellung von Prototyp-Kabelsätzen überaus kostspielig sein.

Aber wer kann den Ingenieur mit Produktions- und Prototypenkabeln unterstützen? Wer verfügt über ein tiefes und fundiertes Verständnis der Technologie des gesamten Spektrums von Steckverbindern? Und wer hat Zugang zu der umfassendsten Auswahl an Montagewerkzeugen und Prüfgeräten?

1. Wer könnte besser geeignet sein als der Steckverbinderhersteller?

Die Off-the-Shelf (OTS) Kabelkonfektionierungen von Molex wurden entwickelt, um Ingenieuren die Möglichkeit zu bieten, Kabelkonfektionierungen direkt zu kaufen und gleichzeitig von Jahrzehnten an Erfahrung in der Herstellung von Steckverbindern zu profitieren. Mit einem stetig wachsenden Angebot an Molex Steckverbindern sowie einer Vielzahl verfügbarer Kabellängen können Ingenieure eine Kabelkonfektionierung basierend auf ihren spezifischen Designanforderungen auswählen.

2. Beseitigt Werkzeugkosten

Ingenieure können in nahezu jeder Entwicklungsphase davon profitieren, mit vorkonfektionierten Kabelbaugruppen zu arbeiten. Molex OTS-Kabel reduzieren die Kosten, die typischerweise beim Testen eines Systems während der Prototypen- und Entwicklungsphasen entstehen. Ingenieure können auch fertig konfektionierte Kabel kaufen, ohne in Werkzeuge investieren zu müssen, was die Kosten für zukünftige Designänderungen senkt. Außerdem können Ingenieure das umfassende Wissen und die Expertise nutzen, die Molex bietet.

3. Bietet eine Ein-Quellen-Lösung

Die Vorteile von OTS-Kabeln setzen sich fort, wenn es an der Zeit ist, von der Entwicklung in den Vollbetrieb überzugehen. Die Lieferkette kann vereinfacht werden, da eine einzelne Teilenummer bestellt werden kann, anstatt eine Liste von Komponenten zu bestellen, um Baugruppen intern herzustellen. Molex bietet eine Ein-Quellen-Lösung, die die Notwendigkeit für mehrere Anbieter und Designanforderungen zur Herstellung einer Baugruppe eliminiert. Darüber hinaus, da die Baugruppen bereits getestet und zertifiziert geliefert werden, entfällt die Notwendigkeit, den Ausschuss zu berücksichtigen, der bei Kabelmontagearbeiten auftreten kann.

4. Schnelle und kosteneffiziente Produktion

Die Auswahl von Steckverbindern kann schwierig sein, und das Anbringen an Kabeln ist oft noch komplizierter. Die vorkonfektionierten Kabelbaugruppen von Molex bieten eine vollständige Kabellösung, mit der kosteneffiziente Prototypen schneller erstellt werden können. Bestellen Sie einfach Kabel nach Ihren Vorgaben und erhalten Sie diese vollständig getestet und einsatzbereit geliefert.

Wenn Sie das richtige Standardkabel für Ihr Design nicht finden können, haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen maßgeschneiderten Kabel mit dem Custom Cable Creator von Molex zu entwerfen. Der Molex Cable Creator entwickelt kundenspezifische Kabellösungen, einschließlich Kabeln, Steckverbindern und Zubehör – alles an einem Ort. Sie können aus einer breiten Palette von Molex-Steckverbinderfamilien, Leitungsgrößen, Drahtstärken, UL-Typen, Kabellängen und mehr wählen.

Artikel Tags

Artikel
EMEA
Molex

Verwandte Inhalte