Arrow Electronic Components Online

Der kleine Stecker für raue Außenumgebungen

Verbinder13 Dez. 2021
Bild von TE Connectivity FullAXS Mini-Steckverbindern
Alle Artikel anzeigen

Die außerhalb installierten Kommunikations- und Industrieanlagen müssen nicht nur den Herausforderungen des rauen Klimas trotzen, sondern können auch versehentlich oder absichtlich von wilden Tieren beschädigt werden. Daher muss das Gehäuse neben wasser- und staubdichten Eigenschaften so klein wie möglich gehalten werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch wilde Tiere zu minimieren. Dennoch können die Kabel außerhalb des Gehäuses montiert werden, um die Verbindung zwischen Geräten zu erleichtern, wodurch sich die Nachfrage nach kleinen Steckverbindern ergibt, die für raue Außenumgebungen geeignet sind.

Einfache Installation und Schutz vor verschiedenen Schäden in der natürlichen Umgebung

Für die Anforderungen an Geräte, die in rauen Außenumgebungen installiert werden, hat TE Connectivity (TE) den neuen FullAXS Mini-Steckverbinder vorgestellt – eines der Steckverbindersysteme, das problemlos in Außenanwendungen installiert werden kann. FullAXS Mini-Steckverbinder gehören zu den wenigen Produkten, die eine Einhandinstallation ohne Sichtkontakt aus jedem Winkel ermöglichen. Mit einem dreifachen Rückkopplungsmechanismus (Sehen, Hören und Fühlen), einer schwebenden Verbindung und einem Drehwinkel von nur 30 Grad können FullAXS Mini-Steckverbinder von Außendienstmitarbeitern mit unterschiedlichsten Erfahrungsstufen an nahezu jedem Standort einfach installiert werden.   Da der verfügbare Platz in drahtlosen und anderen robusten Außenanwendungen oft stark begrenzt ist, müssen Ingenieure die Gehäuse kleiner dimensionieren. Der Einsatz von Steckverbindern kann die Größe des Gehäuses effektiv reduzieren. FullAXS Mini-Steckverbinder von TE beweisen, dass geringe Größe und Skalierbarkeit durch die Gestaltung der Strom- und Signalverbindungen erreicht werden können. Diese neuen Steckverbinder sind um 23% kleiner als die aktuelle FullAXS-Serie von TE und können dank ihrer flexiblen Abdichtungssysteme überall am Gehäuse platziert werden. Die Abdichtung der FullAXS Mini-Steckverbinder sorgt für eine wasserdichte Versiegelung bis zu IP67 und IP65, während die abdichtenden FullAXS Mini-Kabel eine starke Widerstandsfähigkeit gegenüber korrosiven Kräften in der natürlichen Umgebung wie Salz, Nebel oder Ozean aufweisen. FullAXS Mini-Steckverbinder verwenden UV-beständige Materialien, die den F1-Standard (UL 94-V0) erfüllen und die Integrität von Innenkomponenten durch UV-Schutz gegen schädliche Sonnenstrahlung gewährleisten. Die FullAXS Mini-Steckverbinder erfüllen außerdem die Anforderungen der IEC 62305-1 (Blitzschutz) für die abgeschirmte Version und können einem Strom von bis zu 20.000A über 10/350µs standhalten. Daher sind diese Steckverbinder in der Lage, alle Herausforderungen in rauen Außenumgebungen zu meistern und werden in Bereichen wie drahtlosen Outdoor-WiMAX- und LTE-Basisstationen, Remote Radio Head (RRH) Mikrowellenanwendungen, Industrieanwendungen, Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung eingesetzt.   Mit Funktionen wie Skalierbarkeit, Wasserfestigkeit, Staubdichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit kann das FullAXS Mini-System in den rauesten Umgebungen installiert werden und Strom- sowie Signalverbindungen von jeder Stelle des Gehäuses aus bereitstellen, um den Anforderungen an optische Fasersignal-, Kupferkabelsignal- und Stromversorgung gerecht zu werden. Die offene und äußerst kosteneffiziente Gehäusedurchführung aus Metall-Druckguss kann farblich markiert und problemlos entfernt werden, ohne dass Kabel beim oder nach der Installation auftreiben. Das Bajonettverschluss-System ermöglicht einhändige, auch rückseitige Steckverbindungen aus jedem Winkel, ganz ohne Werkzeug. Die „Falschbedienungs-Verhinderung“ von optischen Fasern DPX ist für Energieanwendungen und einige Bereiche geeignet, die höhere Sicherheitsanforderungen haben und schwer zugänglich sind. Das Bajonett-Verriegelungssystem mit dreifacher Rückkopplung gibt dem Benutzer visuelle, akustische und taktile Rückmeldung über die Verbindung; die Verbindung kann mit nur wenigen Drehbewegungen abgeschlossen werden! Das FullAXS Mini-System unterstützt modulare Designs und bietet Flexibilität beim Design, indem es die Steckverbinder an Form-, Größen- und Funktionsanforderungen des Gehäuses anpasst. Gleichzeitig kann die schwebende Steckverbinderlösung mit der Z-Achse kombiniert werden, um eine sichere und stabile Kabelbefestigung zu gewährleisten und verschiedene Arten von Transceiver-Anwendungen aufzunehmen.   Bei der Verbindungstechnologie können die Umgebungsbedingungen äußerst rau sein. In der Welt der Echtzeit-Verbindungen sind die Folgen einer Verbindungsunterbrechung kaum vorstellbar oder tragbar. Das FullAXS Mini-System von TE kann nahezu jede Gefahr bewältigen, wie das Ziehen oder Schleifen durch wilde Tiere; FullAXS Mini-Steckverbinder sind in der Lage, Schäden selbst durch die schnellsten Tiere zu widerstehen. Das abgedichtete Gehäuse und die Steckverbinder verhindern zudem, dass dieses Gerät von kleinen Tieren wie Eichhörnchen als Versteck für Lebensmittel genutzt wird. Diese besonderen Steckverbinder und Kabel halten sowohl konstantem Picken von Vögeln als auch starken Einwirkungen durch die Natur (und Menschen) stand. Das unsichtbare Design des FullAXS Mini-Systems vermeidet, dass es Ziel von Wildtieren wird, und ist in der Lage, sich an unterschiedliche Außenbedingungen anzupassen, um sicherzustellen, dass Ihre Verbindung nicht durch extrem heiße oder kalte Temperaturen beeinträchtigt wird.   Die Belastungen für elektronische Geräte in der natürlichen Umgebung übersteigen oft unsere Vorstellungen. Der Einsatz des FullAXS Mini-Steckverbinder-Systems kann die Sicherheit und den stabilen Betrieb von elektronischen Geräten im Außenbereich gewährleisten und ist Ihre beste Wahl für Außenanwendungen.

Artikel Tags

Global
Artikel
Leistung

Ähnliche Inhalte