Arrow Electronic Components Online

Beschleunigen Sie Ihre zustandsbasierte Überwachung mit Voyager 3 von Analog Devices

Bedingungsüberwachung29 Juni 2022
Industrieingenieur in Sicherheitsweste, der einen Laptop in der Nähe großer grauer und metallener Maschinen benutzt.
Alle Artikel anzeigen

Zustandsüberwachungsbasiertes Monitoring ist ein wesentlicher Bestandteil der Industrie 4.0-Implementierung. Die kontinuierliche Überwachung des Maschinenzustands mithilfe verschiedener Sensoren ermöglicht mehr Betriebszeit und höhere Effizienz. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über das Analog Devices Voyager 3, eine Systembewertungslösung für drahtloses MEMS-basiertes Vibrationsmonitoring.

Was ist Zustandsüberwachung?

Die Zustandsüberwachung, auch bekannt als zustandsbasierte Überwachung (CbM), ist eine Strategie der vorausschauenden Instandhaltung, bei der der Zustand von Anlagen mithilfe verschiedener Sensortypen überwacht wird. Dabei werden die von den Sensoren erfassten Daten genutzt, um Anlagen in Echtzeit zu überwachen, Trends zu erkennen, Ausfälle vorherzusagen und sogar die Lebensdauer einer Anlage zu berechnen. Die Vibrationsüberwachung ist eine Form von CbM, bei der Vibrationen von Anlagen überwacht werden, um das Vorhandensein abnormaler Vibrationsmuster zu erkennen – ein Hinweis auf fortgeschrittenen Verschleiß, Fehlfunktionen von Bauteilen, lose Befestigungen und andere Probleme.

Plattformdetails

Voyager 3 ist eine Systemevaluationslösung von ADI für die drahtlose MEMS-Beschleunigungssensor-basierte Vibrationsüberwachung. Die Systemlösung kombiniert mechanische Befestigungsmerkmale, Hardware, Firmware und PC-Software, um eine schnelle Implementierung und Evaluation einer 3-Achsen-Vibrationsüberwachungslösung zu ermöglichen. Das Modul kann direkt an einen Motor oder eine Halterung angebracht werden. Es kann auch mit anderen Modulen im gleichen drahtlosen Mesh-Netzwerk kombiniert werden, um ein umfassenderes Bild mit mehreren Sensorknoten als Teil eines zustandsbasierten Überwachungssystems zu liefern.   Das Voyager-Kit unterstützt ADI SmartMesh® Mote-Hopping. Dabei kann ein Mote, das sich außerhalb der Reichweite des Netzwerkmanagers befindet, über ein Mote in Reichweite "springen". Das Mehrfach-Hop-Netzwerk stellt sicher, dass Motes außerhalb der Reichweite Daten an den Netzwerkmanager streamen können, was die Reichweite und Skalierbarkeit der Lösungserweiterung erhöht.

Artikel Tags

Global
Analog Devices
Industrie 4.0
Artikel
Isolation
Sensors

Ähnliche Inhalte