Medizinische Wearables: Verbindung von Patienten mit beispiellosen Gesundheitsvorteilen
Die schiere Verfügbarkeit von tragbarer Technologie – besser bekannt als das Smartphone – hat beispiellose Ebenen von Vertrautheit und Akzeptanz inspiriert. Das intuitive Format des Touchscreen-Displays bietet intuitive, benutzerfreundliche Steuerungen, die es den Verbrauchern ermöglichen, sich mit hochentwickelter Funktionalität vollkommen wohlzufühlen.
Die Vertrautheit mit Touchscreen-Steuerungen wurde von vielen anderen Märkten übernommen. Selbst die gewöhnlichsten Haushaltsgeräte verfügen nun über fortschrittliche Steuerungen, von Waschmaschinen bis hin zu Kaffeemaschinen. Diese Innovationen wurden durch einen weiteren Aspekt der Mobiltelefontechnologie, der alltäglich geworden ist – das Internet der Dinge (IoT) – noch weiter verbessert. Für die meisten von uns bietet unser Smartphone einen Zugang zum IoT, mit dem wir unser Zuhause verbinden können, wenn wir unterwegs sind, unsere Klimaanlage steuern oder sogar unser Auto aus der Ferne starten können.
Das IoT wurde durch die Einführung schneller Internetverbindungen ermöglicht. Die Einführung des 5G-Mobilfunknetzes erlaubt den Austausch enormer Datenmengen, ohne dass physische Verbindungen erforderlich sind. Geräte können nun überall auf das Internet zugreifen und Informationen miteinander austauschen, wobei sie schnell auf sich ändernde Bedürfnisse und Bedingungen reagieren. Das wahre Potenzial des IoT liegt jedoch außerhalb des Verbrauchermarkts. Einige der interessantesten Innovationen, die das Potenzial haben, das Leben erheblich zu verbessern, finden sich im medizinischen Sektor.
Innovationen im Gesundheitswesen
Die Gesundheitsbranche hat mehrere Innovationen aus dem Smartphone-Markt übernommen und nutzt diese, um die nächste Generation medizinischer Geräte zu entwickeln. Ihre geringe Größe und Portabilität bedeuten, dass diese hochentwickelten Geräte nicht länger auf die Grenzen des Krankenhauses beschränkt sind. Stattdessen können diese neuesten medizinischen Geräte vom Patienten getragen oder mitgeführt werden.
Diese Geräte haben wenig gemeinsam mit den großen und umständlichen Maschinen, die in Krankenhäusern zu finden sind. Miniaturisierte Elektronikdesigns und einfache Touchscreen-Steuerungen haben es der neuen Generation tragbarer Technologien ermöglicht, den Patienten die Freiheit zu geben, ihr tägliches Leben fortzusetzen – auch während sie überwacht und sogar basierend auf den Daten behandelt werden.
Die Smartwatch der letzten Jahre ist ein perfektes Beispiel für reduzierte Größe und hohe Funktionalität.
Über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden und mit einer benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche ausgestattet, kann die Smartwatch Informationen über den Träger sammeln und diese aus der Ferne mit seinem Gesundheitsteam teilen. Tatsächlich bietet die Kombination aus Smartwatch und Smartphone mehr Konnektivität und Rechenleistung als viele im Krankenhaus verwendete Instrumente.
Medizinische tragbare Geräte werden die Patientenversorgung revolutionieren.
Ein weiteres, fortschrittlicheres Beispiel findet sich in den neuesten tragbaren Monitoren, die für Diabetiker entwickelt wurden. Diese bieten die perfekte Kombination aus geringerer Größe und hoher Funktionalität. Sie verwenden Sensoren, um den Blutzuckerspiegel in Echtzeit zu messen, was enorme Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten bietet und deren Lebensqualität verbessert. In Kombination mit Insulinabgabesystemen können sowohl Überwachung als auch Behandlung erfolgen, während der Patient seinem normalen Alltag nachgeht. Gleichzeitig ermöglicht die über das 5G-Netz erfasste und geteilte Datenmenge den Ärzten, die langfristige Gesundheit des Patienten zu überwachen.
Der Anstieg der Nachfrage nach tragbarer Technologie und Datenkommunikation wird dazu führen, dass zuverlässige und sichere Steckverbinder von vertrauenswürdigen Partnern entscheidend für die Zukunft der Medizinbranche sind. Die Entwicklung von feldbasierten Geräten und Selbstbehandlung wird dazu führen, dass Steckverbinder auf eine bisher nie dagewesene Weise direkt in die Hände der Patienten gelangen.
Steckverbinder für tragbare Geräte
Eine der größten Herausforderungen für Designer besteht darin, die enorme Komplexität in kleine, leicht tragbare Geräte zu integrieren. Diese Geräte benötigen Batterien, Bedienelemente, Sensoren und Displays, die alle in der kleinstmöglichen Baugröße integriert sein müssen. Steckverbinder für diese tragbaren Geräte sollten kompakt und leicht sein und die höchstmögliche Leistung in der kleinstmöglichen Baugröße bieten.
In der Vergangenheit waren Flachbandkabel eine beliebte Wahl, um Komponenten miteinander zu verbinden, wenn der Platz begrenzt war. Moderne Designer verlangen jedoch Lösungen, die kompakter sind und eine höhere Leistung liefern. Die modernen Alternativen zu herkömmlichen Flachbandkabeln sind sogenannte flexible Flachkabel (FFCs). Während Flachbandkabel aus mehreren Litzen bestehen, die von einem Isolator umhüllt sind, verwenden FFCs flache Leiter, die mit einer Kunststofffolie verbunden sind. Dies schafft ein flexibles Kabel, das deutlich dünner ist als die herkömmlichen Litzen-Flachbandkabel.
Aus diesem Grund sind FFCs ideal für tragbare medizinische Geräte, bei denen die Größe entscheidend ist. Zum Beispiel bietet die Easy-On-Familie von Molex feine, flachprofilige Lösungen, die eine schnelle und sichere Verbindung von FFCs mit einer Vielzahl anderer Komponenten ermöglichen.
RF- und Wireless-Lösungen
Die Integration der neuesten medizinischen Geräte in das 5G-Netzwerk erfordert Hochleistungs-RF-Steckverbinder und -Kabel. Micro-koaxiale RF-Steckverbinder aus der MCRF-Serie bieten Hochfrequenzlösungen für Board-to-Wire-Verbindungen, mit denen Designer WLAN-, GPS- und Bluetooth-Konnektivität ermöglichen können. Die ultraflache Leiterplatten-Montagebuchse verbindet sich mit vorkonfektionierten Kabeln.
Für drahtlose Kommunikation benötigen Geräte eine oder mehrere Antennen, um Daten zu übertragen und zu empfangen. Molex ist einer der weltweit größten Hersteller von Antennentechnologie. Die Kombination aus technischer Expertise, Erfahrung in der Konnektivität und globaler Präsenz hat es Molex ermöglicht, eine umfassende Palette von Lösungen für drahtlose Konnektivität zu entwickeln. Das Angebot umfasst kleine Oberflächenmontage-(SMT)-Antennen sowie Kabelantennen, die Molex' mikrokoaxiale Kabelbaugruppen verwenden.
Molex Surface-Mount-Chip-Antenne, speziell entwickelt für IoT-Konnektivität.
Das Leben verbessern
Die neueste Generation der Fernmedizin-Technologie verbessert das Leben von Patienten weltweit. Tragbare Geräte ermöglichen es den Patienten, ein erfüllteres Leben fernab von Krankenhäusern oder Gesundheitszentren zu führen. Zudem können sie weitaus effektiver auf minutengenauer Basis überwacht werden, wodurch sich eine schnellere Diagnose von sich entwickelnden Krankheiten und verbesserte Behandlungsergebnisse ergeben.
Aus diesen und vielen weiteren Gründen ist die Geräteverbindung entscheidend. Designer benötigen Partner, die leistungsstarke Lösungen in kleinen Verpackungsgrößen anbieten können. In Zusammenarbeit mit Molex verpflichtet sich Arrow dazu, seinen Kunden innovative und zuverlässige Lösungen zu liefern und Designern der Medizintechnologie von morgen Wahlmöglichkeiten und Innovationschancen zu bieten.
Artikel Tags