Arrow Electronic Components Online

Die unbezahlbare Bequemlichkeit der drahtlosen Konnektivität

Konnektivität17 März 2023
Eine Nahaufnahme einer Person, die ein Smartphone hält und mit digital angezeigten Smart-Home-Symbolen rund um das Gerät interagiert.
Alle Artikel anzeigen

Konnektivität macht einen smarten digitalen Lebensstil zur Realität

Das Sprichwort „Der größte Vorteil von Wireless ist die Bequemlichkeit“ könnte nicht wahrer sein. Mit Milliarden von IoT-Geräten, die in unseren Häusern, Fahrzeugen, Bürogebäuden, Fabriken, öffentlichen Räumen und der Infrastruktur intelligenter Städte eingesetzt werden, überrascht es nicht, dass Nutzer von elektronischen Geräten Bequemlichkeit der bloßen Fähigkeit zur Verbindung vorziehen. Mit der Einführung des Internets der Dinge (IoT) und des Internets von Allem (IoE) benötigen alles – von intelligenten Geräten und Wearables bis hin zu vernetzten Autos und Smart Cities – Verbindungen, und eine Trennung vom Netzwerk würde gleichzeitig eine Trennung von der Gesellschaft bedeuten. In der vernetzten Welt, in der wir heute leben und auf die wir angewiesen sind, steht so viel auf dem Spiel.   Die drahtlose Konnektivität kann etwas so Einfaches wie eine sichere Verbindung zum Internet von überall auf der Welt ermöglichen, aber eine tiefgreifend entwickelte Lösung kann Dienstleistern erlauben, eine vorteilhafte Nutzererfahrung zu liefern, Leistungsdaten und Integrität bis zu ihren Zugangspunkten zu verfolgen und Operationen auszuführen, Probleme aus der Ferne schnell und effektiv zu beheben. Der Wert gut konzipierter Konnektivität ist zweifellos immens.   Wi-Fi-Netzwerke werden aufgrund ihrer einfachen Implementierung, der einfachen Hinzufügung zusätzlicher Nutzer, ihrer Kosteneffizienz bei der Infrastruktur, Erweiterbarkeit und Portabilität eingesetzt. „Road Warriors“ sehen drahtlose Netzwerke in öffentlichen Räumen als eine einfache Möglichkeit, verbunden zu bleiben – weiter ermöglicht durch die Verfügbarkeit von 5G- und Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO*)-Technologien. Multimedia in Fahrzeugen mit Echtzeit-HD-Video-Streaming während der Fahrt ist nicht mehr nur eine Möglichkeit, sondern Realität. Fabrikarbeiter, die Industrie-Router verwenden, die auf IoT- oder M2M- (Machine-to-Machine-) Anwendungsplattformen laufen, können HD-Videos über LTE-Frequenzen auf ihre Displaysysteme streamen, sei es für Schulungen oder Kommunikation. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.   *Die MIMO-Technologie wird in Wi-Fi-Netzwerken sowie in der zellularen vierten Generation (4G) Long-Term Evolution (LTE) und fünften Generation (5G) Technologie in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt und kann auch in drahtlosen lokalen Netzwerken (WLANs) genutzt werden. Alle drahtlosen Produkte mit IEEE 802.11n unterstützen MIMO. Die Technologie ermöglicht es 802.11n, höhere Geschwindigkeiten zu erreichen als Produkte ohne 802.11n.   Unter guten Sichtbedingungen zum Himmel können globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) eine Positionierung mit Leistungen bieten, die die Anforderungen für eine Vielzahl von Diensten und Anwendungen, sowohl in Fahrzeugen als auch außerhalb, erfüllen. Vernetzung, Navigation und Telematik – sei es für vernetzte Nutzfahrzeuge oder intelligente Autos – sind Anwendungsfälle für Konnektivitätstechnologie, bei denen multifunktionale Antennen wie die Molex Sunshade 5-in-1-Antenne (5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS) perfekt passen.

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

Die vernetzte Welt der drahtlosen Technologien in den Bereichen saubere grüne Energie, intelligente Städte, intelligente Industrien, intelligenter Verkehr, intelligente Landwirtschaft und intelligente Häuser.   Quelle: Getty Images

Eine Lösung, viele Möglichkeiten

Electronic antenna components with visible wiring

Rechts oben: Die Serie 219264 Sunshade 5-in-1 Antenne Lite umfasst 2 x LTE, 2 x Wi-Fi und 1x GNSS Antennen. Sie besteht aus 5G MIMO- und Wi-Fi-MIMO-Antennensystemen in einem kompakten Radom aus hochwertigem Kunststoffmaterial und bietet eine rückseitige Klebemontage auf jeder Art von Oberfläche. Ideal geeignet für Anwendungen in der Fahrzeugtelematik, im Transportwesen und in der Fernüberwachung verfügt dieses Produkt über ein Anschlusskabel, das auf der Unterseite des Antennengehäuses herausgeführt wird.   Rechts unten: Die Serie 220573 Sunshade 5-in-1 Antenne Pro bietet 2 x 5G/LTE-, 2 x Wi-Fi- und 1 x GNSS-Anbindung. Sie ist mit 5G/LTE-MIMO- und Wi-Fi-MIMO-Antennen ausgestattet, die alle in einem kompakten hochwertigen Kunststoff-Radom untergebracht sind und eine Schraubmontage mit Bolzenmutter-Konfiguration bieten. Wie die Variante der Serie 219264 verfügt die Antenne über ein Anschlusskabel, das aus der Unterseite des Antennengehäuses kommt.   Durch erweiterte Frequenzbereiche, welche die Kombination mehrerer drahtloser Kommunikationsprotokolle handhaben, und gleichzeitig eine weitreichende Konnektivität mit hoher Strahlungseffizienz liefern, erfüllt die Molex Sunshade 5-in-1 Antenne die Marktanforderungen für modulare Konnektivität, die schnell und einfach in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden kann. Diese reichen von Nutzfahrzeugen bis hin zu drahtloser IT-Infrastruktur, Telekommunikation, Netzwerksystemen oder Installationen in rauen Betriebsumgebungen.   Die integrierten Mobilfunk- (LTE, 5G) MIMOx2-, Wi-Fi (Tri-Band)x2- und GNSS-Funktionen der Sunshade 5-in-1 Antenne bieten ein breites Frequenzbandspektrum, das Design-Herausforderungen durch begrenzte Antennenauswahl, die nur in einer Umgebung funktioniert, überwindet. Durch die Einbindung einer Vielzahl von Antennen, die ein breites Frequenzspektrum unterstützen, können Designer drahtloser Anwendungen die Konnektivität erreichen, die sie für eine optimale Geräteperformance benötigen.   Die flache Sunshade 5-in-1 Antenne Pro integriert LTE/5G-Vollband-Mobilfunk-, Wi-Fi- und GNSS-Antennen in einem kompakten und robusten Gehäuse, das für hohe IK10-Werte bei Schlagschutzanwendungen ausgelegt ist. Weitere Langlebigkeitsmerkmale umfassen die IP67-Zertifizierung, die Schutz vor rauer Umgebungsbedingungen bietet. Die Antenne ist sowohl in einer rückseitigen Klebe- als auch in einer Schraubmontagekonfiguration erhältlich. Sie lässt sich einfach in Anwendungen wie smarte und spezialisierte Fahrzeuge, T-Boxen, IoT und industrielle IoT- sowie Telematiksysteme integrieren.   Die Integration zahlreicher elektronischer Geräte in globale drahtlose Netzwerke hat Herausforderungen für Systementwickler geschaffen. Diese Herausforderungen könnten beispielsweise darin bestehen, Entwurfsanforderungen wie hohe Strahlungseffizienz auf kleiner Grundfläche und metallischen Oberflächen oder Einschränkungen hinsichtlich Kabellängen und Steckertypen zu erfüllen. Der SMA (Male)-Anschluss der Sunshade-Antenne ermöglicht eine anpassbare Kabellänge und verfügt über Endanschlüsse, die auf FAKRA- und HFM-Steckverbinder angepasst werden können. Die Molex Sunshade 5-in-1 Antenne Pro bietet hervorragende Leistung auf sowohl metallischen als auch nicht-metallischen Oberflächen.   Beide Sunshade 5-in-1 Antennen messen nur 95 x 95 x 38 mm mit einer Kabellänge von 1000 mm und arbeiten mit einer HF-Leistung von 2 Watt über folgende Frequenzbänder: 698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz für 5G/LTE MIMO; 2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz für Wi-Fi MIMO und 1561-1602MHz für GNSS. Linear polarisiert verfügt die Antenne über einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85°C mit passender Abstimmung.   Es sind zwei Artikelnummern für die Sunshade 5-in-1 Antennen verfügbar. Dazu gehören die Sunshade 5-in-1 Antenna Pro (220573-1000) und die Sunshade 5-in-1 Antenna Lite (219264-0001). Weitere Produkt- und Anwendungsspezifikationen sind auf den Webseiten für externe Antennen oder Kombi-Antennen auf Molex.com erhältlich.

Fazit 

Mit der fortschreitenden Miniaturisierung, Vielseitigkeit und Tragbarkeit elektronischer Produkte sind drahtlose Technologien und die damit eingesetzten Lösungen intelligenter geworden und zunehmend besser vernetzt. Konnektivitätstechnologien wie IoT, IoE und Vehicle-to-Everything (V2X) fördern das Tempo und die Art und Weise, wie sich drahtlose Technologien weiterentwickeln – die Antenne bleibt dabei das zentrale Element solcher Entwicklungen – ganz zu schweigen von der zunehmenden Bequemlichkeit, die Konnektivität und verbunden zu sein mit sich bringen. Wenn die in diesem Artikel vorgestellte Sunshade-5-in-1-Antenne von Molex in drei Worten beschrieben werden müsste, könnte man sagen, dass sie vielseitig, funktionsreich und multifunktional ist – und das vermutlich in jedem Aspekt ihrer Konstruktion, ihrer Konfiguration und ihres Beitrags zum wachsenden Ökosystem der Antennentechnologien zutrifft.

Artikel Tags

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
Internet der Dinge (IoT)
APAC
Artikel

Verwandte Inhalte