Créez votre propre solution multimédia avec votre Raspberry Pi 3
Une des applications les plus populaires pour le Raspberry Pi 3 bon marché mais puissant est un serveur multimédia dédié. Le Pi offre la connectivité Wi-Fi, la prise en charge de l'affichage 1080p et un outil multimédia Linux nommé OMXplayer. Vous apportez l'écran, la sortie audio et le popcorn.
Adaptateur audio out et VGA
Si vous souhaitez interfacer avec un écran ou un projecteur plus ancien, la sortie HDMI du Raspberry Pi peut nécessiter une conversion en VGA avec une sortie audio séparée. Si tel est le cas, Adafruit Industries vous propose un adaptateur HDMI vers VGA et un câble audio de 3,5 mm dans un pack pratique. Vous pouvez utiliser le câble audio pour connecter à des enceintes du commerce comme celles incluses dans le Arduino Music Shield Kit ou couper une extrémité pour connecter votre Raspberry Pi à des enceintes discrètes.
Haut-parleurs 8 ohms
Intégrez ces haut-parleurs presque n'importe où pour obtenir l'ambiance élégante d'une salle multimédia sans dépasser votre budget. Le Raspberry Pi peut piloter les haut-parleurs de 8 ohms sans amplificateur séparé et le son est étonnamment bon pour un haut-parleur de seulement 6 mm de hauteur. Vous aurez certainement besoin de haut-parleurs plus grands pour ressentir des basses puissantes, mais ceux-ci fonctionnent bien pour une installation entièrement DIY.
Clé USB 8 Go
Bien que vous puissiez diffuser toutes vos émissions en ligne préférées via la puce WiFi intégrée du Pi, vous pouvez également emporter vos jeux et films préférés en connectant une clé USB ou une autre mémoire externe à l'un des ports USB du Pi. OMXplayer gère bien les fichiers .mp4, et il existe quelques projets communautaires pour vous aider à utiliser un moteur comme Steam sur le Pi. Vous aurez peut-être besoin d'une carte graphique distincte pour que vos jeux préférés fonctionnent sans accroc, mais nous savons que vous pouvez charger RetroPie et jouer à des jeux d'arcade en utilisant uniquement les pilotes intégrés.
Alimentation électrique
Alimentez votre Pi partout dans le monde avec cet adaptateur enfichable universel de la Raspberry Pi Foundation. Il fournit 5V jusqu'à 2,5A via un connecteur microUSB.
Ventilateur de refroidissement 5V
Le Raspberry Pi peut consommer jusqu'à 2 A de courant, en particulier lorsqu'il diffuse des vidéos, donc la gestion thermique est très importante. Un dissipateur thermique est bien, mais faire circuler l'air est mieux. Ce petit ventilateur de 60x60mm de ORION Fans fonctionne avec le même 5V que votre Pi et déplace 20 pieds cubes par minute (CFM) pour garder votre système au frais sans être trop bruyant pour une salle de cinéma.
Boîtier complet
Quel que soit le type de projet que vous réalisez avec votre Raspberry Pi, vous devriez toujours le protéger avec un boîtier approprié. Ce boîtier élégant noir/gris mat est fabriqué par la Raspberry Pi Foundation et s'adapte à votre Pi3 tout en permettant l'accès à tous les ports importants.
Solution de nettoyage ESD
L'électronique devient poussiéreuse et sale. Les appareils électroniques ne fonctionnent pas aussi bien lorsqu'ils ont des contaminants sur leur surface ou des débris bloquant la circulation de l'air. Lorsque votre plumeau ne suffit pas, ce nettoyant spécial ESD sûr de Desco Industries est le meilleur choix pour les surfaces à proximité des composants électroniques. Bien que nous ne recommandions pas d'asperger votre Raspberry Pi avec le spray, le nettoyant ne contient pas de silicone qui peut s'accrocher aux appareils électroniques avec des effets négatifs et est conçu pour nettoyer les tapis ESD sans les endommager.
Étiquettes d'article