Come la Connettività 5G Sta Abilitando la Tecnologia del Futuro
I titoli delle notizie continuano a parlare delle ultime innovazioni nella tecnologia di comunicazione 5G che stanno alimentando una rapida crescita della domanda di connettività ad alta velocità per offrire queste esperienze. Sebbene gli utenti di smartphone siano stati i primi ad adottare la rete 5G, è in altri mercati che il vero potenziale della connettività wireless ad alta velocità avrà il maggiore impatto.
L'Internet delle Cose (IoT) è la rete globale di macchine che condividono dati. I dati vengono raccolti da una serie di sensori e poi inviati ad altre macchine tramite internet. Questa condivisione di dati ha portato a enormi innovazioni che sperimentiamo nella nostra vita quotidiana. La maggior parte degli utenti conosce l'IoT come la forza che sta dietro alla smart home, ovvero quei sistemi che permettono il controllo remoto di varie funzionalità domestiche. Tuttavia, le applicazioni delle comunicazioni 5G in altri ambiti mostrano un potenziale molto maggiore. L'Internet Industriale delle Cose (IIoT) sta rivoluzionando il mondo della manifattura e sarà uno dei principali motori di crescita del 5G nel prossimo decennio.
L'uso dell'IoT ha anche creato un nuovo concetto chiamato gemello digitale, che è un modello simulato di un sistema reale. Utilizza i dati raccolti dalle macchine fisiche per simulare la funzione del sistema in tempo reale. Mentre questo sistema reale potrebbe essere una macchina in una fabbrica, i gemelli digitali potrebbero facilmente rappresentare quasi qualsiasi sistema complesso. I gemelli digitali stanno già trovando applicazioni in mercati diversi come quello aerospaziale, petrolio e gas, e medico.
I gemelli digitali vengono utilizzati per monitorare i motori a reazione montati sugli aerei di linea, gestire la generazione e distribuzione di energia e persino controllare il flusso del traffico in una città. La velocità della rete 5G consente al gemello digitale di liberarsi dai limiti delle comunicazioni cablate. I connettori ad alta velocità costituiscono una parte fondamentale del sistema che permette la trasmissione affidabile dei segnali.
Calcolo Edge
La tecnologia 5G sta consentendo ai designer di raccogliere e trasmettere dati a una velocità mai raggiunta prima. Con questa velocità di comunicazione significativamente più alta, l'utilizzo del cloud computing diventa una realtà, permettendo l'uso di data center remoti per fornire archiviazione e elaborazione.
L'enorme volume di dati richiesto per questi nuovi sistemi e il tempo necessario per la trasmissione hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio alla gestione dei dati. L'edge computing porta sistemi intelligenti ai margini della rete e quindi fisicamente più vicino al punto di necessità. Questo migliora il tempo di risposta del sistema, che viene descritto in termini di latenza. L'edge computing mantiene la latenza al minimo evitando di inviare i dati al cloud.
Posizionare apparecchiature elettroniche ad alta velocità vicino al margine della rete significa potenzialmente esporle a ambienti difficili. Che si tratti di un dispositivo utilizzato nell'industria petrolifera e del gas o parte di una linea di produzione, deve funzionare adeguatamente in condizioni impegnative. Esposti agli elementi o sottoposti a urti e vibrazioni, gli apparecchi di edge computing possono richiedere un'elevata affidabilità dei componenti, in particolare dei connettori che garantiscono il funzionamento della tecnologia e la trasmissione dei dati.
5G nel mondo automobilistico
Il mercato automobilistico sta anch'esso sfruttando la velocità della rete 5G. I veicoli, dai modelli familiari alle attrezzature industriali pesanti, sono diventati più complessi man mano che gli utenti richiedono maggiore funzionalità. Oltre ai sistemi di navigazione, l'ascesa dei veicoli elettrici e l'introduzione dei sistemi di guida autonoma implicano una maggiore sofisticazione.
I produttori stanno sviluppando tecnologie V2X (Vehicle to X) che permetteranno ai veicoli di raccogliere dati e condividerli con il mondo circostante. Sia negli ambienti industriali che domestici, i veicoli faranno parte di una rete che utilizzerà i dati per aumentare l'efficienza e la sicurezza, riducendo al contempo le emissioni. È la rivoluzione del 5G che sta trasformando queste innovazioni in realtà. Tuttavia, l'ambiente automobilistico è particolarmente duro per i componenti. L'esposizione alle condizioni stradali, alle vibrazioni e alle alte temperature significa che i connettori devono essere robusti, soprattutto perché la sicurezza dipende dalla loro affidabilità.
Comprendere l'Integrità del Segnale
For connectors to transmit high-speed data, designers need to understand signal integrity (SI). SI describes the quality of the electrical signals that are transmitted through connectors and over cable. Many factors affect SI, including electromagnetic interference (EMI) from the external environment. Furthermore, new connectors are featuring reduced pin spacings and increased pin counts, both of which have the potential to cause interference from crosstalk. In addition, signal trace lengths through printed circuit boards (PCBs) and over cables need to be carefully managed to avoid introducing another source of errors.
Il SI ha acquisito maggiore importanza con l'aumento della velocità dei dati. I segnali digitali vengono trasmessi sotto forma di una serie di impulsi, e la velocità alla quale i dati possono essere trasmessi è determinata dalla rapidità con cui il segnale può cambiare, così come dalla quantità di energia persa all'interno della rete. I cavi e i connettori attraverso cui viaggia il segnale devono influenzarlo il meno possibile.
Con la crescita delle comunicazioni wireless 5G, la tecnologia sta raggiungendo mercati completamente nuovi. Lontano dall'ambiente protetto del desktop o di un data center, i dispositivi devono fornire comunicazioni affidabili e sicure anche in condizioni difficili. I connettori svolgono un ruolo importante nel garantire l'integrità del segnale (SI). È fondamentale che i progettisti comprendano sia le prestazioni dei connettori sia le condizioni cui devono resistere, per assicurare che le apparecchiature più recenti siano pronte per le applicazioni ad alta velocità del futuro.
Le comunicazioni 5G, i gemelli digitali, il edge computing e la tecnologia V2X stanno supportando l'emergere di nuove potenti innovazioni e creando enormi quantità di dati che guideranno un potenziale decisionale senza precedenti in categorie che spaziano dalla finanza alla sanità, ora e in futuro. Da non sottovalutare mai, i connettori rendono tutto possibile; garantire le loro prestazioni—indipendentemente dall'ambiente—è fondamentale per realizzare appieno il potenziale della tecnologia del futuro.
Carte prodotto qui
Tag articolo