Arrow Electronic Components Online

Arrow Electronics e Molex: Sostenere una nuova ondata di prototipazione rapida

Stampa 3D04 ago 2022
Stampante 3D in funzione, che produce un oggetto di plastica blu.
Visualizza tutti gli articoli

La stampa 3D è davvero una tecnologia del futuro. Ciò che un tempo era solo una visione della fantascienza è diventato una realtà incredibile, dove aziende e individui possono progettare e creare oggetti fisici in 3D con un semplice clic.

Per rimanere al vertice, le aziende di tutte le dimensioni e settori – dalle organizzazioni aerospaziali globali alle startup tecnologiche del futuro – devono progettare, testare e produrre con velocità. Tuttavia, per anni la produzione, in particolare nella fase di progettazione, è stata un ostacolo. Quando si costruiva un nuovo dispositivo, le aziende dovevano rivolgersi a macchinisti specializzati per creare parti e involucri personalizzati necessari per realizzare i loro progetti – e mentre aspettavano che queste parti venissero realizzate, il processo di progettazione si bloccava.

Orange and black 3D printer with spools of orange and black filament.

Per Prusa, uno dei principali produttori globali di stampanti 3D, supportare questa nuova ondata di innovazione è una passione che ha portato a una crescita esplosiva – da una piccola start-up a un'organizzazione internazionale con oltre 750 dipendenti. Per sostenere questa crescita mantenendo un livello di servizio e robustezza del prodotto di alto livello, Prusa ha dovuto collaborare con i partner giusti per sviluppare la loro tecnologia.

Quindi, si sono rivolti a Arrow Electronics e Molex.

Abbassare la barriera per la prototipazione rapida senza compromessi

Tutti i prodotti Prusa sono open source, il che significa che i clienti sono liberi di utilizzare e personalizzare le loro stampanti e i prodotti come meglio ritengono. Per facilitare questo, molte delle stampanti Prusa vengono vendute come kit, dove i clienti sono responsabili del montaggio finale. Con questo approccio che funge da modello di business, Prusa era alla ricerca di un produttore di connettori in grado di soddisfare i loro elevati standard. Avevano bisogno di prodotti robusti, ma anche intuitivi e facili da usare. Inoltre, le stampanti 3D vengono utilizzate in una varietà di ambienti: dalle falegnamerie ai garage, dai pavimenti di produzione alle camere bianche, e devono operare in modo affidabile di fronte a condizioni difficili, temperature estreme, vibrazioni ed esposizione a diversi prodotti chimici. Prusa aveva bisogno di connettori all'altezza di questa sfida. Molex ha fornito la soluzione.

I connettori Molex utilizzati nel design delle stampanti 3D Prusa sono progettati per resistere anche alle applicazioni più esigenti. Il sistema di connettori CLIK-Mate Wire-to-Board di Molex offre connettori con un elevato numero di pin, in grado di gestire più linee di segnale, mantenendo allo stesso tempo un ingombro ridotto. Il meglio di tutto? I connettori CLIK-Mate utilizzano un esclusivo concetto di terminale tuning-form che consente una forza di inserzione ridotta, garantendo al contempo un contatto sicuro. Il risultato? Chiunque può collegare e scollegare i moduli Prusa (come lo schermo LCD o la scheda di controllo) senza utilizzare alcun utensile.

Red circuit board with Molex connectors and green cables, demonstrating a high-density interconnect system.

Con un target demografico che comprende tutti, dagli ingegneri professionisti delle principali aziende industriali globali agli studenti e agli appassionati, Prusa ha cercato anche un fornitore che offrisse prodotti eccellenti con affidabilità di livello automobilistico a un prezzo competitivo. Molex ha fornito esattamente questo.

Scala strategica

Sostenuto da un mercato tecnologico in crescita, i prodotti di primo livello di Prusa hanno portato a una crescita incredibile. Quella che una volta era una piccola startup gestita da una sola persona nel 2012, Josef Prusa – un hobbista, maker e inventore ceco – ha guidato la sua organizzazione verso un successo internazionale. Con Fortune Business Insights che prevede che il mercato globale della stampa 3D crescerà da 18,33 miliardi di USD nel 2022 a 83,9 miliardi di USD nel 2029, la crescita di Prusa difficilmente rallenterà nel prossimo futuro.

Per soddisfare la sua già rapida espansione e posizionarsi per un successo sostenibile nel futuro, Prusa aveva bisogno di un fornitore globale in grado di supportare la produzione dei suoi prodotti oggi, domani e negli anni a venire. Allo stesso tempo, Prusa crede fermamente nel fare le cose internamente – dalla progettazione delle proprie schede elettroniche all'acquisto dei componenti, alla produzione, al collaudo e all'assemblaggio. Cercava un partner strategico che potesse aiutare a sostenere la sua visione di rendere possibile una nuova generazione di stampanti 3D open-source, consentendo al contempo di mantenere il controllo sui propri processi – questo partner è stato Arrow.

Arrow, che è un distributore chiave di connettori Molex, ha aiutato Prusa fornendo pieno supporto tecnico e logistico globale. Anche durante la carenza globale di semiconduttori, Arrow è riuscita a utilizzare la sua rete di fornitori per mantenere la produzione di Prusa in movimento e fornire componenti di qualità premium, supporto e soluzioni di cablaggio personalizzate. Arrow ha aiutato Prusa a costruire una catena di fornitura affidabile che consente all'organizzazione di produrre e distribuire i propri prodotti senza interruzioni, anche di fronte a condizioni di mercato in rapido cambiamento.

Il mercato è in evoluzione – Arrow e Molex sono qui per aiutare

La stampa 3D è veramente una tecnologia del futuro. Ciò che un tempo era solo una visione della fantascienza è diventato una realtà incredibile, dove aziende e individui possono progettare e creare oggetti fisici in 3D con un semplice clic. Con la crescita dei materiali di filamento, la riduzione dei costi e i produttori di stampanti 3D come Prusa che continuano a sviluppare nuove tecnologie, non è difficile immaginare un futuro in cui ci sia una stampante 3D in ogni casa. Hai una cerniera dell'armadietto rotta? Puoi stamparne una nuova in pochi minuti. Ti serve una cornice per foto? Progetta e realizza una direttamente dal tuo divano. Sul lato aziendale, la stampa 3D continua a permettere agli ingegneri di progettare più velocemente, testare più rapidamente e costruire prodotti migliori. Il potenziale della stampa 3D è davvero illimitato.

Arrow, in qualità di leader riconosciuto nella gestione di catene di approvvigionamento e operazioni logistiche globalmente complesse di prima classe, è ben posizionata per supportare questa nuova ondata di innovazione. A sostegno del loro mantra secondo cui la tecnologia dovrebbe essere per molti e non per pochi, Arrow è pronta a offrire maggiore efficienza, flessibilità, scalabilità e affidabilità, riducendo al contempo i rischi e i costi totali per i produttori di stampanti 3D che avanzano con audacia in questo nuovo mondo.

3D printer with various connector systems highlighted, including Micro-Fit 3.0, Terminal Block, CLIK-Mate, FFC-FPC, Micro USB Type B, and RF Connectors.

Tag articolo

Globale
Molex
Articolo
Connectors
Stampa 3D

Contenuti Correlati