Una guida completa agli interruttori tattili di Same Sky
Nonostante la continua automazione di molte attività monotone, l'interfaccia umana è sempre stata (e sempre sarà) un requisito per il corretto funzionamento di alcuni strumenti e macchinari. Esistono molti tipi di dispositivi disponibili per realizzare questa interazione, ma solo pochi forniscono un feedback tattile all'utente. In questo articolo di Same Sky, scopri di più sui pulsanti tattili, inclusi costruzione, specifiche di design, cablaggio e altro.
L'origine degli switch tattili risale ai primi anni '80, quando apparvero per la prima volta come switch a membrana o serigrafati, progettati principalmente per l'uso in tastiere e keypad. Tuttavia, la mancanza iniziale di feedback tattile e le prestazioni insufficienti incontrarono una forte resistenza da parte degli utenti. Questo stimolò la necessità di miglioramenti, portando all'introduzione di switch dotati di cupole metalliche come parte del loro design alla fine degli anni '80. L'integrazione delle cupole metalliche ha apportato notevoli miglioramenti al feedback tattile, offrendo agli utenti una sensazione distinta al momento dell'attivazione. Inoltre, questa modifica al design ha determinato un metodo di attivazione più robusto e una maggiore longevità, risolvendo i precedenti problemi di durata. A testimonianza dei loro progressi, gli switch tattili moderni sono oggi onnipresenti come dispositivi di input in numerosi prodotti commerciali e di consumo. Il loro utilizzo diffuso è una dimostrazione dell'importanza e del valore che apportano a una vasta gamma di dispositivi e interfacce elettroniche.
Nozioni di base sugli interruttori tattili
Quando un utente applica pressione a un interruttore tattile, questo completa il circuito, consentendo il flusso di corrente. Questa azione genera una sensazione "tattile", spesso un clic evidente o un urto aptico, che conferma il funzionamento dell'interruttore. Al rilascio della pressione, il flusso di corrente viene interrotto, spegnendo l'interruttore. In sostanza, un interruttore tattile è un dispositivo a azione momentanea che offre un feedback percepibile attraverso il tatto, rassicurando l'utente che l'interruttore ha funzionato e il segnale è stato trasmesso. Inoltre, alcuni modelli di interruttori tattili sono progettati come interruttori "normalmente chiusi", il che significa che disattivano la corrente quando vengono premuti e la riattivano al momento del rilascio. Same Sky offre una selezione di questi interruttori tattili "normalmente chiusi".
Figura 1: Esempio di comuni interruttori tattili (Fonte immagine: Same Sky)
La confusione degli utenti può effettivamente derivare dalla terminologia utilizzata per descrivere gli interruttori tattili, spesso definiti come interruttori a pulsante. Sebbene i due tipi condividano somiglianze, è fondamentale distinguere le loro caratteristiche. Un interruttore a pulsante è progettato per consentire il flusso di corrente in un circuito quando l'attuatore viene premuto e percorre una distanza specifica, interrompendo il flusso di corrente quando viene premuto di nuovo. Questi interruttori possono essere montati sia su pannelli che direttamente su circuiti stampati (PCB). Per approfondire gli interruttori a pulsante, consulta il blog Interruttori a Pulsante 101 di Same Sky. Al contrario, un interruttore tattile consente il flusso di corrente quando l'attuatore viene premuto e tenuto, interrompendo il flusso di corrente al rilascio, o viceversa. La distanza percorsa dall'attuatore è minima. Questi interruttori rientrano nella categoria degli interruttori a "azione momentanea", e sebbene alcuni interruttori a pulsante possano essere momentanei, tutti gli interruttori tattili appartengono a questa classificazione. È importante notare che gli interruttori tattili sono tipicamente molto più piccoli degli interruttori a pulsante e spesso supportano valori inferiori di tensione e corrente a causa del loro design. Inoltre, offrono un feedback acustico o tattile e sono progettati esclusivamente per il montaggio diretto su PCB.
Costruzione di base
Un tipico interruttore tattile è composto da soli quattro elementi principali: una base in resina modellata (4), una cupola di contatto (3), uno stantuffo (2) e una copertura (1). È proprio grazie a questa semplicità, con pochissime parti mobili, che gli interruttori tattili tendono a durare più a lungo rispetto ad altri interruttori meccanici.
Figura 2: Struttura tipica di un interruttore tattile (Fonte dell'immagine: Same Sky)
La cupola di contatto possiede una forma arcuata che si inserisce nella base, la quale ospita i terminali e i contatti per il montaggio su PCB. Quando sottoposta a una forza, la cupola subisce una deflessione o un'inversione di forma, generando il caratteristico clic udibile e aptico distintivo. La flessione della cupola collega anche due contatti fissi all'interno della base, completando efficacemente il circuito. Una volta rimossa la forza, la cupola riprende la sua forma originale, causando l'interruzione del circuito. Le cupole possono essere realizzate con vari materiali, inclusi metalli, a seconda del livello desiderato di feedback aptico e sonoro. Posizionato sopra la cupola di contatto si trova il pistone. Questo serve per spingere e flettere la cupola, attivando l'interruttore. I pistoni possono essere realizzati con materiali come metallo, gomma o altri e possono presentare un attuatore piatto o rialzato. Il materiale utilizzato sia per il pistone che per la cupola di contatto influenza in modo significativo la sensazione tattile del clic e il suono. Posizionato sopra il pistone si trova il coperchio, responsabile di proteggere il meccanismo interno dell'interruttore. La scelta del materiale per il coperchio, che potrebbe includere metalli o altri materiali, dipende dall'uso previsto dell'interruttore e dal livello di protezione desiderato. Alcuni coperchi possono anche includere un terminale di messa a terra per mitigare i rischi di scariche elettrostatiche.
Specifiche principali
Selecting the most suitable tactile switch for your product entails more than just scrutinizing specifications on a datasheet. Tactile switches, with their distinct "feel" and "sound," can significantly impact the user's perception of the overall product's quality. Although challenging to quantify, this perception plays a crucial role in user satisfaction.
The force required to activate the switch and the haptic feedback perceived by the user must align with the specific application, and this may vary significantly across consumer and industrial products. Hence, it is prudent to test the actual switch in prototype use, ensuring its characteristics match the intended application. For example, an automotive switch might necessitate a higher actuation force to counteract input errors due to vehicle vibrations, while a switch used in a printer or consumer gaming product could be less sensitive. Nonetheless, regardless of the application, the switch must maintain reliable functionality over the product's lifetime.
Various design specifications are relevant to tactile switches, including:
Valutazione della tensione: Indica la tensione massima che l'interruttore può sopportare quando è aperto o chiuso. Gli interruttori tattili generalmente hanno valutazioni di tensione basse.
Valutazione corrente: Specifica la corrente massima (in ampere) che un interruttore può trasportare in sicurezza senza subire danni.
Forza di attivazione: Conosciuta anche come forza operativa, rappresenta la quantità di forza o pressione (misurata in grammi-forza o gf) necessaria per attivare l'interruttore.
Deflessione: Si riferisce alla distanza totale di spostamento di un interruttore premuto, spesso chiamata corsa dell'attuatore.
Forza di contatto: Indica la forza o pressione (in grammi) necessaria affinché l'interruttore stabilisca una connessione tra i suoi terminali e consenta il flusso di energia.
Altezza dell'attuatore: L'altezza dell'attuatore sopra il corpo dell'interruttore, che influenza l'esperienza tattile dell'utente. Vedi Figura 3.
Gamma di vita: La durata prevista di un interruttore in condizioni operative normali, essenziale per valutare la sua resistenza.
Intervallo di temperatura: Specifica l'intervallo di temperatura entro il quale l'interruttore funziona in modo ottimale e rispetta le specifiche.
Stile di montaggio: Descrive come l'interruttore è montato sul PCB, che può essere sia a foro passante che a montaggio superficiale.
Grado di protezione IP: Uno standard internazionale che classifica il grado di protezione di un interruttore (o altri prodotti) contro l'ingresso di polvere e liquidi, fornendo informazioni preziose per condizioni ambientali specifiche.
Illuminazione: Gli interruttori tattili sono disponibili in una varietà di opzioni di colore LED illuminato, offrendo agli utenti un'identificazione visiva aggiuntiva e un feedback nella loro applicazione.
Figura 3: Altezze comuni degli attuatori degli interruttori tattili (Fonte immagine: Same Sky)
Cablaggio interruttore tattile
I pulsanti tattili sono comunemente costituiti da 4 pin, che sono internamente collegati in 2 coppie. L'inclusione di 4 pin serve a migliorare la stabilità del dispositivo quando montato su una scheda elettronica. Dal punto di vista del cablaggio, tecnicamente è sufficiente utilizzare solo 2 dei contatti, ma è considerata una buona pratica utilizzare tutti i pin disponibili, tenendo presente che le coppie sono internamente interconnesse. Inoltre, i pulsanti tattili possono essere trovati anche con soli 2 pin. Inoltre, esistono pulsanti tattili a 5 pin, progettati specificamente per consentire un controllo simile a quello di un joystick in un formato compatto.
Figura 4: Configurazione comune dell'interruttore tattile a 4 pin (Fonte immagine: Same Sky)
Riassunto
I pulsanti tattili hanno guadagnato popolarità grazie alle loro dimensioni compatte, alla bassa altezza e alla lunga durata, rendendoli adatti a una vasta gamma di prodotti di consumo e industriali. Inoltre, con i progressi della tecnologia, i pulsanti tattili stanno trovando applicazioni sempre nuove, come i dispositivi indossabili, che sfruttano le loro dimensioni ridotte, la leggerezza e la durabilità. I pulsanti tattili si rivelano infine una scelta intelligente quando un prodotto richiede un controllo di potenza a bassa energia, un'azione momentanea o l'immissione di dati, e dove il feedback tattile e auditivo costituisce una caratteristica desiderabile. Same Sky offre una linea completa di pulsanti tattili in pacchetti compatti, con varie altezze dell'attuatore e molteplici opzioni di configurazione, fornendo soluzioni versatili per esigenze di design diversificate.
Tag articolo