Arrow Electronic Components Online

同軸ケーブルによる電力供給のための通信品質の確保とフィルタリング

自動車向けソリューション13 2月 2021
車のダッシュボードには、ナビゲーションシステム、気候制御装置、時間表示があります。
すべての記事を見る

自動車通信設計のPower over Coax(PoC)方式は、特に車内の高速でスマートなインターフェースに非常に適しているため、人気を集めています。このTDKの情報豊富な記事では、PoC方式が通信信号と電力供給を単一の同軸ケーブル内に組み合わせる方法について詳しく解説しています。 

PoCアプローチを使用して、通信信号と電源を単一の同軸ケーブルに統合する自動車用通信インターフェイスを設計する際には、PoCフィルタが必要です。PoCフィルタは、電源ラインを通過する信号を防ぐためにインダクタとチップビーズを使用する必要があります。PoCフィルタには、低周波から高周波までの交流成分に対して高インピーダンスを実現するインダクタが必要です。これらの要件は、通信全体の品質を維持するために不可欠であり、それが故障や安全性の問題を防ぐことに繋がります。

PoCフィルタ用に特別に設計されたインダクタは、部品点数を削減することで小型化を実現します。これに比べて、従来型の積層インダクタは、広い周波数範囲で高インピーダンスを実現するために、複数のコイルを必要とします。また、従来型の積層インダクタは巻線数が多くなるため、結果としてDC抵抗が増加します。TDKのPoCフィルタ用に設計されたインダクタは、単層コイル構造を採用しており、寄生容量を低減し、より高い共振周波数を提供します。

TDKの記事で、PoCアプローチが次回の自動車通信インターフェース設計の品質と性能を向上させる方法について詳しく学び、例を確認してください。 

TDKのEMIフィルタ

記事タグ

Global
力
自動車 & 輸送
記事
自動車
TDK

関連コンテンツ