Arrow Electronic Components Online

モレックスの既製ケーブルアセンブリを使用して設計する4つのメリット

ケーブルアセンブリその他20 7月 2021
ニュートラルな背景に展示されたモレックス電気コネクタとケーブルのセット
すべての記事を表示

モレックスの既製ケーブルアセンブリ(OTS)は、エンジニアが数十年にわたる専門知識の恩恵を受けながら、直接ケーブルアセンブリを購入する機会を提供します。モレックスのOTSケーブルアセンブリを使用することで、コンセプトからプロトタイプ、さらにはその先に至るまでの設計における時間とコスト削減の利点を発見してください。

コネクタは、エンジニアが新しい機器を設計する際に考慮すべき最も複雑なコンポーネントの一つです。これらはあらゆる環境やあらゆる作業で使用される可能性があり、その用途は非常に幅広いと言えます。つまり、定義上コネクタは単にデバイスを接続するためのものですが、その膨大な選択肢の幅広さは圧倒されるほど複雑にもなり得ます。

あらゆる用途に適したコネクタを選ぶのは簡単ではありませんが、エンジニアはこのコネクタを自分の機器にどのように取り付けるかも知っておく必要があります。正しく終端処理されたコネクタは、設計の成功と製品の失敗を分ける重要な要因となり得ます。

新しい設計向けのケーブルアセンブリを作成することは、単にコネクターといくつかのワイヤを指定するだけではありません。適切に実行されたケーブルアセンブリには、専用の工具、経験豊富な人員、そして校正された試験機器が必要です。新しい設計を採用する際にはかなりの投資となる可能性がありますが、正確に構築されたケーブルを確保するためには手を抜くことができないことが非常に重要です。

どのようなデザインの生産段階においても、この投資はかなりのものになる可能性がありますが、開発および試作段階ではどうでしょうか?新製品を創り上げる過程で、再設計が必要になる可能性が常にあることは、どの設計エンジニアも知っています。開発中にコネクタの要件が変更された場合、試作ケーブルアセンブリを作成するために必要な追加投資が負担となることがあります。

しかし、生産や試作ケーブルでエンジニアを支援できるのは誰でしょうか?コネクター全般の技術について深く詳細な理解を持っているのは誰でしょうか?そして、最も包括的な組立ツールと試験装置一式にアクセスできるのは誰でしょうか?

1. コネクタ製造者より適任な人は誰ですか?

MolexのOff-the-Shelf (OTS)ケーブルアセンブリは、コネクタ製造における数十年の専門知識を活かしながら、エンジニアが直接ケーブルアセンブリを購入できるようにするために開発されました。拡大し続けるMolexコネクタのラインナップと様々なケーブル長の選択肢により、エンジニアは特定の設計要件に応じてケーブルアセンブリを選択することができます。

2. ツーリングコストの削減

エンジニアは、ほぼすべての開発段階で既製品のケーブルアセンブリを設計することによって恩恵を受けることができます。MolexのOTSケーブルは、プロトタイプ作成や開発段階でシステムをテストする際に発生するコストを削減します。さらに、エンジニアは工具に投資することなく既製のケーブルを購入できるため、将来的な設計変更にかかるコストを抑えることができます。また、エンジニアはMolexが持つ深い知識と専門性を活用することも可能です。

3. ワンソースソリューションを提供

OTSケーブルの利点は、開発から本格的なサービスに移行する際にも続きます。サプライチェーンが簡略化され、部品リストを注文して社内でアセンブリを作成する代わりに、単一の部品番号を注文するだけで済みます。Molexは、複数のベンダーやアセンブリを構築するための設計要件が不要になるワンソースソリューションを提供しています。さらに、アセンブリはすでにテストおよび認証された状態で供給されるため、ケーブルアセンブリ作業で発生し得る廃棄物を考慮する必要がありません。

4. 高速かつ費用対効果の高い生産

コネクタを選択するのは難しく、ケーブルに取り付けるのはさらに困難です。Molexのオフ・ザ・シェルフケーブルアセンブリは、コスト効率の良いプロトタイプを迅速に構築するための完全なケーブルソリューションを提供します。仕様に基づいてケーブルを注文するだけで、完全にテストされ、すぐに使用可能な状態でお届けします。

設計に適した既製品のケーブルが見つからない場合でも、Molexのカスタムケーブルクリエイターを使用して、独自のカスタマイズケーブルを設計することができます。Molexのケーブルクリエイターは、ケーブル、コネクタ、アクセサリーを含むカスタムケーブルソリューションを一箇所で提供します。幅広いMolexコネクタファミリー、回路サイズ、ワイヤーゲージ、ULスタイル、ケーブル長などから選ぶことが可能です。

記事タグ

記事
EMEA (欧州・中東・アフリカ)
モレックス

関連コンテンツ