Arrow Electronic Components Online

TE Connectivity製のUSB Type-Cコネクター

接続26 7月 2021
3つの金属製電子コネクターの詳細なビュー、それぞれの複雑なピン配置を特徴付けています
すべての記事を見る

TE ConnectivityのUSB Type-Cコネクタは、ハンドヘルドデバイスに適したコンパクトでスリムなデザインでありながら、産業用途にも対応する高い基準で設計されています。
 
USB Type-Cコネクタはさまざまなプロトコルに対応しており、アダプターを使用することで、HDMI、VGA、DisplayPortなど、単一のUSB Type-Cポートから他の種類の接続に後方互換性を持つことができます。TE ConnectivityのUSB Type-Cコネクタは、USB 2.0、USB 3.1 Gen 1、およびUSB 3.1 Gen 2をサポートし、20Vで最大100Wの電力を供給することが可能です。このUSB Type-Cコネクタのラインアップでは、IPX8防水およびIPX4耐水オプションが利用可能です。さらに、EMI(電磁干渉)性能を改善するための特化した設計が採用されており、最大10Gbpsのデータ転送速度を提供します。コネクタは、最も小型なデュアルロウ表面実装フットプリントの1つとして提供されるため、製品設計の小型化を支援します。これらのコネクタは、両面挿入可能でリバーシブルな接続インターフェースを備えているため、ケーブルをどちらの向きでも挿入することができます。

製品概要動画

主な特徴

  • 最大30 VおよびVBUS電流5 A(最大100 W)

  • 温度範囲 –30°Cから85°C

  • EMI低減設計

  • IPX8およびIPX4オプション

  • USB 3.1 Gen 2対応

  • 他のUSBコネクタとの後方互換性があります

一般的な用途

  • PCとラップトップ

  • 照明

  • スマートフォン

  • ウェアラブル

  • 電源パックと充電器

記事タグ

Global
USB (ユーエスビー)
記事
IP&E (Note "IP&E" is an abbreviation and typically does not need translation unless its meaning is explicitly specified in the context. If you need an explanation or contextual translation, please provide further details.)

関連コンテンツ