Arrow Electronic Components Online

エンジニアリングラボ

容量式エンコーダーと光学式エンコーダーのオイルテスト10 10月 2021
すべての記事を見る

この Same Sky による「Labシリーズ」では、Same Skyのエンジニアリングラボの内部に視聴者を招き、AMTエンコーダー技術のテクニカルおよびアプリケーションベースの実演を行います。この動画では、Same Skyのアプリケーションエンジニアリング担当副社長が、光学およびAMTエンコーダーがモーターで動作しているエンクロージャー内に非導電性のオイルを注ぎます。オシロスコープで表示される出力チャンネルがどのように影響を受けるかをご覧ください。

エンコーダーの選定プロセスを開始する際、まずエンコーダーが動作する環境を確認する必要があります。そのためには、システム内で存在する可能性のある温度、振動、外部の汚染物質を考慮することが重要です。光学式エンコーダーは清潔な環境下では高精度を発揮しますが、より厳しい条件下では性能が劣る場合があります。一方、AMTの容量式エンコーダーは、耐久性と精度の両方を提供する点で優れています。

記事タグ

Global
ロボティクス
スーパーキャパシタ
Optical Encoders
記事
Capacitive Encoders