Arrow Electronic Components Online

コンディションベースのモニタリングをAnalog DevicesのVoyager 3で加速させましょう

状態監視29 6月 2022
安全ベストを着用した産業エンジニアが、大型の灰色で金属製の機械の近くでノートパソコンを使用している。
すべての記事を見る

状態監視は、インダストリー4.0を実現する上で重要な要素です。さまざまな種類のセンサーを使用して機械の健康状態を継続的に監視することで、稼働時間の増加と効率の向上が可能になります。本記事では、無線MEMSベース振動監視のためのシステム評価ソリューションであるAnalog Devices Voyager 3について詳しく学びます。

状態監視とは何ですか?

コンディションモニタリング(状態監視)、またはコンディションベースモニタリング (CbM) とも呼ばれるものは、資産の状態をさまざまなセンサーを使用して監視する予測保守戦略です。センサーから抽出されたデータを使用して、資産をリアルタイムで監視し、トレンドを確立し、故障を予測し、さらには資産の寿命を計算することも可能です。振動モニタリングはCbMの一形態であり、資産から発生する振動を監視して、異常な振動パターンが存在するかどうかを判断します。これらの異常な振動パターンは、高度な摩耗、部品の故障、取り付けの緩みなど、さまざまな問題の兆候となります。

プラットフォームの詳細

Voyager 3は、無線MEMS加速度計ベースの振動モニタリング用のシステム評価ソリューションであり、ADIによって提供されています。このシステムソリューションは、機械的な取り付け機能、ハードウェア、ファームウェア、PCソフトウェアを組み合わせて、3軸振動モニタリングソリューションを迅速に展開および評価できるように設計されています。このモジュールはモーターや固定具に直接取り付けることが可能で、無線メッシュネットワーク内の他のモジュールと組み合わせることで、状態ベースのモニタリングシステムの一部として複数のセンサーノードによる広範囲なデータ収集を提供します。   VoyagerキットはADI SmartMesh®モートホッピングをサポートしています。これは、ネットワークマネージャーの範囲外にあるモートが、範囲内にある別のモートを介してホッピングできる仕組みです。この複数ホップネットワークは、範囲外のモートがネットワークマネージャーにデータをストリームできるようにし、ソリューション展開の距離と規模を拡張します。

記事タグ

Global
アナログ・デバイセズ
インダストリー4.0
記事
隔離
Sensors

関連コンテンツ