Arrow Electronic Components Online

エネルギー貯蔵システムが電気自動車の急速充電インフラを強化

電気自動車 (EV)12 2月 2024
太陽光パネルと風力タービンに囲まれたEVステーションで電気自動車が充電されている様子を描く、持続可能なエネルギーを示す光景。
すべての記事を表示

アナログ・デバイセズのステファノ・ガリナーロが執筆したこの記事では、将来のDC急速充電インフラにおける課題への対処方法について探ります。 

電気自動車 (EV) はますます市場シェアを拡大し、最終的には内燃機関車両を置き換えるでしょう。直流 (DC) 急速充電ステーションが、ガソリンスタンドを置き換えるか統合する形になります。さらに、これらを電力供給するために、太陽光や風力などの再生可能エネルギーが活用されます。人々は15分以内にEVを充電したいと望み、唯一の充電スタンドで列を待つことを避けたいと思うでしょう。

複数の充電スタンドを考慮すると、電力網が局所的に提供しなければならない充電ピーク電力は1MWを超えることになります。その結果、電力網が多くの地点で崩壊する可能性があるか、送電線や大幅に増加する基礎負荷を供給するために必要な中央発電所を改善するための莫大な投資が必要になります。しかし、この負荷は衝動的であり、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによって生み出される断続的なエネルギーと統合する必要があります。

エネルギー貯蔵システムは、この問題をシンプルかつ優雅に解決することができます。私たちは、石油やガスのような流体を使用してエネルギーを貯蔵し、必要に応じて再利用します(例えば、車に給油する際など)。同じ原理で、電気エネルギーをバッテリー内に電子と化学反応を使用して貯蔵することができます。このエネルギーは、その後、EVの充電を強化したり、電力のピークを抑えて電力網を安定させたり、停電時に供給を提供するために利用することができます。

モビリティ市場がどのように変化しているか、そしてすぐ近くに迫っているインフラの変化に向けてどのように準備を整えることができるかについて詳しく学びましょう。

記事タグ

Global
アナログ・デバイセズ
EV充電
エネルギー貯蔵
記事
電気自動車 (EV)

関連コンテンツ