Arrow Electronic Components Online

次世代透析システム:精密腎治療のための接続プラットフォーム

医療およびヘルスケア30 6月 2025
医療用透析装置の拡大写真、チューブとろ過部品が見える
すべての記事を見る

CDCのデータによると、末期腎疾患(ESRD)の報告件数は2000年から2019年の間に41.8%増加しました*。高齢化社会や糖尿病および高血圧の増加率を考慮すると、この傾向は今後も続く可能性があります。ESRDの主な治療法は現在、腎移植または透析の2つです。このケーススタディでは透析に焦点を当て、最新のシステムが最先端の電力、通信、モーター制御、センサー技術、音響、処理技術を使用して患者の治療結果を向上させる方法を探ります。

概要

透析システムは、腎機能が著しく低下している、または機能していない患者を支えるために使用される体外医療装置であり、廃棄物の除去、電解質のバランス調整、体液の調節といった腎機能を模倣します。これらのシステムは、患者の体から血液を取り出し、制御された機械環境内で代謝廃棄物や過剰な体液をろ過膜を通して除去し、その後バランスの取れた電解質溶液(透析液)に置き換えることで機能します。

透析システムの主な種類には、血液透析(HD)、腹膜透析(PD)、および持続的腎代替療法(CRRT)があります。HDは最も一般的に使用される治療法で、外部透析器と高精度の血液および透析液の流量制御が必要です。PDは体自身の腹膜を利用し、家庭での継続的な治療に適しています。CRRTは通常、集中治療室(ICU)で使用され、血行動態が不安定な患者に対してゆっくりとした持続的な濾過を提供します。最新の透析装置は、内蔵センサー、アクチュエーター、制御モジュール、流体回路を備えた完全自動化された装置で、正確な治療提供、体液バランスの維持、患者の安全性を確保します。すべての透析方法は、ISO 8637シリーズ、IEC 60601-2-16、および関連するリスク管理および品質管理基準に定められた性能および安全基準を満たさなければなりません。

An infographic comparing three dialysis therapy types: Hemodialysis (HD), Peritoneal Dialysis (PD), and Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)

図1: 透析システムの分類

動作原理

透析プロセスは、拡散、限外濾過、そして浸透圧という3つの主な物理的原理によって制御されています。血液透析(HD)システムでは、患者の血液がダイアライザー内の半透膜を通してポンプで送られ、濃度勾配に従って尿素、クレアチニン、カリウムなどの溶質が血液から透析液へ拡散によって移動します。限外濾過は、膜を介した圧力勾配を生成することで水を除去します。一方、腹膜透析(PD)システムでは、透析液が腹腔内に注入され、腹膜がろ過面として機能します。透析液内のグルコースまたはイコデキストリンによって生じる浸透圧勾配が、血流から液体を引き出します。

システムブロック図(図2)は、閉ループBLDC血液ポンプ、精密制御されたステッパーヘパリンポンプ、温度および電導率センサーを備えた透析液再循環システムを使用して、これらのメカニズムを示しています。透析システムは、血流量が200~500mL/分、透析液流量が500~800mL/分、透析液温度が35~39℃の範囲で動作します。透析器と透析液の性能は、化学的および微生物的限界に関してISO 23500-5に準拠しなければならず、安全要件は透析(HD)および腹膜透析(PD)装置の特定の機能を規定するIEC 60601-2-16に準拠する必要があります。

A detailed block diagram illustrating the components and workflow of a dialysis system

図2: 血液透析システムのシステムブロック図

主要コンポーネント

透析システムは、血液および透析液ポンプ、限外ろ過コントローラー、圧力センサー、温度調整器、気泡検知器、ヘパリン注入システム、エアトラップ、流量調整器で構成される複雑かつ多機能な装置です。人工腎臓とも呼ばれるダイアライザーは、高透過性膜(例: ポリスルホン、ポリエーテルスルホン)を使用し、表面積は0.8~2.5平方メートルの範囲です。図2には動脈および静脈圧センサー、BLDCドライブの血液ポンプ、ステッパーモーター駆動のヘパリンポンプ、エアトラップセンサー、およびダイアライザーの入口/出口ラインを含む体外回路が描かれています。

Two individuals are seated in a medical clinic receiving dialysis treatment

さらに、透析液システムには混合バルブ、導電率および温度センサー、そして独立したBLDC透析液ポンプが含まれています。このシステムには、GPIO、ADC、PWM/DAC、RTC、フラッシュメモリ、Bluetooth Low Energy(BLE)/Wi-Fiモジュールとインターフェース接続されたMCU/MPUブロックも含まれており、全体の構成を制御し、安全なリアルタイムフィードバックを確保します。

AC-DCコンバータは商用電源を安定化したDC電圧に変換し、さらにDC-DCレギュレータによって12V、24V、48Vなどの異なる電圧レベルを提供します。携帯用途向けには、リチウムイオン電源(2,000mAh~10,000mAh)を用いたバッテリー動作に対応しており、4~12時間の連続使用を可能にします。さらに、PMIC(電力管理IC)は電力分配、バッテリー充電、電圧調整、エネルギー効率を管理し、システムの性能と寿命を最適化します。PMICはまた、USB Type-C接続にも対応しており、効率的な充電と電力供給を実現し、様々な医療環境でシームレスな動作を保証します。ディスプレイモジュールは通常、LVDSまたはMIPIインターフェースに対応したLCDまたはOLEDタッチスクリーンで構成され、少なくとも128×64ピクセルの解像度をサポートし、データの明確な可視化を提供します。システムは高性能MCU/MPU(例:ARM Cortex-M4またはCortex-M7、100~400MHz)によって駆動され、アルゴリズムの実行、センサーからのフィードバック処理、安全プロトコルの確保を担当します。リアルタイムクロック(RTC)モジュールは時間精度を維持し、統合メモリユニット(128KB~2MB)は履歴データを記録します。

病院ネットワークとの統合およびリモートモニタリングを可能にするため、システムにはBLE、WiFi(IEEE 802.11)、およびリアルタイムの透析トラッキングを行うためのダッシュボード/アプリインターフェースが含まれています。アンテナ通信モジュールは、2.4 GHz帯および5 GHz帯で安定した通信を確保します。データセキュリティは、HIPAA(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)およびIEC 80001-1(医療機器を組み込んだITネットワークのリスク管理)に従って維持されています。いくつかの高度なモデルには、迅速なデバイスペアリングを可能にするNFC(近距離無線通信)や、シームレスなデータ記録とファームウェアの更新を可能にするUSB Type-C接続が備えられています。

現在の技術トレンド

透析システムは、ますます高度な電子機器、接続性、そして知能型ソフトウェアと統合されるようになっています。IoT技術により、BLE(Bluetooth Low Energy)、Wi-Fi、NBIoTの接続が可能となり、遠隔監視、治療ログ記録、クラウドベースの分析が実現されています。組み込みコントローラーは通常、32ビットARM Cortex-MまたはCortex-Aプロセッサを使用し、安全なフラッシュメモリ、リアルタイムOS、センサー統合用アナログフロントエンド(AFE)をサポートしています。検討されたブロック図では、ワイヤレスモジュール(BLE/Wi-Fi)、データダッシュボード、音声/視覚アラートシステムを示すことで、このトレンドを際立たせており、リアルタイムでの監視および警告が可能となっています。信頼性のために、PMICベースの電力調整およびRTC用コインセルバックアップが組み込まれています。また、AIベースのアルゴリズムが、血圧低下や透析中低血圧などを検出する予測分析に組み込まれ始めています。

IEC 62304のような規制フレームワークは、ソフトウェア開発ライフサイクルを管理し、ISO 62366は安全な人間とシステムの相互作用を実現するためのユーザビリティエンジニアリングを保証します。患者データをネットワーク上で処理または送信するデバイスは、米国ではHIPAA、欧州連合ではGDPRに準拠してデータセキュリティとプライバシーを確保する必要があります。エッジコンピューティングや機械学習モデルがますます組み込まれ、意思決定支援や投薬調整の自動化が進んでいます。

アプリケーション

透析システムはさまざまな臨床環境で使用されています。HDは主に病院や外来センターで提供され、通常週3回、1回あたり3~5時間のセッションが行われます。PDは一般的に自宅で使用され、患者により高い自立性を提供します。日中に4~6時間かけて行う交換(CAPD)や夜間に行うサイクル(APD)があります。集中治療ではCRRTが選好されることが多く、心血管への負担を避けるために血流速度を低く設定し(約100~200 mL/分)、24~72時間連続して稼働します。これらの環境で使用される機器は、10~40°Cの周囲条件下で確実に稼働し、流体圧力が600 mmHg以下に調整されている必要があります。

このシステムブロック図は、タッチディスプレイ、視聴覚アラーム、ワイヤレスリモートインターフェース、内蔵の消毒/混合メカニズムを備え、病院および遠隔使用の両方に適していることを示しています。遠隔での応用や家庭での使用の場合、デバイスには自動消毒機能、タッチスクリーンインターフェース、安全なデータログ記録、クラウド同期機能を備える必要があります。これらのシステムは電気安全規格IEC 60601-1、品質管理システム規格ISO 13485、医療用アラームの安全性および有効性に関する規格IEC 60601-1-8に準拠しなければなりません。

将来の方向性

透析の未来は、個別化、携帯性、自動化に焦点を当てています。研究者たちは、透析液の再生に吸着技術を使用し、移動性と継続的な治療を可能にするウェアラブル透析技術、例えばWAK(ウェアラブル人工腎臓)を進化させています。生体腎細胞と合成膜を組み合わせた人工生体腎は現在開発中であり、機械を使用した従来の透析を完全に置き換えることを目指しています。AI駆動のクローズドループ制御システムが統合されており、バイタルサインや血液化学センサーからのフィードバックを利用して治療パラメータをリアルタイムで調整しています。システムブロック図で示されているように、現代のアーキテクチャーは、センサーが豊富なフィードバックループ、モジュール型電子機器、クラウド対応ダッシュボードを既に統合しており、これらは予測的かつ自律的な透析の構築基盤を形成しています。

規制戦略はこれらの技術を対象とする方向で進化しており、FDAの医療機器としてのソフトウェア(SaMD)に関するガイダンスやIEC 81001-5-1がヘルスソフトウェアのサイバーセキュリティに焦点を当てています。遠隔医療の需要が高まる中、次世代システムは、AIや接続型医療機器に関する高度な規制管理を遵守しつつ、相互運用性、自律的な意思決定を重視するようになります。

eInfochipsは、Arrow Electronicsの関連会社であり、ISO 13485認定およびFDA 21 CFR 820対応の品質管理システム (QMS) を備えた、エンドツーエンドの医療製品/ソフトウェアの開発ライフサイクル (PDLC/SDLC) を提供する主要なエンジニアリングサービスプロバイダーです。eInfochipsは、IoT/IoMT、AI/ML、セキュリティ、センサー、シリコン、無線、クラウド、電力設計に関する深い技術的専門知識を有しています。私たちとつながり、製品開発や市場投入までの時間をいかに加速できるかをご相談ください。

リソース

Wi-Fi+BTモジュール
村田製作所Arrowリンクデータシート
パナソニックArrowリンクデータシート
サイレックスArrowリンクデータシート
 
入力保護(INPUT PROTECTION)
Littelfuse(リテルフューズ)Arrowリンクデータシート
Yageo(ヤゲオ)Arrowリンクデータシート
Arrowリンクデータシート
DFRobot(DFロボット)Arrowリンクデータシート
Arrowリンクデータシート
Sanyo Denki(山洋電気)Arrowリンクデータシート
Arrowリンクデータシート
NMB Technologies(NMBテクノロジーズ) データシート
ディスプレイモジュール
DisplaytechArrowリンクデータシート
TianmaArrowリンクデータシート
 
オーディオDAC
NXPArrow リンク 
SkyworksArrow リンクデータシート

以下をクリックして、透析システムのアプリケーション概要の無料コピーをダウンロードしてください。

透析システム設計サポート

以下のフォームにご記入いただければ、Arrowの担当者ができるだけ早く設計のサポートのためにご連絡いたします。

このフォームを送信することにより、arrow.comの利用がArrowの利用規約およびプライバシーポリシーに従うことに同意したものとみなされます。

出典

*https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7111a3.htm#:~:

text=2000年から2019年にかけて、約有病者数が約2倍になった

記事タグ

Global
記事
医療とヘルスケア
スマートヘルス

関連コンテンツ