Arrow Electronic Components Online

몰렉스 기성 케이블 어셈블리 설계의 4가지 혜택

케이블 조립 기타20 7월 2021
중립적인 배경에 전시된 몰렉스 전기 커넥터와 케이블 세트
모든 기사 보기

Molex의 Off-the-Shelf(OTS) 케이블 조립품은 엔지니어들에게 수십 년간의 전문성을 바탕으로 케이블 조립품을 직접 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. Molex OTS 케이블 조립품을 이용해 개념에서 프로토타입 및 그 이상에 이르기까지 설계 시 시간과 비용을 절약할 수 있는 혜택을 확인해 보세요.

커넥터는 엔지니어가 새로운 장비를 설계할 때 고려해야 할 가장 복잡한 구성 요소 중 하나입니다. 커넥터는 모든 유형의 환경과 모든 종류의 작업에 사용될 가능성이 있습니다. 따라서 커넥터는 기본적으로 장치를 연결하기만 하면 되지만, 그 선택의 폭이 매우 넓어 부담스럽게 느껴질 수도 있습니다.

어떤 애플리케이션에 적합한 커넥터를 선택하는 것은 충분히 까다로울 수 있지만, 엔지니어는 이 커넥터를 장비에 어떻게 설치할 것인지도 알아야 합니다. 올바르게 종료된 커넥터는 설계 성공과 실패한 제품 사이의 차이를 만들 수 있습니다.

새로운 디자인을 위한 케이블 어셈블리를 만드는 것은 단순히 커넥터와 몇 가지 전선을 지정하는 것 이상의 작업입니다. 잘 실행된 케이블 어셈블리는 전용 공구, 숙련된 인력, 그리고 정밀하게 조정된 테스트 장비를 필요로 합니다. 이는 새로운 디자인을 채택할 때 상당한 투자로 이어질 수 있지만, 올바르게 구성된 케이블을 보장하기 위해서는 절대로 과정을 생략해서는 안 됩니다.

어떤 디자인의 제작 단계에서 이러한 투자는 상당할 수 있지만, 개발 및 프로토타입 단계에서는 어떨까요? 새로운 제품을 개발하는 과정에서는 항상 재설계 가능성이 존재한다는 것을 모든 설계 엔지니어는 알고 있습니다. 개발 중 커넥터 요구 사항이 변경될 경우, 프로토타입 케이블 어셈블리를 제작하기 위해 필요한 추가 투자는 너무 부담스러울 수 있습니다.

그러나 누가 생산 및 프로토타입 케이블로 엔지니어를 지원할 수 있을까요? 연결 장치 전체 범위의 기술에 대해 깊고 세밀한 이해를 가진 사람은 누구일까요? 그리고 가장 포괄적인 조립 도구 및 테스트 장비를 사용할 수 있는 사람은 누구일까요?

1. 커넥터 제조업체보다 나은 선택은 누구일까요?

Molex의 Off-the-Shelf (OTS) 케이블 어셈블리는 커넥터 제조 분야에서 쌓아온 수십 년의 전문성을 바탕으로 엔지니어들이 케이블 어셈블리를 직접 구매할 수 있도록 개발되었습니다. 다양한 길이의 케이블뿐만 아니라 Molex 커넥터가 점점 더 많이 제공됨에 따라, 엔지니어들은 자신만의 설계 요구 사항에 맞는 케이블 어셈블리를 선택할 수 있습니다.

2. 공구 비용 제거

엔지니어는 개발의 거의 모든 단계에서 기성품 케이블 어셈블리를 활용해 설계함으로써 혜택을 누릴 수 있습니다. Molex OTS 케이블은 프로토타이핑 및 개발 단계에서 시스템을 테스트할 때 일반적으로 발생하는 비용을 제거해 줍니다. 엔지니어는 별도의 툴링 투자 없이 완제품 케이블을 구매할 수 있어 향후 설계 변경 시 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 엔지니어는 Molex가 제공하는 심도 있는 지식과 전문성을 활용할 수 있습니다.

3. 원스톱 솔루션 제공

OTS 케이블의 장점은 개발 단계에서 본격적인 서비스로 넘어갈 때도 이어집니다. 공급망이 간소화될 수 있으며, 사내에서 조립을 위해 구성 요소 목록을 주문하는 대신 하나의 부품 번호만 주문하면 됩니다. Molex는 조립을 구축하기 위한 여러 공급업체와 설계 요구 사항을 제거하는 원소스 솔루션을 제공합니다. 또한, 조립품이 이미 테스트되고 인증된 상태로 공급되므로 케이블 조립 작업 중 발생할 수 있는 낭비를 고려할 필요가 없습니다.

4. 빠르고 비용 효율적인 생산

커넥터를 선택하는 것은 까다로울 수 있으며, 이를 케이블에 맞게 설치하는 것은 더욱 어렵습니다. Molex의 Off-the-Shelf 케이블 어셈블리는 비용 효율적인 프로토타입을 더 빠르게 제작할 수 있도록 완벽한 케이블 솔루션을 제공합니다. 간단히 사양에 맞는 케이블을 주문하면, 완전한 테스트를 거친 후 사용 준비가 된 상태로 배송됩니다.

디자인에 적합한 기성 케이블을 찾을 수 없다면 Molex의 맞춤형 케이블 생성기를 사용해 직접 맞춤형 케이블을 설계할 수도 있습니다. Molex 케이블 생성기는 케이블, 커넥터 및 액세서리를 포함한 맞춤형 케이블 솔루션을 한곳에서 제공합니다. Molex 커넥터 제품군, 회로 크기, 와이어 게이지, UL 스타일, 케이블 길이 등을 포함한 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

기사 태그

기사
EMEA (유럽, 중동 및 아프리카)
몰렉스

관련 콘텐츠