Arrow Electronic Components Online

애로우 일렉트로닉스와 몰렉스: 새로운 급속 프로토타이핑 물결 지원

3D 프린팅04 8월 2022
작동 중인 3D 프린터가 파란 플라스틱 물체를 제작하고 있습니다.
모든 기사 보기

3D 프린팅은 진정한 미래의 기술입니다. 한때 과학 소설에만 존재하던 상상이 놀라운 현실로 변하며, 기업과 개인이 버튼 한 번만 클릭하여 물리적인 3D 아이템을 설계하고 제작할 수 있게 되었습니다.

최고의 위치를 유지하기 위해서는 글로벌 항공우주 조직에서 미래의 기술 스타트업에 이르기까지 모든 규모와 분야의 기업들이 높은 속도로 설계, 테스트, 생산을 수행해야 합니다. 그러나 수년간 제조업, 특히 설계 단계에서 병목 현상이 발생해 왔습니다. 새로운 장치를 제작할 때, 기업들은 설계를 실행하기 위해 맞춤형 부품과 인클로저를 제작하는 전문 기계공에게 의존해야 했으며, 이 부품들이 제작되는 동안 설계 프로세스는 멈춰버리곤 했습니다.

Orange and black 3D printer with spools of orange and black filament.

세계적인 3D 프린터 제조업체 중 하나인 Prusa는 혁신의 새로운 물결을 지원하는 데 전념하며, 소규모 스타트업에서 시작해 750명 이상의 직원을 보유한 국제적인 조직으로 급성장하게 되었습니다. 이 성장을 지원하고 최상급 수준의 서비스와 제품의 견고함을 유지하기 위해, Prusa는 기술을 구축하기 위한 적합한 파트너들과 협력해야 했습니다.

그래서 그들은 Arrow Electronics와 Molex를 찾았습니다.

타협 없이 빠른 프로토타이핑을 위한 진입 장벽 낮추기

모든 Prusa 제품은 오픈 소스이며, 이는 고객들이 자신들의 프린터와 제품을 자유롭게 사용하고 커스터마이즈할 수 있음을 의미합니다. 이를 가능하게 하기 위해 Prusa의 많은 프린터는 키트 형태로 판매되며, 고객이 최종 조립을 책임집니다. 이러한 접근 방식을 비즈니스 모델로 삼으면서 Prusa는 높은 기준을 충족할 수 있는 커넥터 제조업체를 찾고 있었습니다. Prusa는 견고하면서도 직관적이고 사용하기 쉬운 제품이 필요했습니다. 게다가 3D 프린터는 목공 작업장에서 차고, 생산 공정에서 클린룸에 이르기까지 다양한 환경에서 사용되며, 열악한 조건, 극한의 온도, 진동 및 여러 화학 물질에 노출되더라도 안정적으로 작동할 필요가 있습니다. Prusa는 이러한 도전에 대응할 수 있는 커넥터를 필요로 했고, Molex가 그 해결책을 제공했습니다.

Prusa 3D 프린터 설계에 사용된 Molex 커넥터는 가장 까다로운 응용 환경에서도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. Prusa에서 사용된 Molex CLIK-Mate Wire-to-Board 커넥터 시스템은 많은 신호 라인을 전달할 수 있는 높은 핀 수 커넥터를 제공하면서도 작은 크기를 유지합니다. 무엇보다도 CLIK-Mate 커넥터는 독특한 튜닝-폼 단자 개념을 사용하여 낮은 삽입력으로도 안정적인 접촉을 유지할 수 있습니다. 결과적으로, 누구나 도구 없이 Prusa 모듈(예: LCD 화면 또는 제어 보드)을 연결하거나 분리할 수 있습니다.

Red circuit board with Molex connectors and green cables, demonstrating a high-density interconnect system.

전 세계 산업 리더들의 전문 엔지니어부터 학생과 취미로 3D 프린터를 사용하는 사람들까지를 포함하는 폭넓은 대상 고객층을 염두에 둔 Prusa는 자동차 등급의 신뢰성을 갖춘 뛰어난 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공하는 공급업체를 찾고 있었습니다. Molex는 바로 그런 요구를 충족시켰습니다.

전략적 확장

성장하는 기술 시장의 지원을 받아 프루사의 최상급 제품은 놀라운 성장을 이뤄냈습니다. 2012년에 한 명이 운영하던 작은 스타트업에서 시작된 프루사는 체코의 취미 활동가, 제작자, 발명가인 요셉 프루사가 그의 조직을 국제적인 성공으로 이끌었습니다. Fortune Business Insights는 3D 프린팅의 글로벌 시장이 2022년 183억 3,000만 USD에서 2029년 839억 USD로 성장할 것으로 예측하고 있는 만큼, 프루사의 성장이 곧 멈출 것 같지는 않습니다.

기존의 빠른 확장 속도를 충족시키고 앞으로 지속적인 성공을 위한 기반을 마련하기 위해 Prusa는 오늘날, 내일, 그리고 앞으로 수년 동안 제품 생산을 지원할 수 있는 글로벌 공급업체가 필요했습니다. 동시에 Prusa는 자체적인 전자 보드 개발에서부터 부품 구매, 제조, 테스트, 그리고 조립까지 모든 것을 내부적으로 처리하는 것을 강력히 믿고 있습니다. Prusa는 차세대 오픈 소스 3D 프린터를 구현하는 비전을 지원하며, 동시에 프로세스에 대한 제어를 유지할 수 있도록 도와줄 전략적 파트너를 찾았고, 그 파트너는 바로 Arrow였습니다.

Molex 커넥터의 주요 유통업체인 Arrow는 Prusa에게 전 세계적인 물류 및 기술 지원을 제공하는 데 큰 도움을 주었습니다. 전 세계 반도체 부족 상황에서도 Arrow는 자사의 공급업체 네트워크를 활용하여 Prusa의 제조를 계속 진행할 수 있도록 지원하고, 고품질 부품, 지원, 맞춤형 케이블 솔루션을 제공했습니다. Arrow는 Prusa가 급변하는 시장 환경에서도 중단 없이 제품을 제조 및 유통할 수 있도록 튼튼한 공급망을 구축하는 데 도움을 주었습니다.

시장은 진화하고 있습니다 – 애로우와 몰렉스가 도와드리겠습니다

3D 프린팅은 정말로 미래의 기술입니다. 한때 공상과학의 비전으로만 여겨졌던 것이 이제는 버튼 한 번만 누르면 기업과 개인 모두 물리적인 3D 물품을 설계하고 제작할 수 있는 놀라운 현실로 다가왔습니다. 필라멘트 재료가 다양해지고 비용이 계속 낮아지며, Prusa와 같은 3D 프린터 제조업체들이 새로운 기술을 계속 개발함에 따라, 모든 가정에 3D 프린터가 하나씩 있는 미래를 상상하기란 어렵지 않습니다. 부러진 캐비닛 힌지가 있다고요? 몇 분 안에 새로운 것을 프린트할 수 있습니다. 사진 액자가 필요하신가요? 하나를 설계해서 소파에 앉아 제작할 수 있습니다. 비즈니스 측면에서는, 3D 프린팅이 엔지니어들이 더 빠르게 설계하고, 더 신속하게 테스트하며, 더 나은 제품을 제작할 수 있도록 계속 지원하고 있습니다. 3D 프린팅의 한계는 그야말로 무궁무진합니다.

Arrow는 세계적으로 복잡한 공급망 및 물류 운영을 최고 수준으로 관리하는 인정받은 리더로서, 이러한 새로운 혁신의 물결을 지원할 수 있는 최적의 위치에 있습니다. 기술이 소수에게만 국한되지 않고 많은 사람들을 위해 존재해야 한다는 신념을 바탕으로, Arrow는 3D 프린터 제조업체들이 이 용감한 새로운 세계로 나아갈 수 있도록 개선된 효율성, 유연성, 확장성, 신뢰성을 제공하며 위험과 총 비용을 낮출 준비가 되어 있습니다.

3D printer with various connector systems highlighted, including Micro-Fit 3.0, Terminal Block, CLIK-Mate, FFC-FPC, Micro USB Type B, and RF Connectors.

기사 태그

글로벌
몰렉스
기사
Connectors
3D 프린팅

관련 콘텐츠