Same Sky의 촉각 스위치에 대한 포괄적인 가이드
수많은 단조로운 작업이 계속 자동화되고 있음에도 불구하고, 일부 도구와 기계가 적절히 작동하기 위해서는 항상(그리고 앞으로도 항상) 인간의 인터페이스가 필요합니다. 이러한 상호작용을 수행하기 위한 다양한 유형의 장치가 있지만 사용자에게 촉각 피드백을 제공하는 장치는 몇 가지에 불과합니다. Same Sky의 이 기사에서 촉각 스위치에 대한 구성, 설계 사양, 배선 등을 포함하여 자세한 내용을 알아보세요.
촉각 스위치의 시작은 1980년대 초반으로 거슬러 올라가며, 이들이 처음 키보드와 키패드에 사용되기 위해 설계된 멤브레인 또는 스크린 프린팅 스위치로 등장한 시점입니다. 하지만 초기에는 촉각 피드백 부족과 성능 저하로 인해 사용자들로부터 상당한 저항을 받았습니다. 이러한 문제는 개선의 필요성을 초래하며, 1980년대 후반에 금속 돔을 디자인에 포함한 스위치가 도입되게 되었습니다.
금속 돔의 채택은 촉각 피드백에 현저한 개선을 가져왔으며, 사용자에게 눌림에 따른 뚜렷한 감각을 제공했습니다. 또한 이러한 디자인 수정은 스위치 활성화 방식을 더욱 견고하게 만들었고 내구성 문제를 해결하여 제품의 수명을 개선시켰습니다.
이러한 발전을 증명하듯, 현대의 촉각 스위치는 이제 수많은 상업 및 소비자 제품에서 입력 장치로 널리 사용되고 있습니다. 이들의 광범위한 사용은 다양한 전자 기기와 인터페이스에 제공하는 중요성과 가치를 나타냅니다.
촉각 스위치 기본
사용자가 택티컬 스위치에 압력을 가하면 회로가 완성되어 전류가 흐르게 됩니다. 이 동작은 종종 뚜렷한 클릭 소리나 촉각적인 돌출로 이어져 스위치가 작동했음을 확인시켜주는 "촉각" 감각을 제공합니다. 압력이 해제되면 전류 흐름이 중단되면서 스위치가 꺼집니다. 즉, 택티컬 스위치는 터치를 통해 눈에 띄는 피드백을 제공하여 스위치가 올바르게 작동했으며 신호가 전달되었음을 사용자에게 안심시켜주는 순간 동작 장치입니다. 또한, 특정 택티컬 스위치 모델은 "노멀리 클로즈드" 스위치로 설계되었으며, 이는 스위치를 눌렀을 때 전류가 비활성화되고 해제되었을 때 다시 활성화된다는 것을 의미합니다. Same Sky는 이러한 "노멀리 클로즈드" 택티컬 스위치도 제공합니다.
그림 1: 일반적인 촉각 스위치의 예 (이미지 출처: Same Sky)
사용자가 혼란을 느끼는 경우는 일반적으로 터치 스위치를 묘사하는 데 사용되는 용어에서 비롯될 수 있습니다. 터치 스위치를 종종 푸시 버튼 스위치로 언급하기도 하지만, 두 유형은 유사점을 공유하면서도 특성을 명확히 구분해야 합니다.
푸시 버튼 스위치는 액추에이터가 눌려 특정 거리를 이동했을 때 회로 내에 전류가 흐르도록 설계되며, 다시 누르면 전류 흐름을 차단합니다. 이러한 스위치는 패널 또는 인쇄회로기판(PCB)에 직접 장착할 수 있습니다. 푸시 버튼 스위치에 대한 자세한 내용을 알아보려면 Same Sky의 Push Button Switches 101 블로그를 참조하세요.
반면에, 터치 스위치는 액추에이터가 눌려 유지될 때 전류가 흐르며, 액추에이터를 놓을 때 또는 반대로 전류 흐름을 멈추도록 설계되었습니다. 액추에이터의 이동 거리는 매우 제한적입니다. 이러한 스위치는 "순간적 작동" 스위치의 범주에 속하며, 일부 푸시 버튼도 순간적 작동 스위치이지만 모든 터치 스위치는 이 범주에 포함됩니다. 특히, 터치 스위치는 일반적으로 푸시 버튼 스위치보다 훨씬 작으며, 설계상 낮은 전압 및 전류 등급을 가지고 있습니다. 또한 청각적 또는 촉각적 피드백을 제공하며, PCB에 직접 장착하도록 전적으로 설계되었습니다.
기본 건설
일반적인 택타일 스위치는 단지 네 가지 주요 부품으로 구성됩니다: 성형된 수지 베이스 (4), 접촉 돔 (3), 플런저 (2), 그리고 커버 (1). 이러한 간소성과 움직이는 부품이 적다는 점 덕분에 택타일 스위치는 일반적으로 다른 기계식 스위치보다 더 오래 사용할 수 있습니다.
그림 2: 일반적인 촉각 스위치 구조 (이미지 출처: Same Sky)
접촉 돔은 기본 틀에 꽂히는 아치형 구조를 가지고 있으며, 이 틀은 PCB 장착을 위한 단자와 접점을 포함하고 있습니다. 힘이 가해지면 돔은 변형되거나 형태가 뒤집히며, 이로 인해 특정한 청각 및 촉각적 클릭 특성이 생성됩니다. 돔의 변형은 기본 틀 내부의 두 고정 접점을 연결하여 회로를 완성시킵니다. 힘이 제거되면 돔은 원래 형태로 복원되어 회로가 끊기게 됩니다. 돔은 원하는 촉각 및 청각적 피드백 수준에 따라 금속을 포함한 다양한 소재로 제작될 수 있습니다. 접촉 돔 위에 위치하는 플런저는 돔을 눌러 변형시켜 스위치를 활성화하는 역할을 합니다. 플런저는 금속, 고무 또는 기타 재료로 제작될 수 있으며, 평평하거나 돌출된 액추에이터가 특징일 수 있습니다. 플런저와 접촉 돔 모두의 소재는 촉각적 클릭 느낌과 소리에 크게 영향을 미칩니다. 플런저 위에 위치하는 덮개는 스위치의 내부 메커니즘을 보호하는 역할을 합니다. 덮개의 소재 선택은 스위치의 사용 목적과 필요한 보호 수준에 따라 달라질 수 있으며, 금속이나 기타 재료가 포함될 수 있습니다. 특정 덮개는 정전기 방전 위험을 줄이기 위해 접지 단자를 포함할 수도 있습니다.
주요 사양
제품에 가장 적합한 촉각 스위치를 선택하는 것은 데이터시트의 사양을 검토하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 촉각 스위치는 독특한 "손 느낌"과 "소리"를 가지고 있어 사용자가 전체 제품의 품질에 대한 인식을 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 인식은 정량화하기 어렵지만, 사용자 만족도에서 중요한 역할을 합니다. 스위치를 활성화하는 데 필요한 힘과 사용자가 느끼는 촉각 피드백은 특정 애플리케이션과 일치해야 하며, 소비자 제품과 산업 제품에 따라 상당히 다를 수 있습니다. 따라서 프로토타입 사용 시 실제 스위치를 테스트하여 해당 애플리케이션에 적합한 특성을 보장하는 것이 바람직합니다. 예를 들어, 자동차용 스위치는 차량 진동으로 인한 입력 오류를 방지하기 위해 더 높은 작동력을 필요로 할 수 있지만, 프린터나 소비자 게임 제품에 사용되는 스위치는 더 민감하지 않아도 될 수 있습니다. 그러나 애플리케이션과 관계없이 스위치는 제품 수명 기간 동안 안정적인 기능을 유지해야 합니다. 촉각 스위치와 관련된 다양한 설계 사양에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다:
전압 등급: 스위치가 열린 상태 또는 닫힌 상태에서 견딜 수 있는 최대 전압을 나타냅니다. 접촉 스위치는 일반적으로 낮은 전압 등급을 갖습니다.
현재 정격: 스위치가 손상 없이 안전하게 운반할 수 있는 최대 전류(암페어)를 지정합니다.
작동력: 작동력으로도 알려져 있으며, 이는 스위치를 작동시키는 데 필요한 힘 또는 압력(그램 힘 또는 gf로 측정)을 나타냅니다.
변위: 눌러진 스위치의 전체 이동 거리를 의미하며, 흔히 액추에이터 이동 거리라고도 합니다.
접촉력: 스위치가 단자 간 연결을 형성하고 전력 흐름을 허용하기 위해 필요한 힘 또는 압력(그램 단위)을 나타냅니다.
액추에이터 높이: 스위치 본체 위의 액추에이터 높이는 사용자의 촉각 경험에 영향을 미칩니다. 그림 3을 참조하세요.
수명 범위: 정상 작동 조건에서 스위치의 예상 지속 기간으로, 내구성을 평가하는 데 필수적입니다.
온도 범위: 스위치가 최적으로 작동하며 규격을 준수하는 온도 범위를 지정합니다.
장착 스타일: 스위치가 PCB에 장착되는 방식으로, 관통형 또는 표면 장착형일 수 있습니다.
IP 등급: 스위치(또는 기타 제품)가 먼지와 액체의 침입에 대해 보호되는 정도를 분류하는 국제 표준으로, 특정 환경 조건에 대한 유용한 정보를 제공합니다.
조명: 촉각 스위치는 다양한 LED 조명 색상 옵션으로 제공되어, 사용자가 애플리케이션에서 추가적인 시각적 식별 및 피드백을 받을 수 있도록 합니다.
그림 3: 촉각 스위치의 일반적인 액추에이터 높이 (이미지 출처: Same Sky)
촉각 스위치 배선
택트 스위치는 일반적으로 내부적으로 두 세트로 연결된 4개의 핀으로 구성됩니다. 4개의 핀을 포함하는 이유는 회로 기판에 장착될 때 장치의 안정성을 향상시키기 위함입니다. 배선 관점에서는 기술적으로 2개의 리드만 사용해도 되지만, 내부적으로 핀이 서로 연결되어 있다는 것을 이해하면서 모든 가용 핀을 사용하는 것이 최선의 방법으로 간주됩니다. 또한, 핀이 2개만 있는 택트 스위치도 존재합니다. 더불어, 조이스틱과 같은 컨트롤 기능을 컴팩트한 패키지로 구현할 수 있도록 특별히 설계된 5핀 택트 스위치도 있습니다.
그림 4: 일반적인 4핀 택트 스위치 구성 (이미지 출처: Same Sky)
요약
촉각 스위치는 소형 크기, 낮은 높이, 긴 수명을 바탕으로 소비자 및 산업 제품에 적합하여 인기를 얻고 있습니다. 뿐만 아니라 기술의 발전과 함께 촉각 스위치는 이제 착용 기기와 같이 소형화, 경량화, 내구성을 필요로 하는 새로운 응용 분야에서도 활용되고 있습니다. 촉각 스위치는 제품이 저전력, 순간 동작 전원 제어 또는 데이터 입력을 요구하면서 촉각 및 청각 피드백이 바람직한 기능인 경우 현명한 선택임을 입증합니다. Same Sky는 소형 패키지, 다양한 액추에이터 높이, 다중 구성 옵션을 갖춘 촉각 스위치 제품 라인을 제공하여 다양한 설계 요구를 충족시키는 다목적 솔루션을 제공합니다.
기사 태그