Arrow Electronics Components Online

拥抱科技革命:5G如何创造无限连接机会

物联网25 5月 2021
一个人手持智能手机,站在夜晚色彩斑斓的城市景观前。
查看所有文章

 最新一代的蜂窝网络连接技术随着2019年5G的推出迅速进入市场。伴随着这一技术,智能手机制造商推出了全新的手机,承诺提供前所未有的高速互联网接入以及最先进的功能。 

事实上,5G是在数百万用户被迫远程办公的时期中,成为所有移动网络中最快被采用的一项技术。5G提供的高速无线通信正好契合这一时机。

然而,虽然5G无线通讯的引入让消费者可以使用最新一代的手机,但这可能会让许多人忽视5G技术真正的影响。尽管对于消费者来说,5G是一种强大的工具,但其在工业领域所带来的影响将远远超越以往任何通信网络。首次,5G无线通信所提供的数据传输速度可以媲美传统的有线技术,使设备突然摆脱了物理有线网络的束缚。

工厂中的5G

industry 4.0: Young engineer works at a robotic arm

过去十年中最有趣的发展之一是物联网(IoT)的兴起。  物联网的核心是机器与机器之间的通信,它使电子设备能够在无需人工干预的情况下共享信息。与5G技术的引入类似,这项技术的明显例子最初出现在家庭中。从能源计量到杂货购物,机器如今在日常生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,物联网在未来家庭中的应用只是设计师利用物联网功能的一个小例子。在制造业领域,工业物联网(IIoT)催生了智慧工厂的概念。在传统工厂中,机器各自完成自己的任务,与周围设备互不相连。而工业物联网(IIoT),也被称为工业4.0,将这些机器连接成一个网络,使它们能够作为一个整体协同工作。机器之间共享数据,这不仅支持生产管理,还包括供应链、设备维护以及运营的物流管理。

5G通信的引入将进一步推动设备在工业环境中集成到智能工厂网络中。制造商可以安装一个覆盖整个设施的私人5G信号基站,从而使操作中的所有部分实现高速数据传输,无论是最小的传感器还是最大的机器。无线网络的使用将提供前所未有的灵活性,使制造商能够根据新的市场需求轻松地重新配置生产线。

车辆技术和医疗设备

Woman initializing a smart bra of the medicine of the future

在工厂环境之外,其他行业也将能够利用5G通信技术。汽车行业正在经历一场重大变革,随着对电动车需求的增长以及自动驾驶汽车将成为日常生活中的常见景象,这一转变促使出现了一个新缩写词,描述了汽车如何与其他道路使用者通信:V2X(意为“车与万物互联”)。在一个几分之一秒对安全至关重要的环境中,5G网络提供的高速、低延迟通信将对未来道路和城市中的车辆平稳运行至关重要。

从个人层面来看,5G正在开始在医疗保健的提供中发挥关键作用。随着医疗设备变得更小并推动可穿戴技术的发展,5G网络将使医疗保健能够远程提供。最新一代的医疗技术设备(MedTech)将通过5G远程连接到患者的医疗保健提供者。患者无需前往医院看医生,因为他们可以被远程监测甚至接受治疗,从而使他们能够继续日常生活。

更大的潜力

即使到了现在,5G革命的全部潜力仍未被充分发掘。随着其在工业、医疗和交通领域的应用,我们已经看到了真正的高速无线通信对日常生活的影响。在未来几年中,我们将看到更多令人振奋的可能性被开发出来。设计师将需要获得最新的组件技术,以满足这一要求极高的新领域所需的高速与高可靠性。

Molex 提供全面的高性能连接解决方案,以满足5G的需求。天线对于使设备成为5G网络的一部分至关重要,Molex 提供了一系列适用于小型化设备的低剖面天线产品。此外,Molex 也是生产5G网络中设备和基础设施所需的高速连接器的市场领导者。这些连接器包括低剖面印刷电路板 (PCB) 安装连接器,例如 Mirror Mezz 连接器系列,其数据传输速率可达56Gbps。同时,它还包括适用于最新一代蜂窝基站的最新高速射频 (RF) 连接器。

5G 技术将革新我们日常生活的许多方面。要设计适应这一新技术的方案,需要依靠正确的组件来充分发挥其潜力。

天线解决方案

射频解决方案

I/O 连接器

文章标签

EMEA 欧洲、中东和非洲
5G (Note The abbreviation "5G" remains the same in both English and Chinese contexts, as it refers to the fifth generation of mobile network technology.)
医疗与健康
互联网(IoT)
汽车行业
Connectors