Arrow Electronics Components Online

使用Analog Devices的Voyager 3加速您的基于状态的监控

状态监测29 6月 2022
穿着安全背心的工业工程师在大型灰色金属机械旁使用笔记本电脑。
查看所有文章

基于状态的监测是工业 4.0 启用的重要组成部分。使用各种类型的传感器持续监测机器健康状况,可实现更长的正常运行时间和更高的效率。本文将详细介绍 Analog Devices Voyager 3,这是一种用于无线MEMS振动监测的系统评估解决方案。

什么是状态监测?

状态监测,也称为基于状态的监测(CbM),是一种预测性维护策略,通过使用不同类型的传感器监测资产的状态。它利用从传感器提取的数据实时监控资产、建立趋势、预测故障,甚至计算资产的使用寿命。振动监测是CbM的一种形式,通过监测资产的振动来判断是否存在任何异常的振动模式,这些模式可能是过度磨损、部件故障、安装松动等问题的指示。

平台详情

Voyager 3是ADI公司推出的一款用于基于无线MEMS加速度计的振动监测系统评估解决方案。该系统解决方案结合了机械连接特性、硬件、固件和PC软件,可以快速部署并评估一个三轴振动监测解决方案。模块可以直接连接到电机或固定装置上,也可以与同一无线网状网络上的其他模块结合使用,通过多个传感器节点提供更全面的视图,作为状态监测系统的一部分。   Voyager套件支持ADI SmartMesh® 节点跳跃功能。通过节点跳跃功能,超出网络管理器范围的节点可以通过在范围内的节点进行跳跃。多跳网络确保了超出范围的节点能够向网络管理器传输数据,从而扩展解决方案部署的覆盖范围和规模。

文章标签

全球
模拟器件
工业4.0
文章
“Isolation”已经是英文,它翻译成中文是“隔离”。如果您希望我以其他方式处理,请告诉我!
Sensors