Arrow Electronics Components Online

Arrow Electronics与Molex:支持新一轮快速原型开发

3D打印04 8月 2022
3D打印机正在运行,生产一个蓝色塑料物体。
查看所有文章

3D打印确实是未来的技术。曾经只是科幻愿景的它,现在已经成为令人难以置信的现实,无论是企业还是个人都可以点击按钮,设计并创造物理的3D物品。

为了保持领先地位,各类规模与行业的公司——从全球航天组织到未来的科技初创企业——都必须以高速进行设计、测试和生产。然而,多年来,制造业,尤其是在设计阶段,一直是发展的瓶颈。在开发新设备时,公司必须求助于专业机械工来制造定制零件和外壳以实现其设计目标。在等待零件加工完成期间,设计流程往往会陷入停滞。

Orange and black 3D printer with spools of orange and black filament.

对于Prusa来说,作为全球领先的3D打印机制造商之一,支持这一新一轮的创新浪潮是一项充满热爱的事业,这也让其迎来了爆炸式增长——从一个小型初创公司发展成一家拥有超过750名员工的国际化组织。为了在实现增长的同时保持顶级的服务水平和产品的稳定性,Prusa需要与合适的合作伙伴携手打造他们的技术。

于是,他们求助于艾睿电子和莫仕。

降低快速原型制作的门槛,同时不牺牲质量

所有 Prusa 产品均为开源,这意味着客户可以自由使用并根据自己的需求定制打印机和产品。为了实现这一点,许多 Prusa 的打印机以套件形式出售,最终组装则由客户负责。以这种方式作为商业模式,Prusa 一直在寻找能够满足其高标准的连接器制造商。他们需要的产品不仅坚固耐用,还要直观易用。此外,3D 打印机应用于各种环境——从木工车间到车库,从生产车间到无尘室——需要能够在严酷的条件下稳定运行,包括极端温度、振动以及接触某些化学物质。Prusa 需要能够应对这些挑战的连接器,而 Molex 提供了答案。

Prusa 3D打印机设计中使用的Molex连接器经久耐用,能够应对最苛刻的应用要求。这些Molex CLIK-Mate线对板连接器系统提供高针数连接器,可以传输更多的信号线,同时保持较小的体积。最重要的是,CLIK-Mate连接器采用独特的调整形端子设计概念,能够实现低插入力,同时确保接触牢固。结果如何?任何人都可以无需工具连接或断开Prusa模块(例如LCD屏幕或控制板)。

Red circuit board with Molex connectors and green cables, demonstrating a high-density interconnect system.

Prusa 的目标受众涵盖了从全球工业领导者中的专业工程师到学生和业余爱好者的所有人,因此他们也希望找到一个能够提供具有汽车级可靠性且价格具竞争力的优质产品的供应商。Molex 正是如此。

战略扩展

在不断增长的科技市场支持下,Prusa 的顶级产品推动了令人难以置信的增长。曾经在 2012 年是一个由捷克爱好者、创客和发明家 Josef Prusa 创办的小型单人初创公司,他将自己的组织发展成了国际成功企业。据《财富商业洞察》预测,全球 3D 打印市场将从 2022 年的 183.3 亿美元增长到 2029 年的 839 亿美元,Prusa 的增长短时间内似乎不会放缓。

为了应对其快速扩展,同时为未来的持续成功做好准备,Prusa 需要一家能够支持其产品制造的全球供应商,无论是今天、明天还是未来多年的发展。同时,Prusa 也坚定地相信内部化的运作方式——从自己的电子板开发到零部件采购、制造、测试和组装。它正在寻找一个战略合作伙伴,帮助支持其推动新一代开源3D打印机的愿景,同时让他们能够保持对自身流程的掌控——这个合作伙伴就是 Arrow。

作为Molex连接器的主要分销商,Arrow箭牌电子为Prusa提供了全面的全球物流和技术支持。即使在全球半导体短缺的时期,Arrow也能够利用其供应商网络,确保Prusa的生产持续推进,并提供高品质组件、支持以及定制化的电缆解决方案。Arrow帮助Prusa建立了一个坚如磐石的供应链,使其能够在快速变化的市场环境中不间断地制造和分销产品。

市场正在不断发展——Arrow和Molex随时为您提供帮助

3D打印确实是一项未来的技术。曾经只是科幻小说中的愿景,如今已成为不可思议的现实——企业和个人只需点击按钮,就能设计并创造出实体的3D物品。随着打印材料的种类增加,成本持续下降,以及像Prusa这样的3D打印机制造商不断研发新技术,我们不难想象未来每个家庭都会拥有一台3D打印机。柜门铰链坏了?几分钟内就能打印一个新的。需要一个相框?设计一个,然后在沙发上直接制造出来。从商业角度来看,3D打印持续帮助工程师加快设计速度、更快地进行测试,并打造更好的产品。可以说,3D打印的发展潜力真正是无限的。

Arrow是一家公认的领导者,在管理世界一流、复杂的全球供应链和物流运营方面表现卓越,能够很好地支持这股新的创新浪潮。秉承其“技术应为大众服务,而非少数人”的理念,Arrow做好了准备,致力于为勇敢前行进入这个崭新世界的3D打印机制造商提供改善的效率、灵活性、可扩展性和可靠性,同时降低风险和总体成本。

3D printer with various connector systems highlighted, including Micro-Fit 3.0, Terminal Block, CLIK-Mate, FFC-FPC, Micro USB Type B, and RF Connectors.

文章标签

全球
莫仕
文章
Connectors
3D打印