来自同天的触觉开关全面指南
尽管许多单调的任务正在持续实现自动化,但人类界面始终是(并且永远将是)某些工具和机器正常运作的必要条件。为了实现这种互动,目前有许多类型的设备可供选择,但只有少数能为用户提供触觉反馈。在这篇来自Same Sky的文章中,了解更多关于触觉开关的信息,包括其结构、设计规格、布线等内容。
触觉开关的起源可以追溯到20世纪80年代初,当时它们首次以膜开关或丝网印刷开关的形式出现,主要用于键盘和数字键盘。然而,这些开关最初缺乏触觉反馈,性能表现不佳,这导致了用户的显著抵制。这种情况促使人们对改进的需求愈加迫切,从而在20世纪80年代后期引入了采用金属圆顶作为设计一部分的开关。 金属圆顶的加入显著改善了触觉反馈,提供了用户在按键操作时一种明显的触感。此外,这一设计改进还带来了更坚固的开关激活方式和更长的使用寿命,从而解决了之前的耐用性问题。 作为其进步的见证,现代触觉开关如今已广泛用于众多商用和消费类产品中。它们的广泛使用表明了其在各种电子设备和界面中所带来的重要价值和意义。
触感开关基础知识
当用户对触觉开关施加压力时,它会完成电路,从而导致电流流动。这个动作会产生一种“触觉”感受,通常是一种明显的点击或触感突起,确认开关的操作已生效。当压力释放时,电流流动中断,开关关闭。本质上,触觉开关是一种瞬时动作装置,通过触觉提供可感知的反馈,让用户确信开关已运行且信号已传递。此外,某些触觉开关型号被设计为“常闭”开关,这意味着它们在按下时中断电流,在释放时重新激活电流。Same Sky 还提供多种此类“常闭”触觉开关。
图 1:常见触觉开关的示例(图片来源:Same Sky)
用户常常因用来描述触感开关的术语而感到困惑,这些开关经常被称为按钮开关。尽管两者有一定相似之处,但区分它们的特性至关重要。 按钮开关的设计是为了在执行器被按下并移动到一定距离时允许电路中的电流流动,再次按下时则中断电流。这些开关既可以安装在面板上,也可以直接安装在印刷电路板(PCB)上。若想深入了解按钮开关,可以参考Same Sky的按钮开关101博客。 相反,触感开关在执行器被按下并持续按住时允许电流流动,当释放时电流停止,反之亦然。执行器的行程距离非常短。这类开关属于“瞬时动作”开关的范畴,而尽管某些按钮也属于瞬时动作,但所有触感开关都归类于此类型。值得注意的是,触感开关通常比按钮开关小得多,且由于其设计限制,通常具有较低的电压和电流额定值。此外,它们提供声音或触觉反馈,并且专为直接安装在PCB上而设计。
基本建设
一个典型的触感开关通常由四个主要部分组成:模制树脂底座(4)、触点穹顶(3)、按键柱(2)以及盖子(1)。正是由于其结构的简单性以及极少的活动部件,使得触感开关通常比其他机械开关寿命更长。
图2:典型的触觉开关结构(图片来源:Same Sky)
接触穹顶具有弧形结构,可嵌入底座中,底座内包含用于PCB安装的接点和触点。当施加外力时,穹顶会发生弯曲或形状反转,从而产生特有的听觉和触觉“点击”特征。穹顶的弯曲还会连接底座内的两个固定触点,从而有效地完成电路。当外力移除后,穹顶恢复其原始形状,使电路断开。穹顶可以由包括金属在内的多种材料制成,具体取决于所需的触觉和听觉反馈水平。 位于接触穹顶之上的部件是柱塞。柱塞用于按压并使穹顶弯曲,从而激活开关。柱塞可以由金属、橡胶或其他材料制成,并可能带有平面或突起的执行元件。柱塞与接触穹顶所用材料对触觉点击的感觉及声音有着重要影响。 位于柱塞上方的是盖子,其作用是保护开关的内部机制。盖子的材料选择(包括金属或其他材料)取决于开关的预期用途以及所需的保护等级。某些盖子还可能配备接地端子,以减少静电放电的风险。
主要规格
为您的产品选择最合适的触觉开关不仅仅是仔细查看数据表上的规格。触觉开关凭借其独特的“触感”和“声音”,可以显著影响用户对整体产品质量的感知。尽管这种感知难以量化,但它在用户满意度中发挥着至关重要的作用。 激活开关所需的力以及用户感知到的触觉反馈必须与具体的应用场景相匹配,而这在消费类产品和工业产品之间可能存在显著差异。因此,明智的做法是在样机使用中测试实际开关,确保其特性与预期的应用需求一致。例如,汽车上的开关可能需要较高的触发力,以抵消因车辆震动导致的输入错误,而用于打印机或消费类游戏产品的开关则可能更灵敏。但无论应用场景如何,开关都必须在产品的整个生命周期过程中保持可靠性功能。 触觉开关涉及的各种设计规格包括:
电压额定值:指开关在打开或关闭时能够承受的最大电压。触觉开关通常具有较低的电压额定值。
额定电流: 指定开关在不受损坏的情况下能够安全承载的最大电流(以安培为单位)。
触发力:也称为操作力,指触发开关所需的力量或压力(以克力或 gf 测量)。
键程:指按下开关时的总体行程距离,通常称为触发行程。
接触力:表示开关在其端子之间建立连接并允许电流通过所需的力量或压力(以克为单位)。
执行器高度:执行器位于开关主体之上的高度,会影响用户的触觉体验。参见图 3。
生命周期范围:在正常操作条件下开关的预期使用寿命,这对于评估耐用性至关重要。
温度范围:指定开关在最佳工作状态下符合规格要求的温度范围。
安装方式:描述开关在PCB上的安装方式,可以是通孔安装或表面贴装。
IP等级:一种国际标准,用于分类开关(或其他产品)防止灰尘和液体进入的防护等级,为特定环境条件提供有价值的信息。
照明:触觉开关提供多种可选的发光二极管(LED)照明颜色选项,为用户在应用中提供额外的视觉识别和反馈。
图 3:触觉开关的常见执行器高度(图片来源:Same Sky)
触觉开关布线
触觉开关通常由4个引脚组成,这些引脚内部被连接成两组。包含4个引脚的设计是为了增强设备在电路板上的安装稳定性。从接线的角度来看,实际上你只需使用其中的2个引脚即可,但最佳实践是利用所有可用的引脚,同时了解这些引脚成对在内部相连。此外,也有仅带有2个引脚的触觉开关。此外,还有5个引脚的触觉开关,这种设计专为在紧凑的封装内实现类似摇杆的控制而设计。
图4:常见的4针触觉开关配置(图片来源:Same Sky)
摘要
触觉开关因其小巧的尺寸、低高度和长使用寿命而广受欢迎,使其非常适合各种消费类和工业产品。此外,随着技术的进步,触觉开关现如今也逐渐被应用于一些新的领域,例如穿戴式设备,这些领域充分利用了其小型化、轻量化和耐用性的特点。当产品需要低功耗、瞬时操作的电源控制或数据输入,并且需要触觉和听觉反馈作为理想功能时,触觉开关最终证明是一个明智的选择。Same Sky 提供全面的触觉开关产品线,这些产品具有紧凑的封装设计、多种执行器高度以及多种配置选项,能够为各种设计需求提供灵活的解决方案。
文章标签