Arrow Electronics Components Online

栅极驱动器DC-DC电源模块提升电机驱动效率和安全性

功率模块13 12月 2024
步进电机的特写分解图,展示其内部组件,包括电线和齿轮。
查看所有文章

在现代电机驱动系统中,高效率和高安全性是核心设计目标,而功率半导体器件(如IGBTs、MOSFETs、SiC和GaN器件)的性能直接决定了系统的效率和稳定性。栅极驱动器DC-DC电源模块作为连接控制电路与功率电路的重要组成部分,不仅为栅极驱动电路提供稳定的隔离电源,还显著提高了功率器件的开关速度和可靠性。本文将探讨栅极驱动器DC-DC电源模块如何优化电源和隔离性能,以全面提升电机驱动系统的效率和安全性,并重点介绍村田所推出的栅极驱动器DC-DC电源模块的功能特点。

栅极驱动DC-DC电源模块在电机驱动系统中起着关键作用

在工业自动化、电动车辆和可再生能源发电等领域,高效的门极驱动解决方案是实现节能和安全运行的核心技术。门极驱动直流-直流电源模块在电机驱动系统中发挥着关键作用,特别是在高功率密度、高效率和稳定的电机驱动设计中。这些模块为IGBT、MOSFET或SiC/GaN器件等功率半导体器件提供隔离且稳定的驱动电压和电流。门极驱动直流-直流电源模块必须提供隔离电源,以实现控制电路与功率电路之间的电气隔离,从而提高系统抗干扰能力并确保安全性。它们提供稳定的电力输出和可靠的直流电压给门极驱动器,确保功率器件在不同运行条件下能够正常工作,同时还能满足宽电压范围要求,以支持不同功率器件所需的正负门极驱动电压。

电机驱动需要对功率器件的开关动作进行高效且精确的控制。通常情况下,电机驱动系统通常采用PWM控制方法,而是否能够高效地驱动功率器件至关重要。栅极驱动DC-DC模块支持高性能的电机驱动控制,并提供低功耗、高效率的栅极驱动电压,从而减少开关损耗并提高整个驱动系统的效率。

SiC 和 GaN 功率器件广泛应用于现代电机驱动中,具有高开关速度和更高的栅极驱动电压要求(例如:+15V/-4V)。栅极驱动 DC-DC 模块能够精确地提供适当的电压和电流,以充分发挥这些器件的性能优势。

在电机驱动系统中,驱动电路必须与高压电源电路隔离,以保护低压控制系统并确保人员安全。具有高隔离电压(例如 3-5kV)的栅极驱动器DC-DC模块可以防止电气噪声或短路对控制系统的影响。

这些栅极驱动DC-DC模块同样可以支持多相电机驱动设计。对于如三相永磁同步电机这样的多相电机,每个桥臂的高侧和低侧开关器件都需要独立的电源。栅极驱动DC-DC模块通过多通道独立电源解决方案简化了系统拓扑结构。

此外,栅极驱动器DC-DC模块通过集成低压保护和过温保护等保护功能,提高了系统的可靠性。这些功能增强了模块的稳定性和容错能力,有效地提升了电机驱动系统的整体可靠性。

A detailed diagram showcasing an electronic circuit featuring a voltage converter module

门极驱动DC-DC模块具有广泛的技术应用场景

栅极驱动DC-DC模块具有广泛的技术应用场景,包括工业电机驱动,如伺服电机、逆变器和工业自动化设备。它们也可应用于新能源汽车,包括电动车驱动逆变器和充电系统。在风力发电和光伏逆变器应用中,栅极驱动DC-DC模块能够在高电压、高效率场景下为功率半导体提供稳定的栅极驱动。在轨道交通应用中,栅极驱动DC-DC模块可以为高功率电机驱动中的功率器件提供隔离电源。

未来,栅极驱动器DC-DC模块将朝着更高效率的方向发展,需要开发支持更高转换效率的模块,以满足低损耗、高频功率器件的需求。随着产品向小型化和集成化发展,模块化设计将使栅极驱动器和DC-DC电源能够在更小的封装中集成,适用于小型电机驱动设计。这些模块还需要支持宽温度范围,以确保在极端环境中可靠运行,例如汽车和电网设备的应用。

未来,栅极驱动DC-DC电源模块不仅将提供稳定的电力供应,还将直接影响功率器件的性能以及驱动系统的效率,这对于优化现代电机驱动系统的性能至关重要。

A collection of gate drive DC-DC power modules showcased against a white background

多元化的门驱动器DC-DC电源模块,以满足各种应用需求

村田推出了多款适用于门极驱动电源DC-DC应用的门极驱动DC-DC电源模块。一个典型的应用案例是为全桥电机的“高侧”和“低侧”提供驱动电源,这可以是半桥、全桥或三相。高侧开关的射极是一个高电压、高频率的开关节点,可以使用IGBT、MOSFET、SiC或GaN器件。它需要双输出电压 — +Ve和-Ve。高侧驱动器及相关电路必须采用隔离设计。

驱动器的功率需求由DC-DC模块提供的平均直流电流满足,为单个驱动电路供电,而附近的电容则在每个周期中为充电和放电门极电容提供峰值电流。必须考虑降额和驱动中的其他损耗。SiC和GaN器件的Qg比IGBTs更低,但它们可能在更高的频率下运行。

根据数据表,大多数设备可以通过0V关闭。那么,为什么要使用负栅极电压呢?这是为了对抗寄生电感和米勒电容效应。负栅极驱动克服了由源端电感引起的寄生电感问题。当IGBT关断时,电流的突然停止会导致反向于栅极电压的电压尖峰。关于米勒效应,在关断期间,集电极电压会快速上升,导致电流尖峰通过米勒电容流向栅极,从而在栅极电阻上产生一个正电压。

为什么门驱动器DC-DC模块需要隔离?首先是为了安全。DC-DC可以作为安全隔离系统的一部分。例如,根据UL60950标准,一个690 VAC系统需要14mm的爬电距离和电气间隙以满足增强绝缘要求。此外,还必须支持隔离电压,这需要通过施加单一高于工作电压的瞬时电压并保持一分钟来验证。

另一方面,功能需求是存在的。在高端应用中,DC-DC输入与输出必须在整个HVDC链路电压范围内以PWM频率连续切换。在这种情况下,仅进行一分钟的瞬态电压测试并不是一个可靠的隔离指标。根据IEC 60270进行部分放电测试是确保长期可靠性的最佳方法。

局部放电的发生是因为小间隙的击穿电压(约3kV/mm)远低于周围固体绝缘材料的击穿电压(约300kV/mm)。这种“起始电压”可以用于测量和定义最大工作电压,从而确保长期的绝缘可靠性。尽管局部放电可能不会立即造成损害,但它会随着时间的推移而降低绝缘性能。

重点产品

关键参数 MGN1 MGJ1/MGJ2 MGJ1 SIP MGJ2B MGJ3/MGJ6
连续屏障耐压 1.1kVDC 2.5 – 3kVDC 2.4kVDC 2.4kVDC 3kVDC
隔离电容 2.5pF (典型值) 3pF (典型值) 3pF (典型值) 3pF (典型值) 13 – 15pF (典型值)
安全认证 增强绝缘 – 250Vrms
基本绝缘 – 650Vrms
增强绝缘 – 250VAC 增强绝缘 – 300Vrms
基本绝缘 – 600Vrms
增强绝缘 – 300Vrms
基本绝缘 – 600Vrms
增强绝缘 – 250VAC / 660Vrms
CMTI >200kV/µs >200kV/µs >200kV/µs >200kV/µs >200kV/µs
工作温度 -40 至 105°C -40 至 105°C -40 至 105°C -40 至 105°C -40 至 105°C
功率 1W 1W – 2W 1W 2W 3W – 6W

高性能关键参数超越竞争对手的产品

电容耦合是另一个需要注意的现象。在高端开关中,发射极是一个高压、高频的开关节点。整个HVDC链路电压以PWM频率从DC-DC输入端到输出端连续切换,并可能会具有较高的频率和电压转换速率。例如,IGBT的典型转换速率约为30kV/μs,MOSFET约为50kV/μs,而SiC/GaN器件则能够超过50kV/μs。输入与输出之间的DC-DC隔离会引入电容性耦合(Cc),高切换电压在其上产生的脉冲电流可能会干扰敏感的输入引脚。共模瞬态抗扰度(CMTI)测试能够反映这一失效水平的参数。

村田的栅极驱动器DC-DC模块表现出卓越的电容耦合性能。例如,MGJ系列具有以下规格:1W的MGJ1具有3pF的耦合电容;2W的MGJ2范围为2.8至4pF;而3W(MGJ3T)和6W型号(MGJ6T,MGJ60LP,-SIP,-DIP)则具有15pF的耦合电容。

有多种方法可以实现双极性电压,因为不同的开关器件根据制造商的规格需要不同的栅极电压。例如,IGBT通常需要+15V的正电压和-8.7V、-9V、-10V或-15V的负电压。硅MOSFET需要+15V或+12V的正电压以及-5V或-10V的负电压。SiC MOSFET需要+20V、+18V或+15V的正电压以及-5V、-4V、-3V或-2.5V的负电压。而GaN器件通常需要+5V或+6V的正电压以及-3V的负电压。

为了满足这些不同的需求,村田的MGJ2 SIP提供了总输出功率为2W的解决方案,通过传统的双绕组方法提供正负门极驱动电压,包括+15V/-15V、+15V/-5V、+15V/-8.7V、+20V/-5V和+18V/-2.5V。通过调整绕组匝数,还可以实现其他特定的输出。

MGJ3 和 MGJ6 系列分别具有 3W 和 6W 的输出功率,使用专利技术灵活配置三路电压输出,例如 20V/-5V(15V、+5V、-5V)和 15V/-10V(15V、-5V、-5V)。MGJ1 和 MGJ2 SMD 系列具有 1W 和 2W 的输出功率,使用内部齐纳二极管进行分压,提供特定的正负栅极驱动电压,例如 +15V/-5V(由单个 20V 输出提供)、+15V/-9V(由单个 24V 输出提供)以及 +19V/-5V(由单个 24V 输出提供)。通过更改齐纳二极管可提供定制输出。

村田(Murata)的门驱动解决方案适用于可再生能源(风能、太阳能和备用电池)逆变器以及高速、变速电机驱动。主要产品包括MGN1、MGJ1/MGJ2、MGJ1 SIP、MGJ2B和MGJ3/MGJ6系列。这些产品在连续隔离耐压、隔离电容、安全认证、共模瞬态抗扰度(CMTI)、工作温度以及功率方面提供了多种支持。与竞争对手相比,村田的解决方案在这些关键参数上表现出色。

结论

栅极驱动DC-DC电源模块在电机驱动系统中发挥着至关重要的作用,其高效的电能转换、精确的电压输出以及可靠的电气隔离性能直接影响着功率半导体器件的性能和整个系统的效率。此外,通过提高系统的抗干扰能力和运行安全性,这一模块为工业自动化、电动汽车及可再生能源领域的电机驱动解决方案提供了坚实的技术基础。未来,随着功率器件技术的不断进步,栅极驱动DC-DC模块将朝着更高效率、更高功率密度以及更强集成化的方向发展,为高性能电机驱动系统的发展做出更大的贡献。村田制作所提供全面的栅极驱动DC-DC电源模块产品线,可满足多样化的应用需求。我们诚邀您进一步了解我们的相关产品信息。

文章标签

文章
亚太地区
箭头时报