Arrow Electronic Components Online

Analog Devices의 Voyager 3로 상태 기반 모니터링을 가속화하세요.

상태 기반 모니터링29 6월 2022
안전 조끼를 착용한 산업 엔지니어가 큰 회색 금속 기계 근처에서 노트북을 사용하고 있다.
모든 기사 보기

조건 기반 모니터링은 산업 4.0 구현의 중요한 부분입니다. 다양한 유형의 센서를 사용하여 기계 상태를 지속적으로 모니터링하면 가동 시간을 늘리고 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 기사에서는 무선 MEMS 기반 진동 모니터링을 위한 시스템 평가 솔루션인 Analog Devices Voyager 3에 대해 자세히 알아봅니다.

컨디션 모니터링이란 무엇인가요?

상태 모니터링(Condition Monitoring), 또는 상태 기반 모니터링(CbM)이라고도 불리는 방식은 다양한 유형의 센서를 사용하여 자산의 상태를 모니터링하는 예측 유지보수 전략입니다. 이 방법은 센서에서 추출한 데이터를 활용하여 실시간으로 자산을 모니터링하고, 추세를 분석하며, 고장을 예측하고 나아가 자산의 수명을 계산하기도 합니다. 진동 모니터링은 CbM의 한 형태로, 진동 데이터를 통해 자산에서 발생하는 비정상적인 진동 패턴을 감지하여 고급 마모, 오작동하는 부품, 느슨한 장착과 같은 문제를 식별하는 데 사용됩니다.

플랫폼 세부 정보

Voyager 3는 ADI에서 제공하는 무선 MEMS 가속도계를 기반으로 한 진동 모니터링 시스템 평가 솔루션입니다. 이 시스템 솔루션은 기계적 부착 기능, 하드웨어, 펌웨어, PC 소프트웨어를 결합하여 3축 진동 모니터링 솔루션의 신속한 배포 및 평가를 가능하게 합니다. 이 모듈은 모터나 고정 장치에 직접 부착할 수 있으며, 같은 무선 메쉬 네트워크 내의 다른 모듈들과 결합하여 상태 기반 모니터링 시스템의 일부로 넓은 범위의 다중 센서 노드를 통해 데이터를 제공할 수 있습니다.   Voyager 키트는 ADI SmartMesh® mote hopping을 지원합니다. 이는 네트워크 관리자의 범위 밖에 있는 모트(mote)가 범위 내 모트를 통해 데이터를 전달할 수 있도록 하는 기술입니다. 다중 홉 네트워크를 통해 범위 밖의 모트도 데이터 스트리밍이 가능하며, 이를 통해 솔루션 배포의 도달 범위와 규모가 확대됩니다.

기사 태그

글로벌
아날로그 디바이스
산업 4.0
기사
Isolation (고립)
Sensors

관련 콘텐츠