Arrow Electronics Components Online

通过以太网连接的建筑控制器实现未来可持续企业

绿色基础设施04 4月 2024
服务器机架的特写视图,显示连接的电缆和发光的指示灯
查看所有文章

近年来,物联网、控制以及传感技术被纳入建筑设计中,以帮助提升效率和舒适度。下一步是加快建筑内不同系统之间的通信速度,从而带来更大的影响。在本文中,探索来自Analog Devices的尖端以太网技术如何助力下一代智能建筑的实现。

使建筑更加可持续是减少全球能源消耗和相关碳排放的核心。许多新建筑正在安装技术,可以远程控制HVAC系统、感知房间使用情况、自动控制照明并监测环境条件,使这些建筑更加可持续,同时也为居民提供更安全、更舒适的环境。Analog Devices 的行业领先的测量、连接和处理技术正在帮助实现智能建筑的愿景。ADI 的技术专门设计用于使新建筑和现有建筑更加可持续和健康,同时允许对建筑进行改造以重新利用双绞线电缆基础设施,并通过单对以太网连接现代系统。

为可持续企业构建楼宇自动化网络架构

无缝以太网连接

一个典型建筑中通常包含多个控制器和许多分散节点组成的建筑自动化系统。为了实现这些设备的连接,Ethernet 可在多种配置下支持长达 1 公里的距离连接。Analog Devices 提供了一系列产品,以实现建筑自动化网络各个层级的 Ethernet 连接。支持 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准的 PHYs (ADIN1100)、MAC-PHYs (ADIN1110) 和低复杂度交换机 (ADIN2111) 可用于点对点、环形和线性网络配置中的房间控制器和边缘节点的 Ethernet 连接。ADIN2111 两端口低复杂度交换机减轻了房间控制器微控制器的负担,使得从旧系统的升级更加容易。

边缘的灵活性

尽管RS-485、模拟I/O和其他传统通信系统存在局限性,它们仍具有优势,并将在新建和现有建筑中使用多年。ADI产品为传统系统提供了分阶段的升级路径。持续对RS-485的投资,例如ADM2587E,提供在单一IC上实现隔离数据和电源的功能。像AD74412R这样的软件I/O(SWIO)产品为传统或基于以太网的系统带来了全新的灵活性和空间节约水平。AD74412R的任意端口均可编程为模拟输入或输出或数字输入。

在将建筑物的通信系统从RS-485升级到以太网时,可以使用图1中突出显示的10BASE-T1L产品与建筑现有的双绞线电缆基础设施结合,从而减少浪费和安装时间。在将以太网引入边缘时,可以将ADIN2111和ADIN1100结合使用,通过单条双绞线电缆连接节点。ADI的安全产品如MAXQ1065,通过端到端的即用型安全方案提供根信任解决方案,应对当今的网络安全威胁。

A detailed network diagram showcasing connectivity between room controllers and edge sensors

从传统系统逐步过渡到完全数字化的边缘节点。

图 1

驱动智能建筑

智能建筑依赖于电力基础。高效管理边缘的可用电力并减少对电池驱动设备的依赖是关键。ADI 的 LTC4296-1 单线对以太网供电(SPoE)供电设备(PSE)和 LTC9111 受电设备(PD)解决方案,有助于为智能建筑带来更高水平的智能化。SPoE 非常适合不存在电力线路的新安装,它允许通过单对双绞线以太网电缆传输高达 52W 的电力和数据,提供高效、可靠且易于安装的电力。立即查看 ADI 的 SPoE 评估套件 (EVAL-SPoE-KIT-AZ),快速原型化您的 SPoE 设计。

文章标签

模拟器件
智能建筑
Ethernet Controllers
Controllers
连接性
绿色基础设施

相关新闻文章

查看所有