multimedia

Conversores multimedia

Los convertidores electrónicos multimedia están diseñados para tener una señal de audio o video y modificarla de alguna manera, por lo general para cambiarla entre dos estándares de video diferentes. Al igual que hace un adaptador funciona para la electricidad, estos convertidores pueden permitir interfaces entre dos dispositivos diferentes que normalmente no serían compatibles. Esto puede ahorrar importantes cantidades de dinero en lugar de tener que coordinar todos los dispositivos en un sistema para utilizar los mismos estándares, que pueden no ser eficientes ni rentables o incluso posible cuando se trata de un sistema orgánico.Algunos convertidores hoy convierten las señales de video desde un formato analógico a uno digital. Así que un monitor más antiguo puede funcionar con una tarjeta de video de la computadora más nueva o viceversa. El aspecto importante de un convertidor es que la señal se cambia y no solo se desvía. Otras señales de video se pueden modificar a formato VGA, que era el formato estándar para los monitores CRT de computadoras más antiguas, un formato analógico. La conversión de audio también puede tener lugar entre los formatos digitales y analógicos. Además, las señales de audio ópticas ocasionalmente necesitan conversión a variedades más estándar que se pueden hacer con la tecnología de convertidor electrónico.   Leer más Mostrar menos