Arrow Electronic Components Online

4 Beneficios de Diseñar con los Ensambles de Cables Molex Disponibles en Inventario

Cable ensamblado Otro20 jul 2021
Un conjunto de conectores eléctricos y cables de Molex exhibidos sobre un fondo neutro
Ver todos los artículos

Los ensamblajes de cables de Molex Off-the-Shelf (OTS) ofrecen a los ingenieros la oportunidad de adquirir ensamblajes de cables directamente mientras se benefician de décadas de experiencia. Descubra los beneficios de ahorro de tiempo y costos al diseñar con los ensamblajes de cables OTS de Molex desde el concepto hasta el prototipo y más allá.

Los conectores son uno de los componentes más complejos que un ingeniero debe considerar para cualquier nuevo equipo. Tienen el potencial de ser utilizados en todo tipo de entornos y para todo tipo de tareas. Esto significa que, aunque los conectores, por definición, simplemente conectan dispositivos, la enorme variedad de opciones puede ser intimidante.

Seleccionar el conector correcto para cualquier aplicación puede ser bastante complicado, pero el ingeniero también debe saber cómo instalar este conector en su equipo. Un conector correctamente terminado puede marcar la diferencia entre un diseño exitoso y un producto fallido.

Crear conjuntos de cables para nuevos diseños es más que simplemente especificar un conector y algún cable. Un conjunto de cables bien ejecutado requiere herramientas dedicadas, personal experimentado y equipo de prueba calibrado. Esto puede representar una inversión considerable al adoptar un nuevo diseño, pero para asegurar un cable correctamente construido es vital no escatimar esfuerzos.

En la etapa de producción de cualquier diseño, esta inversión puede ser considerable, pero ¿qué ocurre durante la etapa de desarrollo y prototipado? Cualquier ingeniero de diseño sabe que siempre existe el potencial de rediseños durante la creación de un nuevo producto. Si los requisitos del conector cambian durante el desarrollo, la inversión adicional necesaria para crear ensamblajes de cables prototipo puede ser prohibitiva.

¿Pero quién puede apoyar al ingeniero con cables de producción y prototipo? ¿Quién tiene un conocimiento profundo e íntimo de la tecnología de toda la gama de conectores? ¿Y quién tiene acceso al conjunto más completo de herramientas de ensamblaje y equipos de prueba?

1. ¿Quién mejor que el fabricante de conectores?

Los conjuntos de cables listos para usar (OTS) de Molex se desarrollaron para ofrecer a los ingenieros la oportunidad de adquirir conjuntos de cables directamente mientras se benefician de décadas de experiencia en la fabricación de conectores. Con una oferta creciente de Molex conectores, así como una variedad de longitudes de cable disponibles, los ingenieros pueden seleccionar un conjunto de cables basado en sus requisitos específicos de diseño.

2. Elimina los costos de herramientas

Los ingenieros pueden beneficiarse del diseño con conjuntos de cables disponibles en casi todas las etapas de desarrollo. Los cables OTS de Molex eliminan los costos que generalmente se generan al probar un sistema durante las fases de prototipado y desarrollo. Los ingenieros también pueden comprar cables preconstruidos sin invertir en herramientas, lo que reduce los costos para cualquier cambio de diseño futuro. Los ingenieros también pueden aprovechar el conocimiento profundo y la experiencia que Molex ofrece.

3. Ofrece una solución de fuente única

Los beneficios de los cables OTS continúan cuando es el momento de pasar del desarrollo al servicio a gran escala. La cadena de suministro puede simplificarse, ya que se puede pedir un único número de pieza en lugar de ordenar una lista de componentes para hacer ensamblajes internamente. Molex proporciona una solución de fuente única que elimina la necesidad de múltiples proveedores y requisitos de diseño para construir un ensamblaje. Además, dado que los ensamblajes se suministran ya probados y certificados, no es necesario considerar el desperdicio que puede ocurrir en las actividades de ensamblaje de cables.

4. Producción rápida y rentable

Seleccionar conectores puede ser complicado, y ajustarlos a los cables puede ser aún más difícil. Los conjuntos de cables Off-the-Shelf de Molex ofrecen una solución completa de cables para construir prototipos rentables más rápidamente. Simplemente ordene los cables según sus especificaciones y recíbalos completamente probados y listos para usar.

Si no puedes encontrar el cable estándar adecuado para tu diseño, también puedes diseñar tus propios cables personalizados con el Creador de Cables Personalizados de Molex. El creador de cables de Molex desarrolla soluciones de cables personalizadas incluyendo cables, conectores y accesorios, todo en un solo lugar. Puedes elegir entre una amplia gama de familias de conectores Molex, tamaños de circuitos, calibres de cable, estilos UL, longitudes de cable y más.

Etiquetas de artículo

Artículo
EMEA
Molex

Contenido relacionado