Arrow Electronic Components Online

Módulos Peltier ideales para aplicaciones de enfriamiento

Refrigeradores20 abr 2022
Imagen del sistema de visión por máquina robótica en la fábrica de teléfonos
Ver todos los artículos

El módulo Peltier es una solución de enfriamiento excelente, ideal para aplicaciones médicas e industriales de alta densidad y alta potencia, así como para refrigeración y entornos sellados donde la refrigeración por aire forzado no es una opción. Este artículo le mostrará las características funcionales de los módulos Peltier, así como las características y ventajas del módulo Peltier ofrecido por Same Sky.

Obtenga una mejor capacidad de enfriamiento mediante la aplicación del efecto Peltier

El módulo Peltier, también conocido como enfriador termoeléctrico (TEC) o módulo termoeléctrico (TEM), es un dispositivo de estado sólido sin partes móviles que transmite calor cuando se energiza y puede operar en un amplio rango de temperaturas. Teóricamente, se basa en el efecto Peltier, que fue descubierto en 1834 por Jean Peltier, un físico francés.   El módulo Peltier está estructuralmente compuesto por pellets dopados positivamente y negativamente de material semiconductor colocados entre dos placas de cerámica eléctricamente aisladas pero térmicamente conductoras. Un patrón conductor de material metálico está chapado en la superficie interna de cada placa de cerámica, sobre el cual se soldan los pellets semiconductores. Esta configuración del módulo permite que todos los pellets semiconductores estén conectados en serie eléctricamente y mecánicamente en paralelo. El efecto térmico deseado se proporciona desde la conexión eléctrica en serie, mientras que la conexión mecánica en paralelo permite que una placa de cerámica (lado frío) absorba el calor y la otra placa de cerámica (lado caliente) lo libere.

Image of Peltier module

Causas comunes de falla en los módulos Peltier típicos

La falla más común en el módulo Peltier es la fractura mecánica de una pastilla de semiconductor o las uniones de soldadura asociadas, que inicialmente no se propaga completamente a través de la pastilla o la unión de soldadura y puede detectarse por el aumento en la resistencia en serie del dispositivo. El aumento en la resistencia del módulo Peltier puede llevar a una disminución en la "eficiencia" general, pero la ruptura de fractura que se propaga completamente a la pastilla de semiconductor o a la unión de soldadura puede causar una falla completa.   En una aplicación típica del módulo Peltier, el objeto a enfriar se coloca sobre la placa fría del módulo y un disipador de calor se coloca en el lado caliente. En el caso de que el disipador de calor y el objeto a enfriar se adhieran a la placa cerámica, la ausencia de cualquier otra estructura mecánica para soportar el objeto enfriado y el disipador de calor probablemente cause una falla mecánica. Si se soporta el objeto o el disipador de calor únicamente con el dispositivo Peltier, puede imponerse una gran carga de corte o tensión en el módulo. El módulo Peltier no puede soportar la alta tensión o fuerza de corte entre el disipador de calor y la placa fría, y puede fracturarse en caso de fuerza excesiva.   En la mayoría de las aplicaciones, el disipador de calor se sujeta junto con el objeto a enfriar, con el módulo Peltier colocado en el medio. Esta configuración mecánica es posible gracias a que el módulo Peltier puede soportar grandes fuerzas de compresión de las abrazaderas, que pueden absorber cualquier tensión de cizallamiento o de impacto entre el objeto y el disipador de calor.   A pesar de la capacidad del módulo Peltier para soportar grandes cargas de compresión, el disipador de calor y el objeto a enfriar deben sujetarse uniformemente sobre el módulo Peltier, o el torque y las fuerzas de compresión entre las placas cerámicas pueden resultar en una falla mecánica. Las restricciones mecánicas que generan fuerzas de compresión en el módulo Peltier deben aplicarse cuidadosamente y de manera uniforme para minimizar el estrés por torque aplicado al módulo Peltier y minimizar la posibilidad de daño.   Además, las placas cerámicas y las pastillas de semiconductor para construir el módulo Peltier tienen coeficientes de expansión térmica (CTE) relacionados. Una discrepancia entre los CTEs de la cerámica y el semiconductor puede causar estrés mecánico. En el caso de los módulos que se calientan o enfrían, puede provocar fracturas en las pastillas de semiconductor y las uniones de soldadura. Además del cambio de temperatura absoluto del módulo Peltier, los gradientes térmicos en el dispositivo y el rápido cambio en la tasa de su temperatura también pueden causar estrés mecánico como resultado del CTE. La operación a temperaturas extremas, grandes gradientes de temperatura y altas tasas de cambio de temperatura pueden aumentar el estrés mecánico y conducir a una falla del dispositivo.   La posible contaminación externa de las pastillas de semiconductor, las uniones de soldadura y las rutas de conducción metalizadas en el módulo Peltier también puede llevar a fallas. La solución común para minimizar la exposición a la contaminación es aplicar cordones de sellador alrededor del módulo entre las dos placas cerámicas. La flexibilidad mecánica del material hace del caucho de silicona un sellador común, pero puede no ser efectivo como barrera de vapor en entornos operativos severos. Las resinas epoxi pueden usarse como selladores periféricos en presencia de alta concentración de vapor, pero las resinas epoxi generalmente no tienen la conformidad mecánica del caucho de silicona.

Image of typical Peltier module construction

Los módulos Peltier con estructura arcTEC™ funcionan aún mejor

Como se mencionó anteriormente, las uniones de soldadura y las pastillas semiconductoras del módulo Peltier pueden agrietarse bajo estrés mecánico. Same Sky ha desarrollado módulos Peltier con estructura arcTEC™. Su estructura única les permite resistir la fatiga térmica, mejorando así el rendimiento, la confiabilidad y la vida útil del módulo.   En primer lugar, los módulos Peltier con estructura arcTEC™ de Same Sky tienen las uniones de soldadura en el lado frío reemplazadas por resina conductora. Esta resina, que es mecánicamente más flexible que la soldadura, permite la expansión y contracción térmica durante los ciclos térmicos repetidos de los módulos Peltier, y ayuda a minimizar el estrés y la fractura en las estructuras de módulos Peltier tradicionales, resultando en una mejor conexión térmica, uniones mecánicas superiores y un rendimiento que no se deteriora significativamente con el tiempo.   Las uniones de soldadura restantes en la estructura arcTEC están hechas de soldadura de antimonio a alta temperatura (SbSn, 235°C) en lugar de la más común soldadura de bismuto a baja temperatura (BiSn, 138°C). La soldadura de antimonio es más resistente al estrés mecánico que la soldadura de bismuto, y su excelente resistencia a la fatiga térmica y mejor resistencia al corte contribuyen a mejorar la confiabilidad del módulo Peltier. El módulo Peltier de Same Sky también cuenta con una capa de silicona a prueba de humedad para cumplimiento mecánico. Otras capas a prueba de humedad, como la resina epoxi, están disponibles bajo pedido.   Bajo la acción combinada de la resina conductora térmica y la unión de soldadura SbSn en la estructura arcTEC, la confiabilidad y vida útil del módulo Peltier se ven grandemente afectadas. Existe una correlación directa entre la expectativa de vida del módulo Peltier y la calidad de las uniones, y la falla se debe principalmente al aumento de la resistencia en el módulo por la fatiga térmica de las uniones dentro del módulo. Este efecto se complica aún más por las tensiones internas que ocurren durante los ciclos térmicos repetidos. En más de 30,000 ciclos térmicos, el cambio de resistencia del módulo Peltier con estructura arcTEC es insignificante, brindando un excelente desempeño.   Además de una confiabilidad superior y vida útil del módulo, el módulo Peltier con estructura arcTEC proporciona un rendimiento térmico mejorado. En el módulo Peltier, los elementos P/N integrados hechos de lingotes de silicio de calidad superior son 2.7 veces el tamaño de los elementos utilizados en otros módulos termoeléctricos del mercado. Dado que los elementos más grandes producen un enfriamiento más rápido y uniforme, esto puede tener un impacto significativo en el rendimiento térmico. La inspección infrarroja de la unidad construida por la estructura arcTEC muestra una distribución uniforme de temperatura en la superficie del sustrato cerámico.   En contraste, las unidades convencionales exhiben múltiples variaciones de temperatura, lo que indica un mayor riesgo de disminución del desempeño de enfriamiento y una vida útil acortada. Estas variaciones de temperatura pueden ser causadas por una calidad inferior del elemento P/N, un tamaño de elemento pequeño o una calidad de soldadura deficiente dentro del módulo. El uso de módulos con elementos P/N más grandes permite un enfriamiento más rápido sin una caída en el rendimiento. Las pruebas de campo muestran que los módulos con estructura arcTEC han mejorado el tiempo de enfriamiento en más del 50% en comparación con los módulos competidores. Esta diferencia significativa se puede atribuir al tamaño y calidad de los elementos P/N y a la mayor confiabilidad de la estructura arcTEC. Un aumento en el número de ciclos térmicos y un cambio de resistencia en los módulos convencionales ampliará la brecha.

Image of Same Sky's arcTEC structure replaces the cold ceramic to copper bond with resin

Serie de módulos Peltier diversificados para satisfacer diferentes necesidades de aplicación

Incluidos en la serie de módulos Peltier de alto rendimiento de Same Sky están los módulos Peltier de una sola etapa con una forma compacta y ligera, y de estado sólido sin partes móviles. El control de temperatura preciso y la respuesta permiten que evolucione hacia una solución de enfriamiento altamente confiable. El módulo Peltier de varias etapas adicional es capaz de lograr incrementos de temperatura más altos de hasta 105°C apilando dos módulos para aumentar la capacidad de la bomba de calor, mientras se mantienen las ventajas de estado sólido del enfriador termoeléctrico de una sola etapa. Además, la mejor resistencia al agua y la estructura a prueba de fugas que absorbe el estrés térmico de la unidad de enfriamiento Peltier permite una mejor absorción de calor, un rendimiento mejorado y una instalación más fácil sin la necesidad de apretar tornillos.   Same Sky proporciona la serie de módulos Peltier de alto rendimiento en tamaños de 3.4 mm a 70 mm, un perfil tan bajo como 1.95 mm, ΔTmax de hasta 95°C (Th=50°C), corriente nominal de 0.7 A a 20 A, y aumentos de temperatura de 70°C a 105°C. La construcción confiable de estado sólido, el control de temperatura preciso y las capacidades de operación silenciosa de estos módulos Peltier los hacen ideales para aplicaciones médicas e industriales y diseños donde la refrigeración por aire forzado no es una opción.

Conclusión

Los módulos Peltier de Same Sky, que se centran en mitigar los efectos de la fatiga térmica y optimizar los elementos P/N, funcionan mucho mejor que los enfriadores termoeléctricos con estructuras convencionales. Dado que estas mejoras implementadas en la estructura arcTEC proporcionan en conjunto el desempeño mejorado y la fiabilidad requerida para las aplicaciones más exigentes, estos módulos Peltier se convierten en la elección ideal para aplicaciones médicas e industriales de alta densidad y alta potencia.

Ver módulos de enfriador termoeléctrico Peltier

Etiquetas de artículo

Same Sky (anteriormente CUI Devices)
Heat Sinks

Artículos de noticias relacionados

Ver todo