drivers and interfaces

信号バッファとリピーター

信号バッファとリピータは、システム内の損失を克服したり、相互接続の損失や負荷によって電気信号が劣化したり、形状や品質が失われたりする可能性のあるシステムで、大きな負荷の影響をマスクしたりするために使用されます。信号バッファとリピータには、入力で信号を受信し、ある程度の遅延(理想的にはわずかな遅延)で信号をバッファリングし、相互接続の影響によって発生した損失を除去して信号をクリーンアップし、信号を再送信する機能があります。バッファまたはリピータには、入力受信機と、受信した信号のクリーンアップされたバージョンを再送信するドライバまたは送信機があります。信号バッファは、信号が長いケーブルを通過する必要があり、大きな損失の影響を受けやすい場合に役立ちます。信号バッファまたはリピータを使用すると、ケーブルの影響を克服し、損失の多い相互接続全体で適切な信号パフォーマンスを維持できます。ある基準電圧について1つの信号のみが受信されるシングルエンド信号バッファとリピ ータがあります。差動信号に使用される信号バッファとリピータもあります。差動信号では、2つの信号が受信機の入力に提示され、一方の信号がもう一方の信号の基準として機能します。つまり、これらの信号は互いに減算され、差動信号として再駆動または送信されます。  続きを読む 続きを読む