Arrow Electronics Components Online

设计使用 Molex 现成线缆组件的 4 大优势

线缆组件 其他20 7月 2021
一组 Molex 电气连接器和电缆展示在中性色背景上
查看所有文章

Molex 的现成 (OTS) 电缆组件为工程师提供了直接购买电缆组件的机会,同时受益于数十年的专业经验。了解从概念到原型及后续阶段,使用 Molex OTS 电缆组件进行设计所带来的时间和成本节约优势。

连接器是工程师在设计任何新设备时必须考虑的最复杂组件之一。它们可能适用于各种环境和各类任务。这意味着,尽管连接器的定义只是用来连接设备,但其种类繁多的选择范围可能会让人望而生畏。

选择适用于任何应用的正确连接器可能已经够棘手了,但工程师还必须知道如何将该连接器安装到其设备中。连接器的正确终端处理可能是设计成功或产品失败之间的关键差异。

为新设计创建电缆组件不仅仅是指定一个连接器和一些电线。一份精心制作的电缆组件需要专用工具、经验丰富的人员以及经过校准的测试设备。在采用新设计时,这可能是一笔相当大的投资,但为了确保电缆的正确构造,绝不能偷工减料。

在任何设计的生产阶段,这种投资可能是相当可观的,但在开发和原型制作阶段呢?任何设计工程师都知道,在新产品的创建过程中,总是存在重新设计的可能性。如果在开发过程中连接器要求发生变化,为制作原型线缆组件所需的额外投资可能会非常高昂。

但谁能为工程师提供生产和原型电缆的支持?谁对全系列连接器的技术有深入而透彻的了解?又是谁能拥有最全面的装配工具和测试设备套件?

1. 谁比连接器制造商更合适?

Molex 的现成 (OTS) 电缆组件专为工程师设计,使他们能够直接购买电缆组件,同时享受 Molex 在连接器制造方面数十年的专业经验。随着 Molex 连接器产品线的不断扩展以及各种可选的电缆长度,工程师可以根据特定的设计需求选择合适的电缆组件。

2. 消除模具成本

工程师几乎在开发的每个阶段都可以通过采用现成的电缆组件获益。Molex 的现成电缆组件在原型制作和开发阶段测试系统时,能够减少通常会产生的成本。此外,工程师可以直接购买预制电缆而无需投资于工具,这可以降低今后任何设计更改的成本。工程师还可以利用 Molex 提供的深入知识和专业经验。

3. 提供一站式解决方案

当从开发阶段转入全面服务时,OTS 电缆的优势依然存在。供应链可以简化,因为可以订购一个单一的零件编号,而不必订购一系列组件来在内部进行装配。Molex 提供了一种一站式解决方案,免去了多个供应商和设计要求以组装装配的需求。此外,由于这些装配件已经过测试和认证,因此不需要考虑电缆装配活动中可能产生的浪费。

4. 快速且具成本效益的生产

选择连接器可能会很棘手,将其安装到电缆上则更具挑战性。Molex 的现货电缆组件提供了一种完整的电缆解决方案,可以更快地构建具有成本效益的原型。只需根据您的规格订购电缆,即可收到经过全面测试并可直接使用的电缆组件。

如果您无法为您的设计找到合适的现成电缆,您还可以使用Molex 的定制电缆设计工具设计自己的定制电缆。Molex 的电缆设计工具能够开发定制电缆解决方案,包括电缆、连接器和配件——一站式搞定。您可以从广泛的Molex连接器系列、线路数、电线规格、UL 类型、电缆长度等选项中进行选择。

文章标签

文章
EMEA 欧洲、中东和非洲
莫仕