Arrow Electronics Components Online

电容式、磁性和光学编码器——技术对比

编码器31 10月 2021
一个图形,展示在紫色背景上并排排列的三个独特的圆形设计
查看所有文章

在精密运动控制领域,编码器是将机械运动转化为电信号的重要组件。编码器广泛应用于自动化设备、工业过程控制或机器人等多个领域,能够提供位置信息、速度、距离和方向的数据。目前市场上有三种主要的编码器技术可供选择:磁感应、光学和电容感应技术。本文将描述这三种技术的工作原理,并重点介绍电容编码器技术的一些固有优势。

主要编码器技术的特点

磁编码器 磁编码器由一个带有交替极性的旋转磁盘和霍尔效应或磁阻传感器组成,通过检测磁通场的变化来运行。磁编码器坚固耐用,能够很好地应对冲击和振动,同时不受油污、灰尘和湿气的影响。然而,其缺点是容易受到电动机引起的磁干扰的影响,并且其可行的工作温度范围有限。尽管磁编码器已经取得了许多改进,但其分辨率和精度通常低于光学和电容式编码器。

光学编码器 与磁性编码器相比,光学编码器能够提供更高的分辨率和更高的精度。光学编码器由一个LED光源(通常是红外光)和光电探测器组成,它们分别位于由玻璃或塑料制成的编码器盘的两侧。编码器盘包含一系列相间的透明和不透明线条或槽。当编码器盘转动时,光通过窗口的开/关状态生成典型的方波 A 和 B 正交脉冲。尽管光学编码器在运动控制市场上已占据主导地位数十年,但这些设备也存在固有的缺点。由于光学编码器依赖“视线”,它们特别容易受灰尘、污垢和油的干扰。光学编码盘通常由玻璃或塑料制成,因此在振动和极端温度下易受损害,并且在安装到电机的过程中容易受到污染。运行过程中,光学编码器的电流消耗通常也是高达 100 mA,并且其使用寿命最终受到 LED 的限制。

电容式编码器 电容式编码器由三个主要部件组成:转子、固定发射器和固定接收器。转子上带有正弦图案,当其旋转时,发射器的高频参考信号会以可预测的方式进行调制。编码器检测接收器板上的电容抗变化,并使用解调算法将这些变化翻译成旋转运动的增量。

Illustration showcasing three types of sensors: capacitive, optical, and magnetic

对比电容式、光学式和磁性编码器圆盘

电容式编码器的优势

源自用于数字卡尺的相同原理,自Same Sky于2006年推出第一代产品以来,电容式编码器已拥有出色的应用记录。AMT系列被证明具有高可靠性和高精确性,解决了光学和磁性技术中遇到的许多应用问题。电容式编码器比光学编码器更坚固,能够耐受灰尘、污垢和油等多种环境污染物。此外,电容式编码器在抗振动和温度极端条件方面表现更佳。由于没有LED,电容式编码器比光学编码器寿命更长,占用空间更小,且电流消耗更低(6至18 mA)。它不仅可抵抗磁干扰和电噪声,与磁性编码器一样坚固,同时还能提供更高的精度和更高的分辨率。

由于其数字化特性,电容式编码器还提供了更高的灵活性,允许用户更改编码器的分辨率。使用其他技术时,分辨率是由编码器盘决定的。这意味着每次需要不同的分辨率时,光学或磁性编码器都必须更换。而电容式编码器的可编程分辨率不仅在系统优化方面非常有用,特别是在设计PID控制回路时,还能减少库存持有量,因为一种型号可以适用于多种应用。电容技术还允许以数字方式设置编码器的索引脉冲和用于BLDC换相的对齐,同时其内置的诊断功能为设计人员提供了获取宝贵系统数据的能力,从而在现场快速排除故障。

 电容式光学式磁性式
抗污垢、灰尘、油性
准确性
温度范围
电流消耗
可编程性
封装尺寸
电磁兼容性 (EMC) 抗扰性
磁抗干扰性
分辨率范围

比较编码器技术之间的权衡

解决权衡取舍

无论系统需求如何,电容式编码器都能作为光学或磁性传感技术的多功能、成本效益高且可靠的替代方案。电容式编码不仅在几乎任何环境条件下都能提供卓越的精度和可靠性,还因其固有的数字化操作具备可编程性和增强的诊断功能,同时与传统编码器功能保持兼容性。

文章标签

全球
文章