如何为您的设计找到合适的直流风扇
在这篇来自Same Sky的文章中,探索如何为您的设计找到合适的直流风扇。
Same Sky 的DC轴流风扇在风扇尺寸、功耗、噪音等方面提供了灵活的设计选择。面对如此丰富的选项,在为您的设计选择合适的DC风扇之前,考虑一些关键要素是非常重要的。这包括计算设计的气流和气压,了解风扇工作曲线中的气流需求,考虑是否需要并联或串联多个风扇,以及风扇转速对设计的整体影响。通过阅读Same Sky的这篇文章,可以深入了解这些重点,并更好地掌握如何为您的设计找到合适的DC风扇。
重要的气流参数
在为特定系统指定风扇之前,有一些关于气流和热传递的重要参数需要了解。空气流动能够通过吸收物体的热量并将热量转移到其他地方进行散热,从而有效地冷却物体。传递的能量量取决于流动空气的质量、流动空气的比热容以及流动空气产生的温度变化。
能量 = 质量 * 比热容 * 温度升高
移动空气的质量可以通过所移动空气的体积和移动空气的密度来计算。
质量 = 体积 * 密度
将第二个方程代入第一个方程,可以将散逸的能量与涉及的空气体积联系起来。
能量 = (体积 * 密度)* 比热 * 温升
将方程的两边同时除以时间,得到以下形式的方程。
功率 = (体积/时间) * 密度 * 比热容 * 温升
在大多数应用中,系统的多余功率(系统的低效率)是已知的,而气流(体积/时间)是未知的。因此,可以将方程式重新排列如下。
气流 = 功率 / (密度 * 比热 * 温升)
正如我们在之前的博客文章中讨论的,这个方程通常写作:
Q = [q/(ρ * Cp * ΔT)] * k 其中 Q = 气流量 q = 需散发的热量 ρ = 空气的密度 Cp = 空气的比热容 ΔT = 空气在吸收需散发的热量后上升的温度 k = 一个常数值,取决于其他参数使用的单位
在海平面上,68°F(20°C)时干空气的密度为 0.075 磅/立方英尺(1.20 公斤/立方米),干空气的比热为 0.24 Btu/磅·°F(1 kJ/kg·°C)。使用这些密度和比热的值,上述方程式可以简化为:
Qf = 3.2q/ΔTF Qf = 1.8q/ΔTC Qm = 0.09q/ΔTF Qm = 0.05q/ΔTC 其中 Qf = 气流量,单位为立方英尺每分钟 (CFM) Qm = 气流量,单位为立方米每分钟 (CMM) q = 需要散发的热量,单位为瓦 (W) ΔTF = 空气吸收需要散发的热量时的温升,单位为华氏度 (°F) ΔTC = 空气吸收需要散发的热量时的温升,单位为摄氏度 (°C)
气压
上述方程表示冷却产品所需的气流量。同样需要了解风扇提供气流时所需的压力。气流穿过待冷却产品的路径会对空气流动造成阻力。应选择能够产生足够压力的风扇,以推动所需的空气量通过产品,从而实现所需的冷却效果。计算所需压力对于每种独特的产品来说是一个独立的任务,不能像流量计算那样简化。许多CAD产品可用于计算设计的空气压力和气流特性,而在设计完成后,可以使用风速计和压力计来测量空气速度和压力特性。
图 1:气流与压力的特性分析与绘图
实现所需的气流和压力
基于前两节的概念,风扇(或多个风扇)必须产生气流和气压,以提供所需的冷却效果。风扇制造商的数据表会提供在无背压条件下的气流速率值、在无气流速率条件下的最大压力值,以及风扇提供的气流与压力关系曲线。例如,一个产品的气流需求已经根据需要散去的热量和空气温度限制计算得出为10 CFM或更高。该产品的机械设计已被表征以生成如图2所示的气流与压力图表。虚线表示产品所需的最低气流(更高的气流也是可以接受的),而橙色曲线则表示该产品机械设计中压力与气流的关系。
图 2:系统要求,气流与静压
根据图 2 中的曲线,为该项目选择了 Same Sky 的 CFM-6025V-131-167 直流轴流风扇。直流风扇的数据手册指定了在无背压情况下 16 CFM 的气流量、在无气流情况下 0.1 inH2O 的静压,并提供了图 3 中的曲线图。
图 3:Same Sky 的 CFM-6025V-131-167 性能图
将图2中的系统要求与图3中的直流风扇特性叠加后生成了图4中的图表。
图4:系统要求和风扇性能
如图4中红色圆圈所标示的工作点表示系统在选定风扇下的压力和气流情况。需要注意的是,气流需求计算为10 CFM,而该风扇将提供11.5 CFM的气流。对于某些应用,这将提供足够的热操作裕度,而在其他应用中,这种解决方案可能无法提供足够的裕度。
并联或串联运行风扇
一般来说,更大或更快的风扇会提供更高的最大气流和更高的最大压力。如果单个风扇无法提供所需的气流或压力,则可以将两个或多个风扇物理地并联或串联运行。并联运行风扇会增加最大可用气流,但不会增加最大压力;而串联运行风扇会增加最大可用压力,但不会增加最大可用气流。
图 5:串联或并联操作多个风扇
用户可以轻松生成多个风扇并联运行的性能曲线。多个风扇并联运行时的综合风量与压力曲线与单个风扇图相同,唯一的变化是风量值乘以并联运行的风扇数量。
图6:并联运行风扇使气流量倍增至风扇数量的倍数
串联运行多个风扇的性能曲线可以以类似的方式生成,但压力值会因串联风扇的数量而改变。最终,对于高气流和低压力的系统,多个风扇并联提供了最大的改进,而对于高压力和低气流的系统,多个风扇串联则提供了最大的改进。
图7:高气流阻力和低气流阻力系统中的多个风扇
风扇速度的影响
风扇的转速 (RPM) 可以通过初始选择风扇或风扇控制信号来确定。改变风扇的转速会影响风量、空气压力、耗电量以及风扇产生的噪音。这些关系由所谓的“风扇相似定律”描述。
风扇亲和定律
风扇移动的空气量与风扇的转速成正比。
CFM α RPM
即 3 x RPM 产生 3 x CFM
风扇产生的空气压力与风扇速度的平方成正比。
气压 α RPM2
即 3 倍 RPM 产生 9 倍压力
操作风扇所需的功率随着风扇速度的三次方增加。
功率 α RPM3
即 3 倍转速需要 27 倍功率
当风扇的速度加倍时,其产生的声学噪声会增加15分贝。
声学噪声增加10 dB通常被人类听觉感知为噪声水平的加倍。
图 8:风机相似定律图
结论
通过了解所需的气流量和压力,可以选择合适的风扇(或多个风扇)来提供足够的散热。当单个风扇可能不足以满足需求时,通过并联或串联运行风扇为设计师提供了额外的选择,以满足其应用的热要求。Same Sky 的直流轴流风扇系列具有多种性能参数,设计师在选择风扇尺寸、功耗、噪音水平等方面有更大的灵活性。
文章标签