Arrow Electronic Components Online

El conector pequeño para entornos exteriores difíciles

Conectores13 dic 2021
Imagen de conectores FullAXS Mini de TE Connectivity
Ver todos los artículos

El equipo de comunicación e industrial instalado en exteriores no solo debe enfrentar los desafíos del clima hostil, sino que también puede ser dañado accidentalmente o de manera intencionada por animales salvajes. Por lo tanto, además de las características de impermeabilidad y resistencia al polvo, se requiere que la caja sea lo más pequeña posible para disminuir la posibilidad de daño por parte de animales salvajes. No obstante, los cables aún pueden ensamblarse fuera de la caja para facilitar la interconexión entre dispositivos, y de este modo han surgido demandas de conectores pequeños adecuados para entornos exteriores resistentes.

Instalación sencilla y protección contra diversos daños en el entorno natural

Para los requisitos de equipos instalados en entornos exteriores difíciles, TE Connectivity (TE) lanzó el nuevo conector FullAXS Mini, uno de los sistemas de sellado de conectores que pueden instalarse fácilmente en aplicaciones exteriores. Los conectores FullAXS Mini son uno de los únicos productos disponibles que permiten instalaciones a ciegas con una sola mano desde cualquier ángulo. Con retroalimentación de bloqueo con tres sentidos (visión, oído y tacto), conexión flotante y un ángulo de giro de solo 30 grados, los conectores FullAXS Mini pueden ser instalados fácilmente por ingenieros de campo de todos los niveles de experiencia en casi cualquier ubicación.   Dado que el espacio disponible en aplicaciones inalámbricas y otras aplicaciones exteriores robustas es bastante limitado, los ingenieros deben diseñar el gabinete con un tamaño más pequeño. Utilizar conectores tanto como sea posible puede reducir eficazmente el tamaño del gabinete. Los conectores FullAXS Mini de TE demuestran que el tamaño reducido y la escalabilidad se pueden lograr con el diseño de la fuente de alimentación y la conexión de señal. Estos nuevos conectores son un 23% más pequeños que la serie actual FullAXS de TE y pueden colocarse en cualquier lugar del gabinete gracias a sus sistemas de sellado flexibles. El sellado de los conectores FullAXS Mini proporciona un sello hermético hasta IP67 e IP65, mientras que los cables sellados FullAXS Mini ofrecen una fuerte resistencia contra el poder corrosivo en entornos naturales como sal, niebla u océano. Los conectores FullAXS Mini usan un material con protección UV para cumplir con la clasificación F1 (UL 94-V0) y asegurar la integridad de los componentes internos contra los rayos UV al resistir el daño causado por la luz solar. FullAXS Mini también cumple con los requisitos de IEC 62305-1 (protección contra rayos) para la versión con blindaje y puede resistir corrientes de hasta 20,000A por 10/350µs. Por lo tanto, estos conectores son capaces de manejar todos los desafíos en entornos exteriores difíciles y se aplican ampliamente en campos como estaciones base inalámbricas al aire libre WiMAX y LTE, equipos de microondas cabeza de radio remota (RRH), aplicaciones industriales, robótica, aeroespacial y defensa.   Con características como escalabilidad, resistencia al agua, al polvo y a la corrosión, el sistema FullAXS Mini puede instalarse en los entornos más duros y proporcionar conexiones de energía y señal desde cualquier lugar del gabinete para cumplir con los requisitos de señal de fibra óptica, señal de cable de cobre y suministro de energía. El pasacables de fundición metálica abierto y altamente rentable puede marcarse con colores y retirarse fácilmente sin acumulación de cables durante o después de la instalación. El sistema de bloqueo de bayoneta permite apareamientos con una sola mano e incluso revertidos desde cualquier ángulo sin utilizar herramientas. La “prevención de operación incorrecta” de fibra óptica DPX es adecuada para aplicaciones de energía y algunas áreas que tienen mayores requisitos de seguridad pero que son difíciles de acceder. El sistema de bloqueo de bayoneta con retroalimentación en tres sentidos permite al usuario confirmar la conexión mediante una respuesta visual, auditiva y táctil; ¡el apareamiento puede completarse con solo unos pocos giros! El sistema FullAXS Mini admite diseño modular y proporciona flexibilidad de diseño alineando los conectores con la forma, el tamaño y los requisitos funcionales del gabinete. Mientras tanto, la solución de conectores flotantes puede combinarse con el eje Z para ofrecer una fijación de cable segura y estable y adaptarse a varios tipos de aplicaciones de transceptores.   En tecnología de conexión, las condiciones ambientales pueden ser muy duras. En el mundo de las conexiones en tiempo real, el resultado de una interrupción de conexión es difícil de imaginar y soportar. El sistema FullAXS Mini de TE puede manejar casi cualquier peligro, como ser arrastrado y jalado por animales salvajes; los conectores FullAXS Mini son capaces de resistir cualquier daño, incluso de los animales más rápidos. El gabinete sellado y el conector también evitan que este equipo se considere un objetivo para ocultar frutos por pequeños animales como ardillas. Estos conectores y cables especiales pueden resistir el constante picoteo de las aves, así como el fuerte impacto de la Naturaleza (y de los humanos). El diseño invisible del sistema FullAXS Mini evita convertirse en objetivo de animales salvajes y lo hace capaz de adaptarse a diferentes condiciones exteriores para garantizar constantemente que su conexión no se vea afectada por temperaturas extremadamente altas y bajas.   Las pruebas a los equipos electrónicos en entornos naturales suelen estar más allá de nuestra imaginación. Aplicar el sistema de conectores FullAXS Mini puede garantizar la seguridad y la operación estable cuando los equipos electrónicos se instalan al exterior y será su mejor opción para aplicaciones al aire libre.

Etiquetas de artículo

Global Global
Artículo
Poder

Contenido relacionado