Arrow Electronic Components Online

La historia de los estándares USB desde 1.0 hasta USB4

USB27 jun 2023
Un primer plano de una mano insertando un dispositivo USB en el puerto de un portátil plateado y elegante.
Ver todos los artículos

Seguir el ritmo de los estándares y capacidades cambiantes de USB puede ser un desafío. Con el objetivo de aclarar la confusión, este artículo de Same Sky ofrece una visión general integral del recorrido de la tecnología USB desde sus inicios hasta la actualidad.

Comenzando con USB 1.0 en 1996, se exploran las iteraciones sucesivas que han transformado las velocidades de transferencia de datos y las capacidades de suministro de energía. Hitos clave incluyen las mejoras significativas de USB 2.0, la introducción de SuperSpeed con USB 3.0 y el revolucionario conector reversible USB Type-C. El artículo también profundiza en el último estándar USB4, que cuenta con compatibilidad Thunderbolt y un rendimiento mejorado. Este artículo informativo sirve como un recurso esencial para cualquier persona que busque una comprensión más profunda de los avances progresivos en la tecnología USB.   Obtenga conocimientos detallados y comprenda qué tipo de USB es el adecuado para su próximo proyecto. Regístrese aquí para acceder al artículo completo.

Etiquetas de artículo

Same Sky (anteriormente CUI Devices)
Connector USB
USB

Artículos de noticias relacionados

Ver todo