New ADMV10 GaAs RF Converters from Analog Devices

게시자

Analog Devices Inc. has one of the widest portfolios of electronic components and products the industry has to offer. Their new ADMV10 RF up/down converters have expanded that portfolio. The ADMV10 series are monolithic microwave integrated circuits (MMIC) that have been manufactured using gallium arsenide (GaAs) to ensure quality performance in a compact package.

The ADMV1009 is a differential upconverter that operates in the 12.7 to 15.4 GHz frequency range. The ADMV1009 can receive IF inputs between 2.8 to 4 GHz and LO inputs between 9 and 12.6 GHz. For crisp quality, the GaAs differential upconverter has 21 dB of conversion gain in tandem with 20 dB of image rejection. The ADMV1009 provides compact upconversion, requiring only an 180o balun for selecting sideband. The ADMV1010 is the comparable downconverter for the ADMV1009. Similarly, the ADMV1011 operates like the ADMV1009, except it outputs across a 17 to 24 GHz range. With the same conversion gain and image rejection, the ADMV1011 is also fully integrated, only needing a 90o hybrid for sideband selection. Its downconverter counterpart is the ADMV1012.

All of the ADMV10 series from Analog Devices are designed to provide quality audio/video data transmission for applications such as satellite communications, RADAR, electronic warfare systems, and point-to-point radios.

관련 상품 참조

ADMV1009AEZ

Analog Devices Up-Down Converters and Mixers 보기

관련 상품 참조

ADMV1010AEZ

Analog Devices Up-Down Converters and Mixers 보기

관련 상품 참조

ADMV1011AEZ

Analog Devices Up-Down Converters and Mixers 보기

관련 상품 참조

ADMV1012AEZ

Analog Devices Up-Down Converters and Mixers 보기

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.