自2009年以CMOS工艺进军汽车收音机芯片市场以来,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)很荣幸宣布在2018年正式达成在全球市场出货超越1亿颗汽车收音机芯片的里程碑,彰显 Silicon Labs不断地协助汽车行业解决日益增长的性价比挑战的贡献。
Silicon Labs广播产品总经理Juan Revilla先生表示,“当2005年我们引入Silicon Labs的第一个单片机RF-in-CMOS收音机解决方案,便实现了降低90%以上组件数量和缩减超过60%电路板空间的创举,重新定义了AM/FM收音机芯片的设计。从2009年到目前为止,Silicon Labs已经出货了1亿颗汽车收音机芯片,这是一个极具指标性意义的里程碑,说明我们的产品不仅深受行业工程师青睐,并且能够与时俱进,不断革新功能,以符合市场最新的要求。
车载收音机系统设计趋势
面向下一代车载收音机的设计,几个在国内蔚为潮流的重要趋势是:
- 单/双调谐器应用并起,掀动对支持单/双调谐器引脚兼容设计的强劲需求。
- 设计周期缩短,Tier 1厂商开始要求设计可供国内外灵活使用,覆盖全球收音机标准,以便快速上量并降低成本。
- Audio DSP更流行,以便搭配提升音效軟件如Arkamys, DTS CS和ECNR算法,進一步增加產品性價比和音訊品質。
Silicon Labs汽车芯片产品家族简介
基于CMOS工艺带来的强大的灵活性和可扩充性是最特别的优势,产品可彈性搭配,务求让Tier 1厂商启动一版PCB设计的时候就可以覆盖全球各地不同的收音机标准,例如DAB/DAB+, HD Radio, DRM, CDR等,以及单或双调谐器收音机芯片系统设计要求。這些著名的產品特色,超卓稳定性能,强大性价比,也是令我们達成超越1亿颗出货量的里程碑和赢得全球十大车厂其中七大厂商青睐的关键因素。
作为数字调谐器的领导者,Silicon Labs为汽车市场提供了多样、功能强大且成本亲民的半导体方案。近几年来,Silicon Labs已经感受到了汽车市场的显著增长,持续扩展符合AEC-Q100汽车标准的收音机芯片、数字广播芯片等产品阵容。
Silicon Labs的汽车收音机芯片产品家族利用了固有的CMOS优势,能够让设计者兼顾不同的性能需求和全球各类模拟及数字收音标准,通过杰出的可扩展方案可以让OEM厂商只需购买所需的产品,即可利用一个通用的API在多个产品系列中使用同一款硬件。此外,通过引脚兼容架构还能进一步满足客户对高级音频系统设计的追求,进而达到无缝升级、降低开发成本的效益。
灵活可扩充架构给T1客户带来更多优势
比方在国内,客户通常需要双调谐器的方案来满足高端汽车的性能规格,而单调谐方案则用于入门级汽车,基于这样的概念,Silicon Labs产品提供的单双调谐器Pin-to-Pin兼容的特性就带来了极大的助益。Tier 1客户可以开发单/双调谐器通用版本的系统设计,大幅省去了重复设计的时间、成本和工程师资源,更显著加快了上市时程。
高灵活性的可扩充架构可一次满足Tier 1客户从入门级至高端汽车收音机系统的设计。如上图,蓝色和绿色为Si479x单/双调谐器是引脚兼容,桔色和啡色为Si469x单/双数字coprocessor芯片,产品可彈性搭配使用,覆盖全球收音机标准。
强大的音频功能软件为汽车收音机更添风采
Silicon Labs音频功能软件为汽车收音机音响中的所有模拟和数字音频功能提供了完整的音频后处理解决方案。音频软件包括大量用户可编程的参数,使开发人员能够为不同的汽车模块配置不同的音频后处理算法。该软件支持以下功能:
- 三个独立的音频后处理路径:
- 主路径:4通道或者6通道音频
- 辅助路径:2通道音频(为后座耳机)
- 语音:两个麦克风输入的音频处理
- 两个音调序列发生器
- 可从内部存储器播放的两个波形发生器
音频软件开发工具包(SDK)
SDK使开发人员能够将他们的音频算法移植到Global Eagle或Dual Eagle 音频系统,解锁音频DSP的功能。SDK包括以下内容:
- 带有软件工具的开发板,用于实时调试
- 能够被开发人员算法使用的构建块库
- 保护音频处理IP的加密工具
Silicon Labs音频拓扑编辑器(SLATE)
SLATE是运行在MathWorks的Simulink®环境中的图形编辑器,开发人员能够使用Silicon Labs的软件模块库去设计自定义的音频处理流。SLATE能够帮助开发人员重用和修改固定功能音频处理的Silicon Labs音频设计。同时,SLATE和音频SDK也使开发人员能够结合他们的算法和Silicon Labs音频处理块去构建新的音频处理拓扑。SDK能够帮助开发人员去移植他们的IP到音频DSP,设计新IP作为SLATE模块,然后在SLATE中轻松操作,简单、快速地进行功能强大且复杂的音频处理开发。
总结
随着市场应用和技术的不断更迭,Silicon Labs在涉足此一领域的9年间能累积出货到达1亿颗汽车收音机芯片,并且取得七大车厂的信任,代表了市场对Silicon Labs产品的高度认同。
未来Silicon Labs将更加努力,朝着更高性能和弹性搭配的产品设计迈进。Silicon Labs将会通过和更多不同算法厂商合作,务求带来更多高性价比的解决方案,例如提供更先进的回声消除及降噪(ECNR)、音效提升工具如Arkamys,DTS CS,助力Tier 1客户满足日新月异的市场需求。