Bluetooth Low Energy Series Part 3

게시자

The final part to the series, Nick Powers will take you through some solutions offered in the space of Bluetooth Low Energy (BLE).

10. STMicroelectronics Solutions

STMicroelectronics offers a few solutions:
- stand alone solution without an application embedded microcontroller (an external microcontroller is necessary and communicates via an SPI bus with the BLLUENRG-MS)
- a module is available and called SPBTLE-RF

 

11. Silicon Labs Solutions

There are two solutions available to develop BLE applications with Silicon Labs; a BGScript development or a C-based development. As the goal of this series of videos is to present what differentiates solutions between suppliers, we will present BGScript that is unique to Silicon Labs. BGScript is a simple BASIC-style programming language that allows end-user applications to be embedded to Silicon Labs Bluetooth Smart modules. When installing Silicon Labs development tools, it comes with project examples that will allow us to learn the basics of BGScript. One of them is to read the humidity and temperature sensor. The Si7021 is soldered on the top right of the evaluation board. Our board includes the bluetooth module BGM111.

관련 상품 참조

SI7021-A20-GM

Silicon Labs Temperature and Humidity Sensors 보기

관련 상품 참조

BGM111A256V2

Silicon Labs Bluetooth 보기

12. Nordic Semiconductor Solutions

Nordic Semiconductor is more than the specialist of bluetooth low energy, it is the specialist of ultra low power wireless technology. The same part can be programmed to support various technologies. Next to bluetooth low energy, Nordic supports the following protocols:
- A proprietary 2.4GHz protocols
- ANT, a low power protocol designed by Garmin that is a de facto standard in wearable sport applications
- a proprietary sub 1 GHz protocol

 

관련 상품 참조

NRF51422-QFAA-T

Nordic Semiconductor Bluetooth 보기

관련 상품 참조

NRF51822-BEACON

Nordic Semiconductor 보기

관련 상품 참조

NRF52832-CIAA-R

Nordic Semiconductor Bluetooth 보기

13. Cypress Semiconductor Solutions

Cypress Semiconductor bought Broadcom wireless IoT business unit awhile back. This brings BLE solutions with an embedded cortex M3 microcontroller to their portfolio. Up to now, Cypress BLE solutions were based on Cortex M0 microcontroller. In this video, we present these solutions.

 


 This is the final video installment of the BLE series. If you would like to learn more, please subscribe to our newsletter.

Subscribe

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.