Design considerations for the Skyworks Si828x isolated gate drivers

Review the highlights and download the full details of the latest isolated gate drivers from Skyworks.

AN1288: Si828x external enhancement circuits

The Si828x isolated gate drivers fulfill the demands of many high voltage power applications. The Si828x series has a robust gate drive capability and includes protection circuits that maximize system efficiency for reliable operation.

For larger systems that require very large or multiple parallel switching devices, and for systems (such as SiC FET) that operate at a high switching speed, additional circuits comprised of low-cost external components can extend the Si828x capabilities. For example, it’s possible to increase the effective output current to drive larger SiC FET/IGBT modules or to adapt the Si828x to drive and protect higher switching speed SiC FET devices.

In this application note, you can explore the circuit enhancements and their associated performance improvements, including:

  • A current drive booster which will increase gate current drive above 20 A.
  • Circuitry for reducing DESAT protection response time below 1 µs while maintaining robust noise immunity.
  • A DESAT threshold adjustment to enable a threshold below the nominal 7 V.
  • A method of adjusting the soft shutdown time in the event of a fault.
  • An external enhancement of the internal Miller clamp, improving the suppression. of the Miller spike which can occur when the external transistor is turned off.

Download Design Note


최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.