의료 분야에서 착용형 장치의 인기가 높아지면서 의료 감지, 예방 및 치료에서 새로운 발전의 기회가 생겼지만 의료 분야의 보안 과제도 커지고 있습니다. 이러한 장치는 개인 식별이 가능한 상당한 양의 사용자 데이터를 기록하고 저장합니다. 사이버 범죄자는 이를 이용하여 연결 장치에서 개인 데이터를 검색할 수 있습니다.
건강 정보 관리 저널에 나온 최근 연구에 따르면 대부분의 사용자는 착용형 장치와 관련된 보안 위험을 인식하지 못하고 있습니다. 이 기사에서는 IoT 및 착용형 장치로 인해 의료 산업이 겪는 사이버 보안 문제를 살펴볼 것입니다. 또한 의료 기관이 고급 사이버 보안 방법을 통해 데이터 수집 및 사용자 개인정보 보호에 어떻게 대처하는지 배울 수 있습니다. 마지막으로, 진단 및 치료를 위한 데이터 수집 및 분석을 균형 있게 수행하는 동시에 환자의 기밀성 및 법적 준수 요구 사항을 충족해야 하는 어려움에 대해서도 설명합니다.
의료 분야에서 착용형 장치가 위험한 이유는 무엇일까요?
의료 공학 저널의 "의료용 착용형 장비의 데이터 보안 및 개인정보 보호에 관한 연구" 기사는 이러한 장치를 "건강 상호 연결을 위한 중요한 네트워크 노드"로 정의합니다. Apple Watch 및 Fitbit 밴드는 체온, 기분, 수면 패턴 및 신체 행동과 관련된 실시간 데이터를 추적합니다.
착용형 장치는 이러한 세부 정보를 지속적으로 수집하여 연결된 클라우드에 업로드합니다. 보호되지 않은 데이터 전송은 이러한 장치를 "공격 및 데이터 유출에 취약"하게 만듭니다. 스마트워치 및 바이오센서에는 암호 보호, 생체 데이터 보안 또는 의료 데이터를 보호하기 위한 암호화 기능이 없기 때문에 능숙한 사이버 범죄자가 신속하게 공격할 수 있다는 약점이 있습니다. 숙련된 해커는 지점 간 네트워킹, 안전하지 않은 Wi-Fi 연결 및 기타 액세스 지점을 사용하여 침투할 수 있습니다.
또한 결함 있는 기술, 손상된 데이터 링크 및 암호화된 암호 부족으로 인해 이러한 장치가 위협에 취약해집니다. (Jiang and Shi, 2021년)
착용형 장치의 주파수와 사용자가 입력하는 정보의 양은 이러한 위협에 더욱 취약하게 만듭니다.
보안 침해가 발생하면 어떻게 될까요?
사기꾼이 사용자의 의료 정보를 사용하여 의료 처방을 확보하고 재판매/이용할 가능성이 있습니다. 또한 데이터 침해로 인해 입원 치료 시 불일치가 발생할 수 있습니다. 1차 의료진이 불완전한 정보를 받기 때문입니다. 또는 사기꾼이 사용 가능한 정보를 사용하여 계정 세부 정보, 주소 및 기타 중요한 데이터를 검색할 수 있습니다.
게다가 사이버 범죄자는 악성 프로그램 및 바이러스를 중앙 데이터베이스로 전송하고 의료 시스템을 공격 대상으로 삼을 수 있습니다.
마지막으로, 의료 기관 및 착용형 장치 제조업체는 사용자의 개인정보 보호법 및 규제 시스템을 준수하지 않은 것에 대한 책임을 집니다. 그 결과 착용형 장비를 제조, 유통 또는 판매하는 회사에 피해를 입힐 수 있습니다. 이로 인해, 착용자가 IoT 건강 시대에 정보 오용을 신고할 경우 제조업체는 비용이 많이 드는 법적 조치를 경험하게 됩니다.
균형 잡힌 행동으로 사이버 보안 격차 해소
의료 계획에 착용형 장비를 도입하는 것은 많은 전문가에게 딜레마가 될 수 있습니다. 한편, 의료 시설은 인텔리전트 기술과 인텔리전트 앱을 통해 데이터 수집을 최적화하고자 합니다. 의료 종사자는 획득한 정보를 초기 진단, 월별 건강 상태 및 치료에 사용할 수 있습니다.
그러나 의료 서비스 관리 팀은 사용자 개인정보 보호정책과 법률 준수가 의료 데이터 교환에 영향을 받지 않도록 해야 합니다.
많은 의료 서비스 제공업체는 매일의 피트니스 추적 또는 일상적인 진단 시 착용형 장비를 사용하여 이러한 보안 위험을 최소화하기 위해 노력합니다. 계획 중 하나는 2단계 인증이 필요한 지속 가능하고 위험이 낮은 데이터 기억장치 클라우드 시스템을 개발하는 것입니다. 사용자는 클라우드 데이터베이스 및 기타 데이터 기억장치에 액세스하려면 적절한 단계를 완료해야 합니다.
또한, 블록체인을 사용하는 보안 장치를 통합하여 데이터 통합 및 보안 채널을 극대화할 수 있습니다. IBM은 이 기술을 강력한 해킹 방지 사이버 보안 프레임워크에 의존하는 "포괄적인 위험 관리" 솔루션이라고 설명합니다. 이러한 디지털 솔루션은 데이터 전송 및 거래에 대한 신뢰를 통해 사용자를 편안하게 합니다. 대부분의 경우 의료 산업은 암호화, 분산 및 합의를 위해 IoT 전문가와 협력합니다.
이러한 추가 단계는 의료 분야의 착용형 장치 사용자가 개인 식별이 가능한 콘텐츠로부터 눈길을 빼앗기는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.
결론
강력한 사이버 보안 시스템이 없으면 착용형 장비와 클라우드 저장장치의 설정이 공격에 취약할 수 있습니다. 바이러스 공격으로 인해 장치가 고장 날 수 있습니다. 따라서 의료 서비스 분야의 착용형 장비에 대한 보안 및 사용자 개인정보 보호는 옵션으로 분류되어서는 안 됩니다. 대신, 의료 산업은 이를 개발 계획의 필수로 만들 필요가 있습니다. 착용형 장비의 사용자가 안전하지 않은 네트워크 및 잠재적인 데이터 손실로부터 완전한 보호를 받는 것은 비공식적인 권리입니다.
치료 계획의 일부로 착용형 장비가 포함된 의료 시설에 대한 보안 통합은 일반적인 관행이어야 합니다. 사용자 안전을 위한 표준 선택으로는 잠재적 위험을 완화하기 위한 보호된 암호, 양방향 인증 시스템, 블록체인 시스템 및 암호화된 채널이 있습니다.
이러한 예방 조치를 통해 의료 시설은 환자 기밀을 침해하지 않고 관련 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 방식으로 전문가는 사이버 보안 위협을 겪지 않고 의료 기록을 유지하고 개별 환자의 진행 상황을 계속 추적할 수 있습니다.