Matter 프로토콜이 스마트 의료를 혁신할 수 있는 방법
Matter(구 Project CHIP)는 IoT 연결된 기기의 새로운 표준입니다. 업계를 아우르는 이 협업은 스마트 홈 IoT 산업에서 단일한 애플리케이션 계층 연결 표준을 확립합니다. 이 통합 프로토콜을 통해 단일 IoT 연결된 기기 및 앱을 따로따로 사용해야 하는 제약이 사라져 IoT 시스템을 광범위하게 사용할 수 있습니다.
이 문서에서는 Matter 프로토콜과 그 기원, 이 프로토콜이 스마트 의료의 새로운 시대를 실현하는 방법을 소개합니다.
Matter 표준이란?
Matter는 IoT 산업 통합 표준으로서 호환 IoT 기기를 브랜드 또는 기본 기술에 구애받지 않고 연결합니다. 스마트 홈 기기는 본디 Wi-Fi, 블루투스, Zigbee, Z-Wave, LoRa 등 다양한 연결 프로토콜에 의존했습니다.
Matter 표준(여기에서 다운로드 가능)을 마련하는 데 앞장선 것은 Connectivity Standards Alliance(CSA.org)이며 Amazon, Apple, Google, LG, Samsung 등 다른 기술 대기업도 힘을 보탰습니다. 이 협업은 Wall Street Journal에서 "기술 대기업이 선한 영향력을 발휘한 보기 드문 사례"로 언급되기도 했습니다.
전자제품 OEM 역시 이러한 노력에 중요한 역할을 했습니다. Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments가 Matter 프로토콜의 미래 활용 가능성을 검토하는 데 지대한 공헌을 했습니다. 이들 OEM은 Matter 호환 기기의 필수 컴퓨팅 및 보안 요건에 따라 제품을 설계합니다.
예를 들어 Silicon Labs의 Wireless Gecko 스타터 키트는 블루투스, Zigbee, Thread 및 다중 프로토콜 Zigbee/블루투스 소프트웨어 스택을 지원합니다. 이 무선 보드에는 EFR32xG21 무선 SoC, 2.4GHz 안테나 및 온보드 기능이 탑재되어 무선 애플리케이션을 쉽게 평가하고 개발할 수 있습니다. 또한 NXP의 MCU/RTOS 호스팅형 Matter 개발 플랫폼은 개발 및 평가용으로 Matter 호환 에지 노드를 제작하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 주변기기를 포함하고 있습니다.
Matter가 스마트 의료에 중요한 이유
Matter 프로토콜은 이전에 고립되어 있었던 스마트 의료 기술에 문을 열어 줍니다. 이것이 스마트 의료 분야에서 특히 가치 있는 이유는 기기 제조업체가 특정한 특수 제품을 제작하며, 이러한 기기가 함께 작동하도록 하는 일은 현재로서 불가능할 수 있기 때문입니다. Matter는 혈압 모니터, 혈당 측정기, 스마트 알약 상자 등의 웨어러블 기기를 단일 에코시스템에서 통합할 수 있습니다. 공유 Matter 프로토콜은 환자의 기기 사용을 간소화하고 공급업체가 받는 정보를 통합합니다.
이와 같은 간소화된 통합 덕분에 새로운 맞춤형 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Matter 호환 웨어러블 기기를 스마트 문 잠금 장치에 연결할 수 있습니다. 집에서 낙상 사고가 발생했을 때 스마트 문 잠금 장치가 자동으로 문을 열어 EMS 대원이 출입하도록 할 수 있습니다.
Matter 프로토콜은 궁극적으로 기기 및 OEM이 상호 운용이 가능하며 사용자 중심적인 기능에 집중할 수 있도록 합니다. 스마트 의료 영역에서 이는 의료 환자가 다양한 제품이 존재하는 대규모 에코시스템 안에서 특정하고 본인에게 잘 맞는 제품을 활용하여 단일 브랜드 또는 플랫폼에 구애되지 않고 의료 관리를 극대화할 수 있음을 의미합니다.
스마트 의료 기기에서는 무엇보다도 보안 및 개인 정보 보호가 중대한 고려 사항입니다. Matter 프로토콜은 강력한 보안 구조를 통합하여 민감한 정보를 수집하는 기기와 연결된 스마트 홈 기기 모두에서 사용자 정보를 보호합니다. 기본 Matter 보안 프레임워크를 준수하는 기기는 스마트 Matter 호환 에코시스템 전체에서 환자 데이터를 보호할 수 있습니다.
Matter 프로토콜과 함께하는 스마트 의료의 미래
Matter 프로토콜은 스마트 의료 산업과 그 안에 존재하는 IoT 연결된 기기를 대폭 발전시킵니다. 상호 운용성과 사용자 역량 강화를 중시하는 표준화된 연결 및 보안 프레임워크를 제공하는 Matter는 종합 에코시스템에서 기기들을 통합하여 사용자가 느끼는 기기의 가치를 증대합니다. 이 공유 프로토콜은 교차 기기 데이터 공유, 환자 가치 증대, 의사 통찰력 확장을 실현합니다. Matter 프로토콜 채택이 계속되는 과정에서 스마트 의료 및 스마트 홈 산업은 사용자가 보는 스마트 기기의 가치를 높여 주는 기능과 독창적인 솔루션 측면에서 르네상스를 맞이하게 될 것입니다.